Customer reference
풋 프로텍션: 작업자와 제품 보호
뉴욕의 One World Trade Center, 싱가포르의 Marq 그리고 호주의 브리스번 중심부에있는 One One One Eagle Street에는 공통점이 하나 있습니다. 이들의 외벽은 INTERPANE 그룹의 유리로 만들어졌습니다. 이 회사는 일본 유리 그룹인 Asahi Glass에 속한 AGC Glass Europe의 자회사입니다. 이 회사는 전 세계에 5만 명의 직원을 두고 있습니다.
INTERPANE 제품군에는 부유물 및 백색 유리, 고품질의 코팅된 단열 유리, 방음 및 태양열 단열 유리, 안전 유리, 디자인 및 설계용 글레이징, 태양광 응용 분야용 제품이 포함됩니다.
이 회사는 대규모의 지역 및 국제 건축 프로젝트뿐만 아니라 지역 창호 시장을위한 유리 부재를 공급하며 최대 길이 18미터, 높이 3.21미터, 창 두께 20밀리미터의 괄목할 만한 치수로 코팅된 유리를 생산하는 세계에서 몇 안되는 제조업체 중 하나입니다.
유리 제품을 제조하고 제련할 때 INTERPANE는 작업 안전을 중시합니다. 회사는 사전 예방적인 허용오차 제로 전략을 선포했습니다. 이를 통해 이 유리 제조업체는 직장에서의 산업 재해를 예방하고 직원의 건강을 지속적으로 보호하며 위험에 대한 인식을 제고하고자 합니다. 모든 프로세스가 이에 따라 계획되고 최적화되며 정기적인 위험 평가를 실시하고 모든 사고를 상세히 분석합니다.
물론 이 전략은 일부 최대 20평방 미터에 달하는 대형 유리창의 운송에도 적용됩니다. 생산 공정에서 안전한 운반을 보장하기 위해 주문형 원소재 유리가 운반 카트에 적재됩니다. 주문에 따라 최대 치수가 길이는 약 7.5 m, 높이는 약 3 m에 달할 수 있습니다. 이들의 총 무게는 2.5톤까지 나갈 수 있습니다.
산업 안전 면에서 이는 특별한 도전 과제를 제기합니다. 적재된 무거운 운반 카트가 너무 빨리 주행하거나 장애물과 충돌하면 직원의 발목을 치거나 발을 밟고 지나갈 수 있습니다. 부상을 피하기 위해 INTERPANE은 두 가지 발 보호 시스템을 사용했지만 둘 다 높은 안전 요건과 실용적인 일반 조건을 충족시키지 못했습니다. 강한 소재의 보호장치는 평평한 바닥에서는 운반하기에 적합하지만, 고르지 않은 바닥에 트롤리가 진입하는 즉시 보호장치가 바닥에 걸리게 됩니다. 결과: 트롤리가 갑자기 멈추거나 기울어지기까지 합니다.
소재가 부드러운 보호장치도 이와 유사한 위험이 있었습니다. 이 장치는 트롤리 아래로 끼어들어가서 캐스터를 정지시킬 수 있습니다. 따라서 두 가지 소재의 보호장치는 직원과 운반 중인 제품 모두에 위험 요인이 있었습니다. 따라서 이 유리 제조업체의 경우 회사의 예방 전략에 따라 최대의 안전을 보장하는 발 안전보호 시스템 필요했습니다.
우선적으로 직면한 위험을 줄이도록, TENTE 는 대폭 개선한 견고한 금속 발 보호대를 제공하였습니다. 동시에, 유리 생산 및 조립 공정에 필요한 안전한 표준을 지정하기위해, 완전히 새로운 발 안전 보호 시스템을 개발하기 시작했습니다.
개발과정의 첫번째 목표는, 고르지 않은 바닥이나 장애물이 있는 상황에서도, 최대한의 유연성을 얻는 동시에 발과 휠 사이의 접촉을 방지하도록 최대한의 안정성을 보장하는 것이었습니다. 이를 염두에 두고, TENTE 는 강한소재의 부품 및 유연한 소재를 사용하여 조화롭게 개발을 완료했습니다. 작업자에게 최적의 보호기능을 제공하기 위해, 운반 트롤리 휠 앞뒤에 유연한 에이프런이 장착됩니다. 에이프런은 휠이 발과 접촉하자마자 휠 쪽으로 밀어넣어지므로, 캐스터가 발을 짓뭉개고 지나가거나 발을 치는 것을 막을수 있습니다.
두 번째 안전 기능은 휠 측면에 장착 된 강한소재의 가드레일입니다. 이것은 발이 휠 측면에서 안전하게 유도될 수 있도록 해줍니다. 이 두 기능의 혜택으로, 작업중에 발생가능한 어느 각도에서든지 접촉이 되어도 발을 항상 보호할 수 있습니다. 동시에, 모든 바닥 상태에서도 문제없이 중요한 유리제품을 안전하게 운송 할 수 있습니다.
이 솔루션은 회사의 기대를 최대한 충족시켜 INTERPANE 그룹의 안전 코디네이터가 모든 공장에서 사용하도록 권장했습니다.
Tobias Rüther, INTERPANE 그룹의 기업 안전 조정관
개발 과정에서, 우리는 유리 생산과 조립라인 뿐만아니라, 실제로 거의 모든 산업 생산 분야에서 중요한 역할을 하는 온도 조건을 고려했습니다.
그 결과 TENTE 모빌리티 솔루션은 섭씨 영하 40도에서 최고 섭씨 80도까지 사용하도록 적합하게 만들어졌습니다.
아래 작성해 주시면 연락 드리겠습니다.
텐테 유한회사
신수로767 에이동 1711호
용인시
경기도
대한민국
Phone: +82 31 8067 6960
Fax: +82 31 8067 6961
Email: info.kr@tente.com