기업의 사회적 책임
우리는 환경 발자국을 줄이고, 지역사회를 지원하며, 운영의 지속 가능성을 지속적으로 개선함으로써 더욱 지속 가능하고 번영하는 미래를 함께 만들어가고자 합니다.
TENTE, 첫 지속 가능성 보고서 발간
TENTE는 ‘지속 가능성 보고서 2025’를 통해 사람과 환경에 대한 책임을 투명하게 공개합니다. 기업 및 제품 차원의 CO₂ 감축, 순환경제 확대, 글로벌 사회공헌 강화 등 다양한 노력을 통해 고객 여러분께 어떤 가치를 만들어 가고 있는지 확인해 보세요.
TENTE cares
TENTE에서 기업의 사회적 책임(CSR)과 지속가능성에 대한 우리의 의지는 단순한 의무가 아니라, 회사 DNA의 핵심에 깊이 뿌리내리고 있습니다. 이는 규정을 따르는 것이 아니라, 지속적인 개선에 대한 우리의 헌신을 실천하는 것입니다.
우리의 미션은 명확합니다. 더 나은 기업, 더 나은 일터, 더 나은 소통 파트너가 되고, 더 지속가능하고, 더 효율적이며, 무엇보다도 고객에게 더 큰 영감을 주는 존재가 되고자 합니다. 이러한 열망은 우리가 업계 표준을 뛰어넘어 CSR과 지속가능성 영역에서 새로운 기준을 제시하도록 이끕니다.
ISO 50001
제품 수준의 CO2 Scope 3 계산
ESG 정책
TENTE, EcoVadis로부터 실버 및 골드 어워드 수상
직원을 위한 사회적 책임
1923년에 설립된 가족 기업인 TENTE는 창립 초기부터 가족과 같이 긴밀한 업무 환경을 조성해 왔습니다. 이러한 기업 문화 속에서 우리는 직원 개개인의 성장과 전문성 개발을 위해 전폭적인 투자를 하고 있습니다. 전 세계 여러 자회사 및 고객사의 동료들과의 국제 협력을 통해 다양한 역할과 책임을 경험할 수 있는 기회를 제공합니다.
글로벌 입지가 확대됨에 따라, TENTE 그룹의 모든 직원은 명확하게 정의된 기업 가치를 준수하며, 성별, 종교적 신념 또는 문화적 배경과 관계없이 평등한 권리를 보장받습니다. TENTE에서는 모든 개인이 마땅히 받아야 할 존중을 받습니다.
우리 사회를 위한 사회적 책임
TENTE cares 로고를 자세히 살펴보시면 두 개의 잎사귀를 발견하실 수 있을 것입니다. 이는 서로 마주보고 있는 두 사람의 모습으로도 해석될 수 있습니다. 이것은 우리 직원들뿐만 아니라 사회 전체에 대한 우리의 헌신을 상징합니다.
우리의 사회적 책임은 TENTE 내부에서 시작되지만, 우리의 행동이 조직을 넘어 더 넓은 지역사회에 영향을 미친다는 것을 명확히 인식하고 있습니다. 따라서 긍정적인 변화를 만들어내는 것이 우리에게 무엇보다 중요하며, 이는 우리가 다양한 방면에서 실천하고 있는 약속입니다.
UN 글로벌 콤팩트
TENTE International은 전체 TENTE 계열사를 포괄하는 UN 글로벌 콤팩트 그룹의 회원입니다. 2023년 2월부터 이 글로벌 이니셔티브에 공식적으로 참여하여 UN의 10대 리더십 원칙을 준수하고 지속가능성 목표를 지원하겠다는 우리의 의지를 확고히 했습니다. 이러한 약속의 일환으로, 우리는 이러한 원칙에 대한 지속적인 헌신을 입증하기 위해 매년 의무적으로 진행 상황 보고서(CoP)를 제출할 것을 약속합니다.
신설 부서인 TENTE cares의 핵심 가치는 유엔의 17개 지속가능발전목표에 깊이 뿌리를 두고 있습니다. 현재 우리는 세 가지 특정 목표, 즉 성평등(목표 #5), 책임 있는 소비와 생산(목표 #12), 그리고 기후 행동(목표 #13)에 역량을 집중하고 있습니다.