UN 글로벌 콤팩트
(목표 #5)
성평등
UN의 지속가능발전목표 5.5에 명시된 바와 같이, 우리는 "정치, 경제 및 공공 분야의 모든 의사결정 단계에서 여성의 완전하고 효과적인 참여와 평등한 리더십 기회 보장"에 전념하고 있습니다. 회사의 지속적인 성장과 발전을 촉진하기 위해 TENTE 내 모든 구성원의 평등한 권리와 기회를 옹호합니다. 성별, 종교, 문화적 배경 또는 기타 요인에 관계없이 모든 TENTE 직원은 동일한 권리와 특권을 누립니다. 이러한 윤리적 책임에 대한 우리의 의지는 윤리적 행동 및 회사 가치에 관한 리더십 휠(Leadership Wheel) 가이드라인과 함께 회사 전체에 투명하게 전달됩니다. 이러한 접근 방식은 업무 윤리를 향상시키는 내부 환경을 조성하며, 나아가 광범위한 사회적 책임에 긍정적인 영향을 미칩니다. 우리의 의지를 더욱 공고히 하기 위해 행동 강령에 지속가능성 목표를 수립했습니다. 다양성과 평등한 기회에 대한 약속에 따라, 우리는 조직 내 여성 인력 육성에 특히 중점을 두고 있습니다. 우리는 여성의 역량과 재능이 매우 귀중하다는 것을 인식하고 있으며, 그들의 전문적 성장 과정에서 적극적으로 역량을 강화하고 지원합니다. TENTE 내에서 여성들은 다양한 부서의 주요 리더십 직책을 맡아 회사 성공에 의미 있는 기여를 하고 있습니다. TENTE는 여성 역량 강화와 인력 다양성 증진이 회사를 강화할 뿐만 아니라 사회 전체의 발전에도 기여한다고 믿습니다. 우리는 이러한 가치를 옹호하는 데 전념하며, 배경이나 성별에 관계없이 모든 직원의 재능과 역량을 지속적으로 적극 지원하고 육성하여 모두를 위한 더 밝고 포용적인 미래를 보장할 것입니다.
(목표 #12)
책임있는 소비와 생산
유엔의 지속가능발전목표 12.5와 12.6은 폐기물 발생의 대폭적인 감축과 지속가능한 관행 및 보고 통합의 촉진을 요구하고 있습니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 우리는 최고 품질의 원자재로 만든 최첨단 소재와 함께 혁신적인 사고와 정교한 기술 개발에 의존하고 있습니다. 우리의 지속가능한 솔루션은 엄격한 환경 기준을 충족할 뿐만 아니라 다양한 분야의 특정 사용 조건까지 고려합니다. 우리는 탄소 발자국을 적극적으로 관리하고, 효과적인 폐기물 관리를 실천하며, 재활용 이니셔티브에 참여하고, 책임 있는 에너지 소비를 보장합니다. 지속가능성은 우리의 약속에서 자연스럽고 필수적인 부분으로서 생산 및 제품 개발 프로세스에 깊이 뿌리내리고 있습니다. 환경친화적 솔루션을 향한 지속적인 탐구에서 우리는 최대 98%의 바이오매스 소재로 만든 캐스터인 선구적 제품 Anika evo를 개발했습니다. 이 획기적인 이니셔티브는 우리의 탄소 발자국을 놀랍게도 60%나 감축합니다. 강판 생산에 있어서 우리는 폐기물이 발생할 여지를 남기지 않습니다. 생산 과정에서 남은 모든 자재는 철저히 수거되어 재활용을 위해 전달됩니다. 과립에도 동일하게 적용됩니다. 이러한 방식으로 우리는 "폐기물은 그것을 낭비할 때만 폐기물이 된다"는 확고한 신념 아래 아무것도 낭비되지 않도록 보장하며, 모든 자원을 최대한 활용하기 위해 노력하고 있습니다. 프랑스에 있는 우리 자회사 중 하나는 책임 있는 소비와 생산을 위한 목표 12를 어떻게 실행하고 있는지 보여줍니다. 이 자회사는 혁신적인 솔루션을 구현하여 냉방을 위한 에너지 소비를 줄이는 데 상당한 진전을 이루었습니다. 여기에는 과도한 열을 피하기 위해 지붕을 쉘로 덮고, 냉방 효율을 높이기 위해 창문을 교체하며, 직원들을 위한 보다 쾌적한 작업 환경을 조성하는 것이 포함됩니다. 이러한 조치는 직원의 복지를 향상시킬 뿐만 아니라 냉방을 위한 에너지 소비를 크게 줄여 전체 에너지 요구량을 낮추는 데 상당한 기여를 합니다. TENTE에서 우리는 환경과 우리가 서비스하는 커뮤니티에 긍정적인 영향을 남기는 데 전념하고 있으며, 지속가능성에 대한 흔들리지 않는 약속과 선구적인 이니셔티브를 통해 모두를 위한 더 친환경적이고 지속가능한 미래를 위해 노력하고 있습니다.
(목표 #13)
기후 행동
UN의 지속가능발전목표 13.2에 따라, 우리는 "기후변화 대응 조치를 국가 정책, 전략 및 계획에 통합"하는 데 전념하고 있습니다. 환경에 대한 책임 있는 관리가 무엇보다 중요한 시대에, TENTE는 기후 행동에 큰 중점을 두고 있습니다. 우리는 기후변화와 지속가능성에 대한 인식 제고에 중요한 역할을 해왔으며, 기후변화에 대응하기 위한 조치와 정책 및 전략을 일치시키고 모두를 위한 더 밝고 지속가능한 미래를 육성하기 위해 노력하고 있습니다. TENTE에서는 전 세계 자회사 네트워크 전체에 걸쳐 지속가능성에 대한 약속을 실천하고 있습니다. 이러한 약속의 한 사례로 우리 시설에 태양광 패널을 광범위하게 설치하고 있습니다. 여기에는 TENTE International 캠퍼스도 포함되는데, 모든 차량 충전소의 전력이 태양광 패널로 공급되어 지속가능성 목표에 인상적인 기여를 하고 있습니다. 실제로 이 패널들은 캠퍼스에서 사용되는 전력의 무려 50%를 차지하며, 이는 청정 에너지 솔루션에 대한 우리의 확고한 의지를 보여줍니다. 또한, 지속적인 지속가능성 노력의 일환으로 전기 법인 차량 사용을 장려하는 새로운 정책을 도입했습니다. 다만, 자회사가 위치한 각국의 인프라가 이러한 전환을 지원할 수 있도록 책임 있는 접근 방식을 취하고 있습니다. 이 정책을 통해 탄소 발자국을 줄이고 환경 친화적이면서도 실용적인 방식으로 전기 차량 사용을 촉진하여, 보다 지속가능하고 환경 친화적인 미래로의 글로벌 전환에 더욱 기여하고자 합니다.