In base alle Nazioni Unite, la proporzione globale delle persone con età superiore a 65 anni aumenterà al 15,6 % entro il 2050. Nel 2010, la proporzione era appena sotto la metà. Gli studi dimostrano anche che l'Europa è una delle regioni del mondo più vecchie con una media dell'età di 39 anni.
Nel 2016, il numero delle persone con un'età superiore a 65 anni nel continente europeo era di 115,8 milioni. Si prevede che entro il 2060 questo valore aumenterà del 60 %. Il record mondiale è detenuto dal Giappone: gli studi indicano chiaramente che la percentuale della popolazione giapponese oltre i 65 anni supererà il 40 % entro il 2060. Negli Stati Uniti l’età media della popolazione supererà i 40 anni entro il 2050. Il confronto: nel 2000 questa media era di circa 35 anni.
Con il cambiamento demografico il numero dei pazienti ricoverati sta aumentando in tutto il mondo. Gli ospedali e gli istituti di cura si trovano di fronte alla necessità di adattarsi a questi cambiamenti e noi potremo aiutarvi. La nostra azienda ha un ruolo fondamentale nel settore medico, offre una vasta gamma di prodotti, nonché le risposte giuste alle sfide tecniche del futuro.
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta