Studiu de caz
Modul în care o rotilă inovatoare poate îmbunătăți semnificativ logistica - fără niciun alt echipament
CHEP este un furnizor global al soluțiilor pentru lanțul de aprovizionare, deservind sectoarele bunurilor de consum, alimentelor proaspete, băuturilor, producției și comerțului cu amănuntul, în peste 60 de țări. CHEP oferă o gamă largă de soluții de logistică și platforme operaționale, precum și servicii de asistență, care sunt concepute să sporească performanța și să reducă riscul, sporind în același timp sustenabilitatea mediului.
Cei 12.500 de angajați ai CHEP și cele aproximativ 300 de milioane de platforme reutilizabile (paleți și containere) oferă acoperire cuprinzătoare și valoare excepțională, oferind sprijin celor peste 500.000 de puncte de interacțiune cu clienții pentru branduri globale precum Procter & Gamble, Sysco, Kellogg’s și Nestlé. CHEP este parte a grupului Brambles, administratorul unui portofoliu care include IFCO, furnizorul principal de Containere Refolosibile din Plastic (RPC) pentru lanțul de aprovizionare cu alimente proaspete, la nivel global, precum și activități specializate de logistică privind containerele ce deservesc sectorul autovehiculelor.
Din ce în ce mai mulți consumatori preferă să facă cumpărături în magazine mici din cartier, în loc să meargă la magazine mari de la periferia orașului. Cu toate acestea, zonele de vânzare și depozitare din aceste magazine oferă spațiu puțin și fac imposibilă utilizarea transpaleților mari sau a europaleților. Din acest motiv, CHEP a dezvoltat un palet mobil tip display, care este perfect adaptat spațiului limitat din magazinele mici și optimizează procesele interne de logistică: așa-numitul cărucior.
Design-ul său inteligent garantează deplasarea foarte ușoară a bunurilor pe culoarele înguste și permite prezentarea flexibilă și aprovizionarea rapidă la punctul de vânzare. Pentru această soluție de aprovizionare și comercializare, CHEP a căutat rotile silențioase, care să garanteze manipularea în condiții de siguranță și cu ușurință și care să contribuie la stivuirea rapidă, stabilă a platformelor, după utilizare. Acest aspect a avut o importanță majoră pentru liderul global de piață. Depozitarea, livrarea și colectarea milioanelor de paleți la nivel mondial reprezintă o provocare uriașă din punct de vedere logistic, care trebuie să decurgă fără probleme și acum acest lucru este posibil, datorită sprijinului nostru.
Prima noastră idee a fost: Paletul tip display necesită un sistem complet format din două rotile pivotante și două rotile fixe. A doua idee: O rotilă pivotantă obișnuită se va răsuci când este ridicată, făcând mai dificilă stivuirea platformelor de prezentare cu roți. Personalul magazinului se va confrunta cu sarcina de a îndrepta rotilele manual, de fiecare dată. În plus, există riscul ca platformele de prezentare cu roți să fie stivuite înclinat, crescând astfel riscul de accidente. Prin urmare, inginerii noștri au dezvoltat un design special. Acesta include arcuri care permit rotilelor să revină automat într-o poziție dreaptă, după fiecare mișcare.
Pentru pasul următor, am lucrat cu CHEP pentru a ajusta elementele de fixare ale rotilei la platforme, pentru a asigura o stivuire facilă. În plus, un sistem de blocare la una din cele două rotile pivotante împiedică deplasarea accidentală a paletului de către clienți și creșterea riscului de accidente. De asemenea, a fost important pentru noi să analizăm și alte întrebări esențiale: Cum putem garanta o utilizare ușoară optimă? Și cum putem să îmbunătățim alinierea pentru a ușura munca? Răspunsul se găsește în schema de culori. Rotilele fixe sunt prevăzute cu roți gri, iar rotilele pivotante cu roți albastre - un sistem ușor de utilizat, care împiedică confuziile și asigură aliniere rapidă.
Cu toate acestea, în dezvoltarea acestor rotile, nu le-am analizat doar în ceea ce privește utilizarea lor în interiorul magazinului, ci și în afara sa. Până la urmă, platformele sunt transportate cu camionul și sunt dirijate în incinta magazinului de acolo - chiar pe trotuar, foarte de dimineață. Prin urmare, izolarea fonică este vitală. În calitate de producător experimentat de rotile silențioase, am putut să facem față acestei provocări cu ușurință.
Daniel Lopez Uran, Managementul produselor și Director de inovație în cadrul CHEP Europa
Frâna reprezintă un element cheie și sporește siguranța pe durata transportului și livrării către zonele de vânzare. În magazinele mici unde personalul mută paleți în mod constant, acest design special economisește extrem de mult timp și definește astfel un nivel de eficiență complet nou - de la manevrarea precisă, la o prezentare sigură, până la aprovizionare rapidă. În plus față de beneficiile imediate ale vânzărilor zilnice, soluția are și un efect decisiv pentru CHEP: îmbunătățirea proceselor logistice mondiale. În termeni simpli, rotilele mici contribuie la o optimizare extraordinară. Datorită auto-alinierii, platformelor de prezentare cu roți pot fi stivuite mai repede acum, depozitate mai în siguranță și livrate mai rapid.
Astfel, soluția noastră aduce îmbunătățiri tuturor domeniilor din lanțul de aprovizionare din întreaga lume.
Întrucât suntem prezenți la nivel global: Am reușit să convingem CHEP și de abilitatea noastră de a face acest lucru la nivel internațional. Prin prezența personalului nostru pe cinci continente, oferim servicii în întreaga lume, pentru a putea răspunde rapid și flexibil fiecărei solicitări.