Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Vela

Libertatea de a te ajuta: scaunele de mobilitate VELA se mișcă cu rotile pentru scaune de îngrijire Levina
vela_banner
Pentru persoanele bolnave cronice sau cu dizabilități, este deosebit de important să le crească calitatea vieții ori de câte ori este posibil - chiar dacă o roată de blocare face doar o mică diferență.
Scaunul VELA ajută oamenii să trăiască independent și să fie mobili în casele lor. Rolele noastre de îngrijire Levina fac acest scaun mobil.

Punctul de plecare

Fondată de Vermund Larsen, VELA din Danemarca produce scaune pentru persoanele cu boli cronice sau dizabilități de mai bine de 50 de ani și produce mobilier de designer de aproape 90 de ani. Afacerea de familie este un pionier în dezvoltarea și producția de scaune ergonomice și, la fel ca TENTE, este activă în întreaga lume. Partenerul de lungă durată al TENTE a dorit ca rolele pentru noua serie de scaune VELA să se încadreze în conceptul său: La fel ca scaunul, designul și ergonomia, adică forma și funcția ar trebui să meargă mână în mână. Ar trebui să fie mobil. Funcția de blocare trebuie să fie sigură, ușoară și silențioasă de utilizat, dar modernă. Prin urmare, sarcina noastră a fost să dezvoltăm o soluție de mobilitate care să combine designul, forma și funcția - în acest caz rotile scaunelor cu o funcție de blocare.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Mobil pe rotile

Scaunul VELA, care a fost numit scaun de gospodină în urmă cu 50 de ani, face ca utilizatorii săi să fie mai puțin dependenți de ajutorul altora. Este potrivit pentru case, apartamente sau locuri de muncă, precum și pardoseli din lemn sau sintetice, covoare sau gresie. Dacă vă chinuiți să vedeți vasul de gătit în bucătărie, scaunul VELA reglabil electric pe înălțime vă permite să vă deplasați într-o poziție mai verticală, care vă oferă mai multă vizibilitate. Dacă aveți probleme să vă ridicați din pat, puteți plia cotiera și aluneca pe scaun. Odată pliat din nou, utilizatorul poate seta înălțimea corespunzătoare a scaunului. Cu acest scaun puteți ridica un aspirator și puteți prelua singur o parte din treburile casnice. Sau puteți să vă rostogoliți în bucătărie pe roțile sale cu blocare centrală și să faceți o cafea. Acestea sunt toate activități pentru care persoanele cu boli cronice sau dizabilități se bazează adesea pe ajutorul altora. Scaunele sunt disponibile în diferite dimensiuni și modele până la o greutate de 300 de kilograme și există și modele disponibile pentru copii.

Soluția noastră inteligentă de mobilitate

Dezvoltatorii de produse și managerii TENTE și VELA au lucrat împreună timp de mai bine de un an pentru a personaliza îngrijirea Levina exact la cerințele scaunului VELA. Angajații de vânzări și service vorbesc regulat cu utilizatorii și, prin urmare, experiențele lor au fost folosite pentru a adapta mai bine scaunul VELA la nevoile lor. Scaunul are patru role și o funcție de închidere centralizată, prin care Levina care de la TENTE are avantaje semnificative în comparație cu roțile utilizate anterior: nu este la fel de greu ca roțile anterioare, făcând scaunul mai ușor și mai mobil. Rotorul pivotant de blocare Levina care arată mai mic și are o interferență pivotantă mai mică, ceea ce înseamnă că rotorul iese mai puțin din scaun. Îngrijirea Levina oferă scaunului mai mult spațiu pentru pârghia de schimbare, pe care utilizatorii o folosesc pentru a-l bloca. Acest lucru le permite să ajungă mai ușor. În plus, rotorul comută mai liniștit, dar în siguranță. Cu toate acestea, TENTE se asigură că există încă un ușor zgomot de comutare, astfel încât utilizatorii să-și dea seama că stau în siguranță.
Mathias Haslund Jungersen Manager de dezvoltare a produselor VELA, Sanni Jørgensen Manager de marketing al VELA

Mathias Haslund Jungersen Manager de dezvoltare a produselor VELA, Sanni Jørgensen Manager de marketing al VELA

„Cooperarea de încredere dintre furnizorul nostru TENTE și noi a contribuit în mod clar la dezvoltarea unui produs mai bun.”

Mathias Haslund Jungersen Manager de dezvoltare a produselor VELA, Sanni Jørgensen Manager de marketing al VELA

Scaunul este adaptat individual, ruloul scaunului poate fi și el

Scaunele pot fi reglate individual în înălțime. Ele pot avea diferite scaune și spătaruri și tapițerie. Clienții își pot exprima dorințele în culori și chiar își pot trimite propriile țesături. La urma urmei, utilizatorii petrec o mare parte a zilei pe scaunul lor VELA. O versiune acționată electric este, de asemenea, nouă pe piață. Rotile de îngrijire Levina cu încuietori de la TENTE sunt disponibile în variantele de 100 și 125 milimetri și, de asemenea, ca versiune conductoare electric, ceea ce permite noi domenii de aplicare. În toate acestea, rotorul are un design modern, simplu și este disponibil cu diverse elemente de fixare și în mai multe culori, în conformitate cu filozofia VELA de a aduce împreună designul, forma și funcția.