Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Stiegelmeyer

Rotile cu profil redus pentru paturile de spital care sfidează teoria
Customer_Stiegelmeyer_1
Imaginați-vă pentru o clipă că vă uitați la un castor de pat de spital:
Are o anumită dimensiune și înălțime. Cu toate acestea, această ultimă măsurare depinde de un design general inteligent. În special în spitale, acest lucru este deosebit de important, deoarece considerațiile de siguranță impun ca înălțimea fitingului roții să nu fie mai mare decât diametrul roții. Este imposibil să păstrezi dimensiunea ideală a roții și, în același timp, să reduci înălțimea - cel puțin teoretic. Dar, de fapt, am reușit să facem acest lucru și, în acest proces, am furnizat clientului nostru Stiegelmeyer TENTE Linea.

Punctul de plecare

Grupul Stiegelmeyer este specializat în fabricarea paturilor de spital. Portofoliul lor include în plus mobilier de spital. În spitale, este important să se permită o poziție joasă a bazei saltelei pentru a spori siguranța pacientului. Căderile pot avea consecințe grave, în special pentru persoanele de vârstă înaintată. Pentru a reduce riscul de rănire, spitalele se bazează pe paturi ale căror baze de saltele pot fi coborâte substanțial, la un nivel foarte scăzut.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Înălțimea totală este cea care contează

Jumătate din toți pacienții din spitale au peste 65 de ani. Este de așteptat ca această tendință să se intensifice având în vedere schimbările demografice. Acest lucru face ca prevenirea căderilor să fie un factor crucial. Stiegelmeyer a dezvoltat patul de spital Puro care a permis personalului medical să stabilească înălțimea bazei saltelei la un nivel deosebit de scăzut. Roțile patului de spital contribuie decisiv la cât de scăzut poate fi acest nivel.

Soluția noastră de mobilitate inteligentă

Suntem un partener de încredere al Stiegelmeyer de mai bine de 60 de ani. Și am reușit, de asemenea, să livrăm soluția ideală în cazul patului de spital Puro: rotorul pentru pat de spital Linea. Caracteristica sa remarcabilă este o montare care este abia mai mare decât dimensiunea roții. Cu un diametru de 125 milimetri, înălțimea totală a roții este de numai 130 mm. Siguranța a fost doar unul dintre factorii decisivi la dezvoltarea Linea. De asemenea, a fost important pentru inginerii noștri să țină cont de mediul general al spitalului și să se concentreze asupra tuturor factorilor influenți. Aceasta a inclus designul, aspectele igienice, dezvoltarea zgomotului și caracteristicile de funcționare. Acest lucru a dus la utilizarea a doi rulmenți cu bile de precizie pentru a permite rotirii patului de spital să se rotească excepțional de ușor. Mecanismul de blocare centralizată este, de asemenea, fără întreținere. Când vine vorba de aspect, schema de culori a rotorului cu profil redus poate fi adaptată componentelor adiacente și cadrelor patului. Capacul din centrul roții oferă opțiuni suplimentare pentru personalizarea roții. În plus, suprafețele netede descurajează colectarea murdăriei și sunt ușor de curățat. De asemenea, deoarece un spital este în primul rând un loc pentru odihnă și relaxare, mecanismul de blocare și eliberare a roților este mult mai silențios decât cel al produselor convenționale.
Georgios Kampisiulis Kemmler, director general, și Anja Kemmler, acționar al Grupului Stiegelmeyer

Georgios Kampisiulis Kemmler, director general, și Anja Kemmler, acționar al Grupului Stiegelmeyer

„Cele două companii de familie ale noastre lucrează îndeaproape împreună de aproape 50 de ani. Asta vorbește de la sine.”

Georgios Kampisiulis Kemmler, director general, și Anja Kemmler, acționar al Grupului Stiegelmeyer

Siguranță îmbunătățită

Castorul Linea cu profil redus face posibilă îmbunătățirea semnificativă a siguranței pacienților din spitale. Datorită înălțimii totale minime, personalul medical poate regla baza saltelei astfel încât să fie la doar 28 de centimetri de sol. Rotorul Linea cu roți duble contribuie, prin urmare, în mod semnificativ la reducerea considerabilă a riscului de rănire în spitale.
Această soluție inteligentă asigură, de asemenea, că caracteristicile de rulare sunt satisfăcătoare în întreaga gamă Linea. Roțile patului de spital oferă aceeași capacitate portantă ca modelele cu o înălțime totală mai mare și depășesc fără efort pragurile și zonele denivelate. De asemenea, acestea îndeplinesc cele mai înalte standarde de igienă, excelează printr-o operare deosebit de simplă - și își dovedesc adevărata măreție prin înălțimea totală redusă.