Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Marks & Spencer

Rotile mici — sarcini mari. Rotorul nostru de mobilier Linea load face posibilă această combinație
marks_spencer_banner
Factorii decisivi pentru mobilierul de prezentare într-un magazin de mărfuri sunt disponibilitatea spațiului, flexibilitatea și durabilitatea - la TENTE, le-am combinat pe toate
Clientul nostru activ la nivel global, Marks & Spencer, cu sediul în Marea Britanie, se bazează pe rafturi mobile echipate cu rotorul nostru de mobilier extrem de compact Linea load. Caracteristica lor specială: o capacitate dinamică de încărcare de până la 100 de kilograme cu un diametru de doar 50 milimetri.

Punctul de plecare

Marks & Spencer Group PLC este o companie de retail bogată în tradiție care a fost fondată în Marea Britanie în 1884 și are astăzi peste 82.000 de angajați. Gama de produse oferite de acest furnizor complet include, printre altele, produse alimentare, îmbrăcăminte, produse cosmetice și mobilier.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Cele mai înalte cerințe pentru capacitatea de încărcare

Marks & Spencer proiectează spațiile comerciale din magazinele sale într-o manieră extrem de flexibilă și își propune să utilizeze în mod optim spațiul. Promoțiile speciale de vânzare pentru o gamă variată de ocazii necesită niveluri diferite de spațiu în magazine - de exemplu, promoții pentru Ziua Îndrăgostiților, Paști sau Crăciun. Prin urmare, compania se bazează pe flexibilitatea de a rearanja rapid și ușor mărfurile, permițând meselor și gondolelor să crească sau să fie reduse în orice moment, în orice secțiune sau departament. Echipamentul magazinului este mutat în mod regulat și trebuie să dureze cinci până la șapte ani. Compania a căutat astfel o soluție compactă de rulou care să poată fi integrată în echipamentele de vânzare cu numeroasele gondole și șine și totuși să fie extrem de durabilă. Sau pe scurt: căutau un castor precum TENTE Linea load.

Soluția noastră de mobilitate inteligentă

Rotița Linea load cu două roți este denumită pentru capacitatea sa dinamică ridicată de încărcare de până la 100 de kilograme - cu un diametru de doar 50 milimetri. Acesta a fost proiectat nu numai pentru a îndeplini standardul pentru rotile de mobilier, ci și pentru a respecta cerințele mai stricte din standardul EN 12530 pentru aplicații instituționale. Astfel, a impresionat și experți de renume: încărcătura Linea a fost distinsă cu premiul „Calitate înaltă a produselor” la târgul interzum. Datorită designului său compact, acest mic castor de mobilier economisește mult spațiu și este aproape invizibil. Oferă caracteristici remarcabile de manevrare și garantează cel mai înalt nivel de siguranță operațională. În același timp, roțile cu profil redus sunt echipate cu un dispozitiv special de blocare cu o pedală largă și extrem de elastică, care permite o funcționare optimă. Dacă încuietoarea este activată, aceasta împiedică deblocarea și mutarea neintenționată a rafturilor afișajului de către angajați sau clienți - un avantaj de siguranță încorporat care previne accidentele și deteriorarea. Compania noastră furnizează Marks & Spencer rotile mici pentru mobilier în culorile companiei, precum și în culori pentru a se potrivi cu schemele specifice sau arhitectura internă din diferitele zone de vânzare.
Alex Neilson Manager de specificații britanice și internaționale la Marks & Spencer

Alex Neilson Manager de specificații britanice și internaționale la Marks & Spencer

„Linea load este compactă și extrem de rezistentă - pur și simplu ideală pentru gondolele și șinele noastre.”

Alex Neilson Manager de specificații britanice și internaționale la Marks & Spencer

Durabilitate maximă, siguranță operațională și flexibilitate

Datorită dimensiunilor sale compacte, Linea load este ideală pentru dispozitivele de afișare existente utilizate la Marks & Spencer și îmbunătățește, de asemenea, capacitatea de încărcare și siguranța. Astfel, deschide un spațiu mai mare pentru utilizarea flexibilă a spațiilor comerciale și este o soluție pe care angajații se pot baza 100%. Marks & Spencer beneficiază, de asemenea, de această strânsă cooperare la nivel global. Ca urmare a prezenței noastre globale pe cinci continente, suntem capabili să răspundem foarte rapid și să oferim companiei de retail cel mai bun suport posibil pentru clienți în fiecare dintre locațiile sale.