Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Esselte Leitz

Rotile motorizate pentru cărucioare deschid noi căi
esselte_leitz_banner
La prima vedere, ideea lansată de clientul nostru Esselte Leitz de a dispune aproape integral camioanele industriale în depozit părea o sarcină destul de îndrăzneață.
La a doua vedere, lucrurile arătau puțin diferit. Acest lucru se datorează faptului că cărucioarele cu mai multe rafturi utilizate pentru preluarea mărfurilor au fost echipate cu sistemul nostru de acționare electrică TENTE E-Drive flex. Soluția inteligentă permite angajaților să transporte fără efort mai multe mărfuri, ceea ce nu numai că îmbunătățește productivitatea, dar reduce și distanțele de mers pe jos - cu până la 80%.

Punctul de plecare

Esselte Leitz GmbH & Co KG aparține Acco Brands Corporation și este cunoscută pentru dosarele sale de fișiere și rechizitele de birou inovatoare. Compania oferă clienților săi un serviciu de livrare de 24 de ore: comenzile primite înainte de ora 13:00 sunt expediate în aceeași zi. Acest lucru necesită cea mai mare flexibilitate posibilă atât în ceea ce privește personalul, cât și instalarea echipamentelor.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Procese consumatoare de timp și numeroase rute

Esselte Leitz livrează anual 1,7 milioane de articole de comandă și înregistrează șase milioane de retrageri de mărfuri pe an. Aceasta înseamnă că angajații manipulează mărfuri cu o greutate totală de 40.000 de tone. Prin urmare, compania lucrează continuu la optimizarea condițiilor de muncă și la eficientizarea procesului de preluare a comenzilor. În cursul acestui proces de îmbunătățire, echipa și-a modernizat conceptul existent de preluare a comenzilor și a introdus așa-numitul sistem Takt Time. Permite organizarea transporturilor cu cât mai puțin efort posibil. În timpul acestei tranziții, transportul mărfurilor cu ajutorul camioanelor industriale electrice a fost, de asemenea, pus sub semnul întrebării. Esselte Leitz a dorit să îmbunătățească semnificativ utilizarea resurselor sale tehnice și să reducă timpul necesar pentru preluarea comenzilor. Scopul a fost acela de a putea crește capacitățile în mod flexibil, de la un minut la altul. Pentru a realiza acest lucru, compania a decis să utilizeze cărucioare de colectare a comenzilor care se deplasează sub propriul abur. În plus, deoarece acestea cântăresc până la 400 de kilograme atunci când sunt încărcate, a fost necesară o soluție care să permită deplasarea și manevrarea fără efort a cărucioarelor grele - și aici intră în joc roțile pentru cărucioare motorizate ale TENTE.

Soluția noastră de mobilitate inteligentă

Cărucioarele grele de preluare a comenzilor trebuie mutate rapid, fără a împovăra angajații. În același timp, cărucioarele trebuie să fie ușor de manevrat și să aibă o manevrabilitate perfectă. Am analizat situația din mai multe unghiuri și am luat în considerare diverși factori: caracteristicile acționării, cerințele diferite în timpul procesului de lucru și chiar aspectele ergonomice. Soluția: Sistemul nostru electronic de acționare E-Drive flex, adaptat special în strânsă colaborare cu Esselte Leitz. Sistemul are un motor electric puternic și rotile motorizate, ceea ce face posibilă punerea în mișcare a cărucioarelor de preluare a comenzilor prin apăsarea unui buton. Viteza este infinit variabilă, atât înainte, cât și înapoi. Angajații pot muta încărcături grele ușor, rapid și confortabil. Dacă nu este necesară asistența, roata de acționare a E-Drive flex se retrage automat. Parametrii modulului de control și durata de viață a bateriei au fost adaptate de echipa noastră pentru a răspunde nevoilor specifice ale clientului. În același timp, am analizat întregul sistem și am examinat potențialul de optimizare al roților existente. Selecția roților cu zgomot deosebit de redus a permis îmbunătățirea semnificativă a caracteristicilor de conducere ale cărucioarelor de colectare a comenzilor datorită rulmenților cu bile de precizie și a benzilor de rulmenți din cauciuc natural. Ergonomia a jucat, de asemenea, un rol decisiv. Am montat mufa de încărcare a bateriei E-Drive la înălțimea perfectă de lucru. În plus, elementul de comandă pentru sistemul electronic de acționare a fost, de asemenea, proiectat ergonomic și instalat în poziția optimă de funcționare. Esselte Leitz a primit astfel o soluție completă de sistem în care toate componentele sunt perfect adaptate între ele.
Axel Zühlke, Director Logistică la Esselte Leitz.

Axel Zühlke, Director Logistică la Esselte Leitz.

„Din punctul nostru de vedere ca utilizator, soluția E-Drive flexibilă și ușor de controlat oferită de TENTE se încadrează foarte bine în abordarea noastră Kaizen.”

Axel Zühlke, Director Logistică la Esselte Leitz.

Procese optimizate, costuri reduse și productivitate sporită

Cu noul concept de preluare a comenzilor, angajații Esselte Leitz au acum mult mai puține distanțe de parcurs pe care trebuie să le parcurgă în timpul muncii lor - cu 80% mai puțin, pentru a fi mai precis. Utilizarea redusă a camioanelor industriale înseamnă, de asemenea, că compania economisește costurile de reparații, întreținere și instruire. În plus, bateriile extrem de eficiente ale sistemului E-Drive flex reduc drastic consumul de energie. Datorită combinației perfecte a soluției noastre de roți pentru cărucioare cu cărucioarele de colectare a comenzilor, am reușit nu numai să îmbunătățim mobilitatea, ci și să optimizăm întregul proces de lucru, să reducem costurile de operare și să creștem semnificativ productivitatea.