Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

AVT Europe

Roți foarte grele - suficient de puternice pentru a transporta 63.000 de kilograme
avt_europe_banner
Omikron quadro ajută nume mari precum Airbus și Daimler să-și deplaseze încărcăturile grele.
63.000 de kilograme echivalează aproximativ cu greutatea a 18 camioane mici și aceasta este greutatea pe care trebuie să o transporte transportatorii AVT Europe. Când clientul belgian al TENTE, specializat în transportul de mărfuri grele, căuta rotile potrivite pentru noile sale modele, am fost întrebați dacă putem oferi o soluție care să facă față sarcinilor atât de grele. Răspunsul nostru: „Desigur!”

Punctul de plecare

AVT Europe NV produce transportoare de încărcături grele fără șofer pentru transportul mărfurilor grele, cum ar fi piese de aeronave sau vagoane feroviare. Transportoarele seamănă cu platforme mobile masive și sunt echipate cu electronice inteligente. Acestea sunt operate prin telecomandă și pot transporta încărcături de până la 100 de tone.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Design compact, capacitate mare de încărcare

Greutatea încărcăturii transportate este distribuită uniform pe toate roțile cu ajutorul pernelor de aer. Unitățile de transport de mărfuri grele sunt echipate cu roți portante și roți motrice. Mai exact, rotile portante sunt întotdeauna în uz și preiau sarcina principală. În schimb, rolele de acționare sunt proiectate pentru a fi coborâte automat la sol, după cum este necesar, și ajută, de asemenea, la punerea în mișcare a transportoarelor. Pentru AVT, este important ca toate rotile să aibă un diametru relativ mic și totuși să poată rezista la sarcini grele de până la 12 tone în mișcare și 20 de tone în staționare. Calitatea remarcabilă și durabilitatea maximă joacă un rol decisiv în acest sens. Calitatea supremă și durabilitatea excelentă sunt, de asemenea, factori cheie, deoarece transportoarele sunt furnizate diferitelor companii, inclusiv nume mari precum Daimler, Airbus și institutul de cercetare nucleară CERN. Aceste companii trebuie să ofere un serviciu de transport fiabil pentru mărfuri extrem de înaltă calitate. Clienții selectivi ai AVT se așteaptă la o durată de viață de 20 de ani și o garanție de doi ani. Prin urmare, sarcina noastră a fost să oferim rotile care să îndeplinească acest set divers de cerințe fără nicio îndoială.

Soluția noastră de mobilitate inteligentă

Pentru a face față condițiilor extreme de funcționare, clientul a ales roțile noastre Omikron quadro extra grele. Aceste roți se caracterizează prin designul lor special, care are două roți la stânga și două roți la dreapta centrului. Acest lucru le conferă o capacitate portantă mai mare. Cu toate acestea, în același timp, sarcinile punctuale sunt scăzute, ceea ce, în schimb, permite ca greutatea aplicată să fie mai bine distribuită pe suprafața de contact mai mare. Prin urmare, acestea sunt deosebit de ușor de condus chiar și în condiții de încărcare grea. Acest lucru se datorează faptului că contra-rotația roților în jurul centrului comun face ca rezistența la rulare și pivotare să fie semnificativ mai mică decât rezistența roților care conțin o singură roată. Acest efect diferențial conferă rotorului Omikron quadro o agilitate incomparabilă pentru sarcini foarte grele. Roata de tracțiune a fost realizată la comandă și dezvoltată în strânsă cooperare cu personalul AVT. Roata are un diametru de 400 milimetri și o înălțime totală de 500 milimetri. Un alt avantaj crucial este că toate suprafețele de rulare sunt poliuretanice, care este bun pentru caracteristicile de manipulare și ușor pe podea. Ca urmare a luării în considerare a ansamblului sarcinilor la îndemână, am reușit să oferim AVT o soluție inteligentă în care toate componentele sunt perfect coordonate între ele.
Maarten Van Looveren, director general la AVT Europe

Maarten Van Looveren, director general la AVT Europe

„Ceea ce ne-a convins a fost durabilitatea roților speciale — precum și know-how-ul partenerilor noștri de la TENTE.”

Maarten Van Looveren, director general la AVT Europe

Durabilitate excelentă și adaptare rapidă la nevoile pieței

Transportoarele grele AVT sunt capabile să transporte mărfuri cu o greutate totală de 63 de tone. Designul bine gândit al roților garantează durabilitate maximă și rezistență îmbunătățită la rulare. Acest lucru, la rândul său, permite AVT să instaleze unități mai puțin puternice în transportoarele sale și astfel să economisească costuri și energie. În plus, compania se poate baza și 100% pe altceva: TENTE. Angajații noștri din Belgia lucrează îndeaproape cu AVT și sunt la dispoziție pentru a sprijini furnizorul de transportoare grele cu orice dezvoltări speciale viitoare. Suntem extrem de flexibili și, prin urmare, putem răspunde creșterii companiei. Fără îndoială, acesta este un alt motiv pentru care AVT intenționează să utilizeze rotile TENTE în proiectele sale viitoare.