事例研究

従業員にとっての安全性の向上 - 商品の最適な保護

続きを読む

ガラスの負荷を移送する際には非常に注意が必要です。特に、小さなバスの大きさに負荷がかかる時です。

優れた操縦性を示し、従業員の身体的健康を保証する輸送用トロリーが必要です。有名なガラスメーカーとプロセッサーのINTERPANEにとって、我々は最高レベルの作業安全性を表す足保護システムを開発し、同時にガラスペインの問題のない輸送を可能にしました。

 

原点

ニューヨークのワンワールド・トレード・センター、シンガポールのマルク、オーストラリアのブリスベンの中心にあるOne One Eagleストリートに共通するものが1つあります。彼らのファサードはINTERPANEグループからの艶出しでできています。同社はAGCガラスヨーロッパの子会社であり、日本のガラスグループであるAsahi glass Co.に属しています。同社は世界中で5万人を雇用しています。

 

INTERPANEの製品群には、フロートガラス、低鉄ガラス、高品質コーティングされた断熱ガラス、防音およびソーラーコントロール断熱ガラス、安全ガラス、建築設計のためのグレージング、および太陽電池用製品が含まれます。

同社は、地域および国際的な大規模建設プロジェクトならびに地元の窓建設市場向けのガラス要素を供給しています。また、長さ18メートル、高さ3.21メートル、厚さ20ミリメートルまでの顕著なサイズのコーティングされたグレージングを製造する世界的にも数少ないメーカーの1つです。

 

足を守るという課題

INTERPANEは、ガラス製品を製造し精製する際に、職場における安全衛生を重視しています。同社は積極的なゼロトレランス戦略を発表しました。この戦略により、ガラス製造業者は、労働災害を防止し、長期的に従業員の健康を守り、リスクの認識を高めるという目標を追求しています。すべてのプロセスが計画通りに最適化され、定期的なリスクアセスメントが実施され、すべての事故が詳細に分析されます。

 

もちろん、これはガラス製の窓ガラスの輸送にも適用され、そのうちのいくつかは最大20平方メートルの大きさです。製造プロセス中の安全な輸送を保証するために、原ガラスは顧客の要求に応じてサイズにカットされ、輸送用トロリーに積み込まれます。注文に応じて、ペインは最大約7メートル半、長さ約3メートルの高さにすることができます。言うまでもなく、それらの総重量は2.5トンまでであります。

これは、操作上の安全性の面で特に問題になります。負荷の高い輸送用トロリーがあまりにも速く動いたり、障害物や不均一な表面につかまえたりすると、従業員の足首にぶつかったりする可能性があります。怪我を防ぐために、INTERPANEはこれまでに2つの異なる足保護システムを使用していますが、いずれも厳しい安全要件を満たしていないか、または実際の状況に対処できません。堅いシステムは、階床の輸送に適していることが判明しましたが、トロリーが不利な地面条件にぶつかるとすぐに、足保護がすぐに地面に接触しました。結果輸送用トロリーの急停止または転倒。

可撓性保護装置も同様のリスクをもたらしました。この装置は車輪の下に引き込まれ、キャスターを止めることができます。したがって、両方のモデルは従業員と輸送される物品に危険をもたらしました。

そのため、ガラス製造業者は、会社の予防戦略に従って安全性を最大限に高める足保護システムが必要でした。

 

当社の賢いモビリティソリューション

急激な危険を軽減するために、我々は頑丈な金属製のフットガードを提供することで迅速に対応しました。これはまた、トロリーの取り扱いを大幅に改善しました。同時に、私たちはガラス生産と組立の安全とモビリティの新しい基準を設定するための全く新しいフットプロテクションシステムの開発に着手しました。

足と車輪との接触を防ぐために、平らな面やその他の障害物を駆け抜ける最大限の柔軟性を最大限に発揮し、最大限の安定性を確保することを目標としていました。これを念頭に置いて、我々は剛性鋼要素と柔軟な天然ゴムの完璧な組み合わせを開発しました。従業員に最適な保護を提供するために、輸送用トロリーの車輪の前後に、ショア硬さ80のゴム製の柔軟なエプロンが取り付けられています。エプロンは、車輪が足に接触するとすぐに車輪に向かって押し込まれるような形になっています。

2番目の安全機能は、車輪の側面に付いた硬いガードレールに基づいています。これにより、車輪の側面での足との接触を防止します。これらの2つの要素のおかげで、足はあらゆる考えられる接触角で十分に保護されます。同時に、すべてのフロア条件を簡単に克服することができ、貴重なガラス要素を安全に輸送することができます。

このソリューションは、同社の期待を最大限に満たし、INTERPANEグループの安全コーディネーターがすべての工場で使用することを推奨しました。

TENTEのソリューションにより、私たちは労働安全と製品の保護の両方を改善しました。

Tobias Rüther:INTERPANEグループの企業安全コーディネーター

完璧に適合した安全性

新しいフットガードは、125〜250ミリメートルの4サイズのホイールに対応しており、迅速かつ簡単な改装が可能です。

開発プロセスでは、当然、ガラス要素の生産と組み立て、そして実際には工業生産の他のほとんどすべての分野で役割を果たす熱条件も考慮しました。

したがって、当社のモビリティソリューションは、摂氏マイナス40度~80度での使用に適しています。

関連ケースとコンピテンシー

危険に直面して:統合された健康と安全

人間工学を重要な要素として:生産的で健康的

市場に対するインスピレーション

接触

あなたは個々の解決策に興味がありますか?

私達に相談しなさい - 私達はあなたに助言することが嬉しい

*必須フィールド

個々の要件に対する解決策 個人的に私達に連絡することを躊躇しないでください。

TENTE Casters Co., Ltd.

13, Chindori-cho, Ichikawa-city

Chiba, 272-0126

日本

Phone: +81 47 300 2333

Fax: +81 47 300 2334

Email: tente.group.jp@tente.com

登録


登録済みのお客様




新規顧客

登録