- ホーム
- キャスター・車輪
- 高品質キャスター
- ハウジング材質別キャスター
-
プラスチック
アクティブフィルター:
商品が見つかりませんでした。
Frequently Asked Questions
プラスチックキャスターは、ハウジング、ホイールセンター、トレッド、またはこれらの部品の組み合わせに合成素材を使用しています。清潔な外観、軽量、静かな走行、簡単な清掃が重要な場合によく選ばれます。構成によって、プラスチックキャスターは、日常使用におけるさまざまな転がり、床面、衛生要件に対して、ポリプロピレン、ポリアミド、ポリウレタン、または熱可塑性エラストマーを組み合わせることができます。
プラスチックキャスターは、車輪径、トレッド、ベアリングを機器に合わせることで、容易な操作性を実現できます。回転キャスターは、限られたスペースでの機器の旋回や位置変更を容易にし、精密ボールベアリングは転がり挙動を改善できます。重量物や頻繁に移動する物品の場合は、仕様を決定する前に、選択された耐荷重、フィッティングタイプ、床面の状態を慎重に確認する必要があります。
プラスチックキャスターは、ポリウレタンや熱可塑性エラストマーなどの柔らかいトレッド材質と組み合わせることで、低振動搬送をサポートすることができます。これらのトレッドは、小さな衝撃を吸収し、機器への振動伝達を低減するのに役立ちます。繊細な物品の場合、選定前に車輪径、ベアリング、トレッド硬度、荷重、走行速度、経路、床面の状態をすべて総合的に考慮する必要があります。
プラスチックキャスターに必要な耐荷重は、装置の総重量、荷物、および通常の動荷重から算出する必要があります。床面、敷居、不均一な動きによって負荷が増加する可能性があるため、充分な耐荷重を確保することが重要です。当社の製品ラインナップには様々な耐荷重が含まれているため、最終的な選択は、選定した車輪径、フィッティング、トレッド、および用途のニーズと慎重に適合させる必要があります。
当社の製品ラインナップには、止まり穴フィッティング、ボルト穴、プレートフィッティングなどの一般的な取付オプションを備えたプラスチックキャスターが含まれます。一部のシリーズでは、さまざまなサイズ、ドーム径、長さの柔軟な家具用フィッティングも提供しています。最適なオプションは、機器のデザイン、利用可能な取付スペース、およびキャスターを交換する必要があるか、新しい製品デザインに確実に統合する必要があるかによって異なります。
プラスチックキャスターは、移動機器にスムーズな動き、クリーンなデザイン、不要な重量を抑えた実用的な取り扱いが求められる場合に選択されるべきです。家具、小売設備、輸送用カート、医療機器に適した選択肢となります。適切な構成は、荷重、床面の状態、フィッティング、清掃のニーズ、および日常使用においてブレーキ、静音走行、または導電性オプションが必要かどうかによって決まります。
プラスチックキャスターは、硬い床面や敏感な床面での転がり音を低減するトレッド材質を使用することで、静かな移動をサポートできます。熱可塑性エラストマーやポリウレタンのトレッドは、ノイズの低減と快適な転がりが重要な場合によく選ばれます。ベアリングの品質、車輪径、床面の状態、荷重配分、経路、および機器の重量も、日常使用においてキャスターがどれだけ静かに動作するかに影響します。
プラスチックキャスターの洗浄剤に対する耐性は、使用される材質の組み合わせによって異なります。ポリプロピレン、ポリアミド、ポリウレタン、熱可塑性エラストマーは、化学物質、湿気、頻繁な洗浄にさらされた場合、それぞれ異なる挙動を示すことがあります。定期的な消毒や強力な洗浄剤を使用する場合は、選択した製品構成が想定される洗浄方法および接触時間に適しているかを確認する必要があります。
衛生的に敏感な環境では、清掃が容易で、不要な汚れが付着しにくい適切な材料と表面を持つプラスチックキャスターを選択する必要があります。一部の構成では、耐薬品性部品と簡単に清掃できる車輪材質を使用しています。正確な選択は、清掃プロセス、湿気への露出、荷重、およびステンレス製またはワッシャブルキャスターの代替品の必要性を反映する必要があります。
プラスチックキャスターに関連するトレッド特性には、硬度、弾性、床面保護、転がり抵抗、走行音、摩耗挙動が含まれます。硬いトレッドは効率的に転がる一方、柔らかいポリウレタンや熱可塑性エラストマーのトレッドは快適性を向上させ、ノイズの低減し、低振動の輸送をサポートします。最適なトレッドは、床の種類、荷重、速度、経路の長さ、使用頻度によって異なります。
プラスチックキャスターは、家具、店舗什器・ディスプレイ、輸送用カート、メディア家具、軽量キャスター向けの輸送機器など、様々な用途に適しています。清潔な外観、静かな動き、または簡単な清掃が重要な場所で使用できます。正確な適合性は、耐荷重、取付タイプ、トレッド材質、ロック機能、経路、および関連する使用環境によって異なります。
プラスチックキャスターは、選択されたデザインが汚れの蓄積を抑え、適切なベアリング、トレッド材質、およびオプションのスレッドガードを使用する場合、メンテナンスの軽減をサポートできます。スムーズな走行構成により、清掃作業を軽減し、信頼性の高い動きを維持することができます。特に、設備を頻繁に移動する場合、頻繁に清掃する場合、または破片が存在する床面で使用する場合は、定期的な点検が引き続き推奨されます。
当社の製品ラインナップには、様々な車輪径、フィッティングサイズ、ドームの寸法、トレッド材質、カラーオプションなどのデザインオプションを備えたプラスチックキャスターが含まれます。一部の家具用キャスターシリーズは、カラーやロゴのオプションでカスタマイズすることも可能です。これらの選択肢により、キャスターは装置のデザインに調和しながらも、使用における耐荷重、移動性、衛生性、安定性、清掃性の要件を満たすことができます。
当社の製品ラインナップには、シリーズおよびフィッティングに応じて、ホイールブレーキやトータルロックなどのロック機能を備えたプラスチックキャスターが含まれています。ホイールブレーキは転がり動作を制限するのに役立ち、トータルロックは車輪の回転と旋回動作の両方を固定できます。適切なロック機能は、機器を安全に位置固定する必要があるか、予測可能な操舵が必要か、安定性を保つ必要があるか、または頻繁に位置変更する必要があるかによって異なります。
医療環境では、プラスチックキャスターを選定する際、衛生性、清掃性、移動時のノイズ、床面の保護、安全な位置決めを評価する必要があります。柔らかくノンマーキングのトレッドは床面の保護と騒音の低減に役立ち、ロック機能は安定性をサポートします。最終的な選択では、洗浄剤、洗浄性、耐荷重、フィッティングタイプ、装置のデザイン、および導電性の要件も考慮する必要があります。