- ホーム
- キャスター・車輪
- モビリティソリューションアクセサリー
-
家具の滑り
家具の滑り
床を保護し、騒音を軽減:TENTE家具の滑りは、簡単な取り付けで滑らかで傷のない移動を可能にします。木材、タイル、カーペット、その他の床タイプに適しています。
アクティブフィルター:
商品が見つかりませんでした。
Frequently Asked Questions
家具の滑りは、家具の下に固定された床接点を提供し、キャスターで転がすのではなく、滑らせることでアイテムを再配置できるようにします。TENTEの家具の滑りは、柔らかい床用にはポリプロピレンを使用し、硬い床用にはPTFEベースを採用しています。カーペットやその他の適切な床面を含め、時々移動させる必要がある家具を安定して支える実用的な選択肢となります。
この範囲のTENTE家具の滑りは、スナップリング付きメタルステムを使用して取り付けられます。指定されたステムサイズは11 x 20 mmであるため、家具側の取り付け穴はこれらの寸法と互換性があり、確実な保持力を提供する必要があります。正確な位置合わせと適切な家具構造により、滑りがしっかりと均一に固定され、静止時や移動時に床面との安定した接触が維持されます。
この範囲のTENTE家具の滑り用製品については、指定された耐荷重は滑り1個あたり30 kgです。正しい数量を選択する際には、家具本体と収納物を合わせた総重量、および支持点全体にわたる荷重の均等配分を考慮してください。荷重が不均等に分散すると、個々の家具の滑りにより大きな力がかかる可能性があるため、実際の使用状況と取付方法も考慮する必要があります。
このレンジのTENTE家具滑りは、選択された床バージョンに応じて、取付高が33〜39 mmです。柔らかい床用のポリプロピレン仕様は取付高が33 mmで、PTFE ベース付きの硬い床用バージョンは39 mmの高さです。この寸法は、家具の高さ、クリアランス、およびすべての支持点の位置合わせを計画する際に考慮する必要があります。また、隣接するユニットに対する家具の位置にも影響を与える可能性があります。
頻繁な転がり移動ではなく、家具に安定した支持と時々の位置変更のみが必要な場合は、キャスターの代わりに家具の滑りを選択できます。これらは、カーペットなどの柔らかい床で使用される家具に特に関連性がありますが、硬い床に適したバージョンも利用可能です。選択にあたっては、家具がどのくらいの頻度で移動するか、床面の状態、荷重、および必要なフィッティング配置を考慮する必要があります。
天然石の床には、石の表面仕上げや感度に特に注意して家具の滑りを選択する必要があります。PTFE ベースのハードフロア版が適している場合がありますが、研磨、封止、または未処理の表面との互換性は異なる場合があります。接触面を清潔に保ち、砂利が挟まると引っかき傷のリスクが高まるため、広範囲に使用する前に目立たない場所で滑りをテストしてください。
無処理の木製床の場合、天然の未加工の表面は接触痕や変色に対してより敏感である可能性があるため、家具の滑りは慎重に選択してください。TENTEハードフロア版はPTFEベースを使用していますが、より広範囲に使用する前に床との適合性を確認する必要があります。洗浄剤や木材の状態も結果に影響を与える可能性があるため、敏感な床材の場合は目立たない場所でテストすることをお勧めします。
当社の製品群には、ポリプロピレン本体とPTFE底部を使用した硬質床用の家具の滑りが含まれています。このバージョンは、硬質床において適切な滑り接触面を提供しながら、安定した家具の位置決めをサポートするよう設計されています。選択する際には、床の仕上げ、荷重、取付寸法、および家具の移動頻度、特に表面がデリケートまたは跡が付きやすい場合を考慮してください。
当社の製品群には、柔らかい床面用に設計されたポリプロピレン製家具の滑りが含まれています。標準的な柔らかい床面用バージョンは、カーペット敷きの家具エリアなどの用途に適しており、静電気制御要件が適用される場合には、導電性ポリプロピレンバージョンもご利用いただけます。選択の際には、必要な耐荷重、取付寸法、および用途で導電性が必要かどうかも考慮する必要があります。
家具の滑りは、長期間の設置後に接触による変色を引き起こす可能性のあるゴムトレッドではなく、ポリプロピレンまたはPTFE接触ベースを使用することで、床の汚れのリスクを軽減することができます。実際の結果は、床材と仕上げによって異なります。未処理の天然床や強力な洗浄剤は、目に見える変化のリスクを高める可能性があるため、敏感な表面については互換性を確認する必要があります。
TENTE家具の滑りはポリプロピレンを使用しており、硬質床バージョンにはPTFEベースが付いています。洗浄剤に対する耐性は、洗浄剤自体、その濃度、接触時間、温度、その他の環境条件によって異なります。化学混合物は異なる挙動を示す可能性があるため、攻撃的または特殊な洗浄剤を使用する場合は、適合性を確認する必要があります。これは、床仕上げも化学物質に敏感である場合に特に重要です。
導電性家具の滑りは、アプリケーションの静電放電制御コンセプトの一環として静電荷を放散させる必要がある場合に重要です。TENTEの製品ラインナップには、柔らかい床面用の導電性ポリプロピレン製Glideが含まれています。このバージョンが必要かどうかは、家具の電気的要件とその運用環境によって異なるため、システム全体、床面の状態、および適用される静電放電対策を総合的に考慮する必要があります。
この範囲のTENTE家具の滑りはEN 12529に準拠して規定されています。特定の家具用途に滑りを選択する際には、この規格参照を製品の記載された耐荷重、寸法、材質、床面の適合性と併せて考慮する必要があります。追加のプロジェクト要件、職場要件、またはESD要件が適用される場合は、選択された構成が完全な設置に適合するよう、これらも別途確認する必要があります。