메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

Wehlers

지속 가능한 방식으로 제조된 가구를 위한 지속 가능한 의자 캐스터
wehlers_banner
덴마크의 가구 제조업체인 Wehlers APS는 전 세계 고객에게 친환경 제품을 제공하고 있으며 TENTE 가구용 캐스터를 사용합니다.
회사는 제품을 구매, 반품, 재판매 및 대여함으로써 가구의 수명을 연장하고 낭비를 방지하여 자원 사용을 줄이고 순환 경제를 촉진합니다.TENTE는 또한 환경 친화적인 방식으로 캐스터를 생산해야 한다는 도전을 받아들이고 있습니다.지속 가능성에 대한 우리의 공헌 중 하나는 Anika evo 가구 캐스터입니다.

스타트 포인트

Wehlers APS는 폐기물과 재활용 재료를 사용하여 수상 경력에 빛나는 디자인과 환경 인증을 받은 의자를 만듭니다.가구 제조업체는 어망, 컴퓨터 폐기물 및 제약 산업 플라스틱 폐기물을 재활용하고 이 모든 것을 의자로 바꿉니다.녹색 플라스틱은 어망에, 검정색은 컴퓨터 폐기물에, 파란색은 의약품 폐기물에 사용됩니다.헨릭 홀름 웰러 (Henrik Holm Wehler) 는 이렇게 말합니다. “의자는 재활용 소재를 사용하여 경제 사이클에 새로운 것을 도입하고 있습니다.“우리는 이 가구가 더 이상 필요하지 않을 때 다시 가져와 다른 고객에게 제공합니다.이것이 우리가 새로운 폐기물을 피하는 방법입니다.”텐테가 웰러스 AP에 접근해 생체 소재로 만든 Anika evo 캐스터를 선보였을 때 헨릭 홀름 웰러는 이 캐스터가 자신의 제품과 완벽하게 어울린다는 것을 즉시 깨달았습니다. 이 가구 제조업체는 최근 TENTE의 Anika evo 체어 캐스터가 장착된 R.U.M. 휠 피셔맨스 체어를 출시했습니다.이 의자는 이미 칼스버그 그룹 양조장, 리버풀 축구 클럽 및 장난감 제조업체 레고의 어린이 마을에서 성공적으로 사용되고 있습니다.캐스터가 있는 버전은 가구를 빠르게 재배치해야 하는 교실 및 이벤트 공간에 특히 적합합니다.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

추적 가능한 지속 가능성

지속 가능성의 개념은 다양한 방식으로 정의됩니다.Wehlers AP의 경우 생태계를 존중하는 태도로 대하고, 제품을 수리 및 재사용할 기회를 제공하고, 제품의 역사를 인정하는 것을 의미합니다.이것이 Wehler AP 의자에 칩 라벨이 붙은 이유입니다.고객은 앱을 사용하여 이미 의자를 사용한 사람에 대한 정보를 추적할 수 있습니다.또한 재생 가능한 재료를 사용하는 것도 또 다른 중요한 요소입니다. 우리의 과제는 내구성이 뛰어나고 매력적인 디자인이 특징인 친환경 캐스터를 고객에게 제공하는 것이었습니다.

당사의 지능형 모빌리티 솔루션

잘 알려진 Anika 사무용 의자 캐스터와 마찬가지로 Anika evo 가구 캐스터는 뛰어난 안정성, 깔끔한 디자인 및 다양한 색상이 특징입니다.수많은 가구 제조업체가 수상 경력에 빛나는 이 디자인의 캐스터를 성공적으로 사용하고 있습니다.다양한 크기와 다양한 피팅 옵션으로 제공됩니다.TENTE는 친환경 소재로 호환 가능한 캐스터를 생산하는 것을 목표로 삼았습니다.이로 인해 안정성과 사용자 안전이 절대적으로 보장되어야 하는 하중 지지 부품이 필요했기 때문에 특히 문제가 발생했습니다. 제품 개발 단계 전반에 걸쳐 TENTE 직원들은 가구 업계의 고객과 아이디어를 교환했습니다.TENTE는 자원을 보존하고 식품으로 분류되는 재료를 사용하지 않기를 원했기 때문에 약용으로 사용할 수 있지만 옥수수나 사탕수수처럼 먹을 수 없는 캐스터 오일을 사용하기로 결정했습니다. 한편, TENTE는 피마자 식물의 씨앗에서 추출한 아주까리 알갱이의 가공을 테스트했습니다.이를 위해서는 도구와 작업 프로세스의 개발 및 조정이 필요했습니다.그 결과 TENTE는 80~ 98% 의 생체 재료를 기반으로 할 뿐만 아니라 표준 합성 소재로 만든 가구용 Anika 캐스터와 견주어도 손색이 없는 가구용 캐스터 Anika evo를 출시했습니다.이는 Anika 캐스터의 다양한 버전과 크기, 피팅 및 인쇄를 통한 사용자 정의 가능성에 적용됩니다.TENTE가 Anika evo 캐스터에 사용하는 소재는 일반 Anika 가구용 캐스터에 비해 CO2 발자국이 28% 감소했습니다.이는 ISO 14040 표준에 따른 것입니다.
헨릭 홀름 웰러, 웰러스 AP 매니징 디렉터

헨릭 홀름 웰러, 웰러스 AP 매니징 디렉터

신제품을 설계할 때 우리는 항상 해당 제품이 더 이상 필요하지 않게 되면 어떤 일이 벌어질지 고려합니다.환경 보호와 관련하여 우리는 공급업체인 TENTE와 전적으로 동의합니다.

헨릭 홀름 웰러, 웰러스 AP 매니징 디렉터

추가 재료 및 제조 기술에 대한 테스트

가구용 Anika 캐스터를 Anika evo 캐스터로 교체할 수 있기 때문에 이 친환경 캐스터는 특히 고객 친화적으로 사용할 수 있습니다.그러나 TENTE는 이미 가구용 캐스터뿐만 아니라 다른 지역에서 사용되는 캐스터에 대해서도 대체 재료 및 재활용 부품을 테스트하고 있습니다.