병원 침대 이동, 이제 더 쉽고 편하게
WeAssist™ - Breaking the laws of motion
무거운 병원 침대를 밀고 이동하는 일, 이제 혼자 힘들게 하지 마세요. WeAssist™는 병원 침대를 더 쉽고 편하게 이동할 수 있도록 도와주는 지능형 휠 솔루션입니다. 침대를 움직일 때 필요한 힘을 줄여 어깨와 허리의 부담을 덜어주고, 보다 편안한 업무 환경을 만들어 줍니다. WeAssist™와 함께 더 편하고 효율적인 업무 환경을 경험해 보세요.
과제: 환자는 늘고, 인력은 줄고 – 커지는 업무 부담
결과:
- 신체적·정신적 피로 증가
- 병가와 결근 증가
- 한정된 인력의 비효율적인 활용
솔루션: 두 번째 사람처럼 지원하는 지능형 모빌리티
WeAssist™가 제공하는 편리함:
- 한 사람만으로도 더욱 편리하고 안전한 침대 이동
- 침대를 밀 때 필요한 신체적 부담 감소
- 별도의 복잡한 교육 없이 직관적인 사용
Sylke Förster - 수술실 간호사
이 시스템을 사용하면 침대를 혼자 움직이는 것이 아니라는 느낌이 듭니다. 마치 두 번째 사람이 함께하는 것 같습니다.
Sylke Förster - 수술실 간호사
기술을 넘어, 연구로 입증된 효과
WeAssist™가 특별한 이유는 단순히 새로운 기술을 적용했기 때문만은 아닙니다. 실제로 얼마나 효과적인지 과학적인 연구를 통해 확인했다는 점이 가장 큰 차이입니다. FH Münster University of Applied Sciences는 독립적인 연구를 통해 WeAssist™를 사용했을 때와 사용하지 않았을 때의 침대 이동 상황을 비교했습니다. 이 과정에서 손에 가해지는 힘, 근육 활동, 척추에 가해지는 하중과 작업 자세 등을 측정했습니다.
연구 결과, 신체적 부담이 크게 줄었습니다:
- 근육 활동 최대 67% 감소
- L5/S1 부위 척추 압박력 최대 36% 감소
- 침대를 밀 때 상체 기울기 최대 36% 감소
- 손에 필요한 힘 최대 45% 감소 WeAssist™가 실제 업무 환경에서 어떤 변화를 만들어 내는지 자세히 확인해 보세요.
LINAK® – 더 나은 일과 삶을 위한 움직임
LINAK®은 사람들의 삶과 업무 환경을 개선하는 혁신적인 액추에이션 솔루션을 개발합니다. 높은 품질과 앞선 기술력을 바탕으로 다양한 산업 분야에 혁신적인 제품을 제공하며, 전 세계적으로 인정받고 있습니다. 2,400명 이상의 임직원이 함께하고 있으며, 자회사와 유통 파트너를 통해 전 세계 다양한 시장에서 사업을 펼치고 있습니다. 덴마크, 미국, 중국, 슬로바키아, 태국에 생산 거점을 운영하고 있으며 지속적으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.
LINAK 그룹은 다음 네 개의 사업 부문으로 운영됩니다.
- MEDLINE & CARELINE
- DESKLINE
- TECHLINE
- HOMELINE
궁금한 점이 있으신가요?
WeAssist™가 귀사의 업무 환경에 어떻게 도움이 될 수 있을지 궁금하시다면 언제든지 문의해 주세요. 문의 양식을 작성해 주시면 TENTE 전문가가 귀사의 환경과 요구사항에 맞는 최적의 모빌리티 솔루션을 함께 찾아드립니다.
지금 전문가와 상담해 보세요.