만성 질환이나 장애가 있는 사람들은 가능한 한 삶의 질을 높이는 것이 특히 중요합니다. 잠금식 캐스터가 작은 차이를 만들더라도 말입니다.
VELA 의자는 사람들이 독립적으로 생활하고 집에서 이동할 수 있도록 도와줍니다.저희 Levina 케어 캐스터는 이 의자를 움직일 수 있게 해줍니다.
스타트 포인트
Vermund Larsen이 설립한 덴마크의 VELA는 50년 이상 만성 질환이나 장애가 있는 사람들을 위한 의자를 생산해 왔으며 거의 90년 동안 디자이너 가구를 생산해 왔습니다.가족 기업은 인체공학적 의자 개발 및 생산의 선구자이며 TENTE와 마찬가지로 전 세계적으로 활발히 활동하고 있습니다.TENTE의 오랜 파트너는 새로운 VELA 의자 시리즈의 캐스터가 자신의 컨셉에 맞기를 원했습니다. 의자와 마찬가지로 디자인과 인체공학, 즉 형태와 기능이 조화를 이루어야 한다는 것입니다.움직일 수 있어야 합니다.잠금 기능은 안전하고 작동하기 쉬우며 조용하면서도 현대적이어야 합니다.
따라서 우리의 과제는 디자인, 형태 및 기능을 결합한 모빌리티 솔루션을 개발하는 것이었습니다. 이 경우에는 잠금 기능이 있는 의자 캐스터입니다.
모바일 온 캐스터
50년 전 주부 의자라고 불렸던 VELA 의자는 사용자가 다른 사람의 도움에 덜 의존하도록 합니다.목재 또는 합성 바닥, 평직 카펫 또는 타일뿐만 아니라 주택, 아파트 또는 작업장에도 적합합니다.
주방에서 조리용 냄비가 잘 보이지 않는다면 전동식 높이 조절이 가능한 VELA 의자를 사용하면 더 똑바로 세워서 가시성을 높일 수 있습니다.침대에서 일어나는 데 어려움이 있다면 팔걸이를 접어 의자에 앉을 수 있습니다.다시 접으면 사용자는 적절한 좌석 높이를 설정할 수 있습니다.이 의자를 사용하면 진공 청소기를 들고 집안일을 직접 할 수 있습니다.아니면 중앙 잠금 캐스터로 주방에 들어가 커피를 끓일 수도 있습니다.이러한 모든 활동은 만성 질환이나 장애가 있는 사람들이 종종 다른 사람의 도움을 필요로 하는 활동입니다.의자는 최대 300kg의 다양한 크기와 디자인으로 제공되며 어린이용 모델도 있습니다.
당사의 지능형 모빌리티 솔루션
TENTE와 VELA의 제품 개발자와 관리자는 1년 이상 협력하여 VELA 의자의 요구 사항에 맞게 Levina 케어를 정확하게 맞춤화했습니다.영업 및 서비스 직원은 정기적으로 사용자와 이야기를 나누기 때문에 그들의 경험을 바탕으로 VELA Chair를 사용자의 요구에 더 잘 맞게 조정했습니다.
의자에는 4개의 바퀴와 중앙 잠금 기능이 있어 TENTE의 Levina care는 이전에 사용한 캐스터에 비해 상당한 이점이 있습니다. 이전 캐스터만큼 무겁지 않아 의자가 더 가볍고 이동성이 뛰어납니다.로킹 스위블 캐스터 Levina care는 더 작아 보이고 회전 간섭이 적기 때문에 캐스터가 의자에서 덜 튀어 나옵니다.
Levina 케어는 체인지 레버를 위한 더 많은 공간을 제공하여 사용자가 의자를 잠그는 데 사용합니다.이를 통해 더 쉽게 접근할 수 있습니다.또한 캐스터는 더 조용하면서도 안전하게 전환됩니다.하지만 TENTE는 사용자가 안전하게 서 있다는 것을 알 수 있도록 약간의 스위칭 소음이 있는지 확인합니다.
마티아스 하슬룬드 융거슨 VELA의 제품 개발 매니저, VELA의 산니 요르겐센 마케팅 매니저
“공급업체 TENTE와 당사 간의 신뢰 협력은 더 나은 제품 개발에 분명히 기여했습니다.”
마티아스 하슬룬드 융거슨 VELA의 제품 개발 매니저, VELA의 산니 요르겐센 마케팅 매니저
의자는 개별적으로 조정되며 의자 캐스터도 사용할 수 있습니다.
의자의 높이를 개별적으로 조절할 수 있습니다.좌석과 등받이 및 실내 장식품이 다를 수 있습니다.고객은 컬러로 원하는 것을 표현할 수 있으며 직접 원단을 보낼 수도 있습니다.결국 사용자는 하루 중 많은 시간을 VELA 의자에서 보냅니다.전기 구동 버전도 시장에 새로 출시되었습니다. TENTE의 잠금장치가 있는 Levina 케어 캐스터는 100mm 및 125mm로 제공되며 전기 전도성 버전으로도 제공되므로 새로운 적용 분야에 사용할 수 있습니다.이 모든 면에서 캐스터는 현대적이고 심플한 디자인을 가지고 있으며 디자인, 형태 및 기능을 결합한다는 VELA의 철학에 따라 다양한 피팅 요소와 다양한 색상으로 제공됩니다.