메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

Tolix

주방 캐스터의 디자인 프로젝트와 명확한 사명: 최대한의 조화
tolix_banner
좋은 디자인을 어떻게 인식하나요?형식의 언어로?색 구성표로?재료를 사용해서?물론 이 모든 것들이 중요합니다. 가구용 캐스터의 경우에도 마찬가지입니다.
하지만 무엇보다도 이 모든 측면의 완벽한 상호 작용을 통해 알 수 있습니다.그건 그렇고, 디자인은 전체적으로 작동합니다.우리의 고객인 Tolix와 Naber는 바로 이 목표를 추구하고 있으며, 그들의 권위 있는 프로젝트 중 하나인 Linea 디자이너 캐스터를 위한 완벽한 솔루션을 선택했습니다.

스타트 포인트

프랑스 회사 톨릭스 스틸 디자인 SAS는 디자인 역사의 아이콘 중 하나입니다.1927년 설립 이후 프랑스 부르고뉴 지역의 자체 제조 시설에서 스틸 가구를 생산해 왔습니다.Naber GmbH는 전통적인 가족 소유 기업으로 특히 모바일 디자이너 주방과 같은 혁신적인 제품 아이디어로 명성을 얻었습니다.이 “컨셉 키친”을 구상하기 위해 두 회사는 전문 지식을 모으고 창의적인 작업의 결과로 이 시장 부문에 새로운 열정을 불어 넣었습니다.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

최고 수준의 설계

컨셉 키친은 조립이 쉽고 분해가 쉽고 조정이 매우 간단하여 장착식 주방과 정반대입니다.아이디어는 어디서나 사용할 수 있고, 유연성이 뛰어나며, 조화로운 외관으로 사람들의 마음을 사로잡을 수 있는 주방을 디자인하는 것이었습니다.둥근 모서리와 매력적인 부드러운 선으로 만족을 선사합니다.적합한 캐스터를 선택할 때도 뛰어난 디자인이 가장 중요했습니다.이들은 주방 디자인과 매끄럽게 조화를 이룰 뿐만 아니라 전체적으로 색상 구성을 따르고 내구성이 매우 뛰어나야 했습니다.이러한 요구는 기본적으로 단 하나의 솔루션, 즉 당사의 Linea 디자이너 캐스터에 의해서만 충족됩니다.

당사의 스마트 모빌리티 솔루션

색상과 선이 정확히 일치하는 Linea 주방 캐스터는 Tolix 및 Naber 컨셉 주방과 완벽하게 조화를 이룹니다.중요한 요소는 우리가 사용하는 플라스틱의 정확한 색상 보정입니다. 이것은 서로 다른 재료를 사용하더라도 가구와 캐스터를 시각적으로 통합합니다.이 매칭 덕분에 Linea의 색조는 도장된 금속 표면의 특정 흰색과 정확히 일치합니다.가구 캐스터와 지지 프레임의 상호 작용을 더욱 완벽하게 하기 위해 인터페이스 영역의 형식적인 상호 작용에도 중점을 두었습니다. 이동식 주방을 만든 디자이너 킬리안 쉰들러 (Kilian Schindler) 와 함께 맞춤형 어댑터를 개발하여 구성 요소 간의 원활한 전환이 가능했습니다. Linea는 내구성에 있어서도 타협하지 않습니다.결국, 이 캐스터는 높은 안정성을 보장하면서 무거운 주방 가전의 무게를 견뎌야 합니다.
킬리안 쉰들러, 디자이너

킬리안 쉰들러, 디자이너

“맞춤형 Linea 주방용 캐스터는 우리의 디자인 컨셉과 완벽하게 조화를 이룹니다.”

킬리안 쉰들러, 디자이너

상당한 비용 절감

우리는 고객에게 가구에 적합한 캐스터를 제공했을뿐만 아니라 완벽한 세트를 제공했습니다.이를 통해 프로세스 효율성이 향상되었습니다.캐스터에서 주방 프레임으로 완벽하게 전환해야 하는 복잡한 과제에 직면했을 때 Tolix와 Naber는 전적으로 우리의 전문 지식에 의존할 수 있었습니다. 제품을 공동으로 개발함으로써 고객은 귀중한 자원, 시간 및 비용을 절약했습니다.실제로 우리가 설계한 맞춤형 연결 요소는 애초에 이러한 고사양 이동식 주방을 가능하게 한 바로 그 솔루션을 제공했습니다.