메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

Stiegelmeyer

이론에 어긋나는 병원 침대용 로우 프로파일 캐스터
Customer_Stiegelmeyer_1
잠시 병원용 침대 캐스터를 보고 있다고 상상해 보십시오.
크기와 높이가 일정합니다.그러나 이 후자의 측정은 지능적인 전체 설계에 따라 달라집니다.특히 병원에서는 안전 고려 사항에 따라 캐스터 피팅의 높이가 캐스터 직경보다 커서는 안되기 때문에 이는 특히 중요합니다.이상적인 휠 크기를 유지하면서 동시에 높이를 줄이는 것은 사실상 불가능합니다. 적어도 이론적으로는 말이죠.하지만 실제로 우리는 그렇게 해냈고 그 과정에서 고객사인 Stiegelmeyer에 TENTE Linea를 공급했습니다.

스타트 포인트

스티겔마이어 그룹은 병원 침대 제조를 전문으로 합니다.그들의 포트폴리오에는 병원 가구가 추가로 포함됩니다.병원에서는 환자의 안전을 강화하기 위해 매트리스 베이스를 낮게 배치하는 것이 중요합니다.낙상은 특히 고령자에게 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.부상 위험을 줄이기 위해 병원에서는 매트리스 바닥을 매우 낮은 수준까지 낮출 수 있는 침대를 사용합니다.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

중요한 것은 전체 높이입니다

병원에 입원한 전체 환자의 절반이 65세 이상입니다.인구통계학적 변화를 고려할 때 이러한 추세는 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.따라서 낙상 방지가 중요한 요소입니다.Stiegelmeyer는 간호사가 매트리스 받침대의 높이를 특히 낮게 설정할 수 있는 Puro 병원 침대를 개발했습니다.병원용 침대 캐스터는 이 수준을 얼마나 낮출 수 있는지에 결정적으로 기여합니다.

당사의 스마트 모빌리티 솔루션

우리는 60년 이상 스티겔마이어의 신뢰할 수 있는 파트너였습니다.또한 Puro 병원 침대의 경우 이상적인 솔루션인 Linea 병원용 침대 캐스터도 제공할 수 있었습니다.이 제품의 뛰어난 특징은 휠 사이즈보다 겨우 큰 피팅입니다.직경이 125mm인 경우 캐스터의 전체 높이는 130mm에 불과합니다. 안전은 Linea를 개발할 때 결정적인 요소 중 하나에 불과했습니다.엔지니어가 전체 병원 환경을 고려하고 영향을 미치는 모든 요소에 초점을 맞추는 것도 중요했습니다.여기에는 디자인, 위생 측면, 소음 발생 및 주행 특성이 포함되었습니다.그 결과 두 개의 정밀 볼 베어링을 사용하여 병원용 침대 캐스터가 매우 쉽게 회전할 수 있게 되었습니다.중앙 잠금 메커니즘도 유지보수가 필요 없습니다. 외관에 있어서는 로우 프로파일 캐스터의 색상 구성을 인접한 구성 요소 및 침대 프레임과 일치시킬 수 있습니다.휠 중앙의 커버는 캐스터를 커스터마이징할 수 있는 추가 옵션을 제공합니다.또한 매끄러운 표면은 먼지가 잘 끼지 않으며 청소하기도 쉽습니다.또한 병원은 주로 휴식과 휴식을 위한 공간이기 때문에 캐스터 잠금 및 해제 메커니즘이 기존 제품보다 훨씬 조용합니다.
게오르기오스 캄피시울리스 케믈러, 스티겔마이어 그룹 주주 안자 케믈러

게오르기오스 캄피시울리스 케믈러, 스티겔마이어 그룹 주주 안자 케믈러

“저희 두 가족 소유 회사는 지금까지 거의 50년 동안 긴밀하게 협력해 왔습니다.그 자체로 맞는 말이지요.”

게오르기오스 캄피시울리스 케믈러, 스티겔마이어 그룹 주주 안자 케믈러

안전성 향상

로우 프로파일 Linea 캐스터는 병원 환자의 안전을 크게 향상시킬 수 있습니다.전체 높이가 최소이기 때문에 간호 직원은 매트리스 받침대가 바닥에서 28cm만 떨어지도록 조절할 수 있습니다.따라서 Linea 트윈 휠 캐스터는 병원의 부상 위험을 크게 줄이는 데 크게 기여합니다.
또한 이 스마트 솔루션은 전체 Linea 제품군에서 만족스러운 주행 특성을 보장합니다.병원용 침대 캐스터는 전체 높이가 더 큰 모델과 동일한 하중 지지력을 제공하며 문턱과 고르지 않은 부분을 쉽게 극복할 수 있습니다.또한 가장 높은 위생 기준을 충족하고, 특히 간단한 조작으로 탁월하며, 전체 높이가 낮아 진정한 위대함을 입증합니다.