메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

Sorol

디즈니 기내 청소용 카트 캐스터
sorol_banner
디즈니 크루즈 라인 (Disney Cruise Line) 의 유람선에 탑승한 가족들은 미키와 그의 친구들과 함께 공해를 하며 매혹적인 판타지 세계에 빠져들 수 있을 뿐만 아니라 TENTE의 트롤리 캐스터도 경험할 수 있습니다.
당사는 일부 서비스 트롤리에 TENTE Linea 캐스터를 장착합니다.이 디자이너 캐스터는 100% 디즈니 중심의 맞춤형 디자인을 제공하며 디즈니 크루즈 라인이 코스에서 조금이라도 벗어나지 않도록 합니다.

스타트 포인트

디즈니 크루즈 라인 (Disney Cruise Line) 을 찾는 모든 연령대의 사람들은 주로 독특한 동화 속 세계 때문에 엔터테인먼트 그룹의 크루즈 여객선을 이용합니다.회사의 입장에서는 모든 장비가 뛰어난 기업 설계에 적합하고 마법 같은 디즈니 주변 환경이 선사하는 마법을 깨뜨리지 않는 것이 필수적입니다.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

디즈니 월드의 일부인 서비스 트롤리

고객 SOROL Hospitality Equipts GmbH의 서비스 트롤리는 선내 청소에 사용됩니다.또한 이러한 트롤리는 디즈니의 기업 디자인에 완벽하게 통합되어야 하며 핸들부터 캐스터까지 판타지 세계와 완벽하게 조화를 이루어야 합니다.트롤리 모델을 갖춘 SOROL GmbH는 이 모든 것을 가능하게 합니다.그들은 디즈니 크루즈 라인의 아이디어에 따라 트롤리를 개별적으로 디자인하여 상상력이 풍부한 테마 세계와 트롤리를 혼합합니다.유람선이 출항하기 전에 데모실에서 모든 장비의 외관을 확인합니다.서비스 트롤리는 모든 것이 올바른 경우에만 승인됩니다.SOROL GmbH는 트롤리 캐스터가 크루즈 라이너의 전체 컨셉에 맞는지 확인하기 위해 우리에게 연락했고, 이것이 TENTE Linea가 탑재된 이유이기도 합니다.당사의 지능형 모빌리티 솔루션.

당사의 스마트 모빌리티 솔루션

고객에게 이러한 목적에 맞는 완벽한 캐스터를 제공하기 위해 우리는 우선 모든 관련 관점에서 문제를 고려했습니다.즉, 설계 옵션뿐 아니라 크루즈선에서 고려해야 할 다른 모든 측면도 살펴봐야 했습니다. 안전성, 안정성, 유연성 및 손쉬운 조작성과 같은 기준을 모두 고려했습니다.이를 고려하여 TENTE Linea 트윈 휠 캐스터를 선택했습니다.이 디자이너 캐스터는 엄격한 설계 사양을 충족하도록 이미 고안되었으므로 SOROS GmbH의 창의성이 뛰어납니다.고객 고유의 기업 색상에 맞게 채색할 수 있으며 로고와 그림 모티브도 넣을 수 있습니다. 트윈 휠 캐스터는 넓은 휠베이스로 최대의 조향 유연성과 뛰어난 안정성을 보장합니다.이동 방향으로 잠글 수도 있습니다.방향 잠금을 활성화한 후에는 원하는 방향으로만 이동합니다.
리치 오코리, SOROL GmbH 매니징 디렉터

리치 오코리, SOROL GmbH 매니징 디렉터

“개별 색상 디자인에 있어 TENTE는 더할 나위 없이 부족합니다.”

리치 오코리, SOROL GmbH 매니징 디렉터

기업 디자인에 완벽하게 적용

SOROL GmbH는 Linea 디자이너 캐스터를 통해 이러한 품질의 디자인 컨셉은 TENTE에서만 가능하다는 것을 깨달았습니다.어떤 디즈니 테마 세계를 전달하든 우리의 솔루션은 최고의 디자인 사양을 충족합니다.색상 뉘앙스에는 한계가 없습니다. 예를 들어, 1920년대와 1930년대를 대표하는 전형적인 실버 룩의 디자이너 캐스터를 선보였습니다.또한 브랜드의 특정 금색으로도 납품했습니다.무엇보다도 당사 엔지니어는 최대한의 사용자 편의성을 제공할 수 있습니다.TENTE Linea를 트롤리 캐스터로 사용하면 크루즈 라이너의 좁은 복도에서도 서비스 트롤리를 편안하게 조종할 수 있으며, 거친 바다에서도 높은 안정성에 깊은 인상을 받을 수 있습니다.