전구를 교체하기 위해 의자에 서 본 사람이라면 누구나 안전한 발판이 얼마나 중요한지 정확히 알고 있습니다.
산업용 작업 플랫폼에도 동일하게 적용됩니다.움직이기 쉬워야 하지만 누군가 작업할 때마다 굳건히 서 있어야 합니다.이것이 바로 Alpha Safety 잠금 캐스터의 용도입니다.벨기에 고객인 SNCB는 작업장에서 최고 수준의 안전을 보장하는 작업 플랫폼에 이 제품을 사용합니다.
스타트 포인트
벨기에 철도 회사 SNCB는 다양한 차량 정비 격납고를 운영합니다.알론 시설에서는 약 125명의 철도 직원이 철도 객차의 청소, 서비스 또는 수리 작업에 종사하고 있습니다.여기에는 유지보수 라인을 따라 이동하는 대형 이동식 레일 가이드 작업 플랫폼의 사용이 포함됩니다.작업 플랫폼을 사용하면 개별 차량 영역에 최적으로 접근할 수 있으며 절대적인 안정성을 보장해야 합니다.
신체적 긴장, 건강 및 복지
SNCB의 최우선 과제 중 하나는 유지보수 격납고의 안전을 지속적으로 개선하는 것입니다.인체공학적 최적화와 직원의 근무 조건 개선도 마찬가지로 중요합니다.이 회사는 예를 들어 구부러짐으로 인해 발생할 수 있는 근골격계 질환을 예방하고자 합니다.유지보수 플랫폼은 가능한 한 정확하게 이 개념에 통합되어야 합니다.기동하기 쉬워야 하며 직원들이 창문, 외벽 및 기타 모든 차량 표면에 편리하고 편안하게 접근할 수 있어야 합니다.직원이 고압 세척기나 기타 무거운 물건을 만지는 경우에도 플랫폼을 밟는 즉시 플랫폼을 전혀 움직일 수 없습니다.따라서 벨기에 철도 회사는 이러한 까다로운 요구 사항을 완벽하게 충족할 수 있는 솔루션을 찾고 있었습니다.그들은 Alpha 안전 잠금 스위블 캐스터로 정답을 찾았습니다.
당사의 스마트 모빌리티 솔루션
Alpha 안전 잠금 캐스터에는 작업시 최대한의 안전을 보장하는 통합 잠금 시스템이 있습니다.공항의 수하물 카트와 마찬가지로 캐스터는 사용자가 휠 록의 작동 핸들을 누른 상태에서만 움직일 수 있습니다.손잡이를 놓으면 캐스터가 자동으로 잠기고 플랫폼은 즉시 바위처럼 안정적으로 서 있습니다.이러한 방식으로 Alpha safety는 안전한 기반을 보장합니다.잠금 캐스터의 뛰어난 작동 특성 덕분에 대형 유지보수 플랫폼을 각 작업 구역에 일직선으로 쉽게 밀어 넣을 수도 있습니다.
작업자가 손잡이를 놓고 유지 보수 플랫폼에 들어가면 캐스터가 잠기고 플랫폼이 1 인치 움직이지 않습니다.또한 인체공학적 관점에서 이 문제를 살펴보았습니다. 휠 잠금을 해제할 수 있는 손잡이가 어깨 높이에 있어 쉽게 접근할 수 있고 조작하기도 편합니다.
우리 엔지니어들은 주변 환경에도 주의를 집중했습니다.예를 들어 무거운 물건을 든 직원이 작업 플랫폼에 부딪히거나 실수로 작동 손잡이에 닿은 경우 스위블 캐스터가 실수로 풀리지 않도록 했습니다.작동 요소와 브레이크는 강철 튜브로 손상되지 않도록 보호되는 Bowden 케이블을 통해 연결됩니다.핸들 작동에 필요한 힘이 너무 정확하게 설정되어 있어 실수로 잠금을 해제할 수 없습니다.
이브 에누몽, 기술 서비스, SNCB
“TENTE Alpha Safety는 건강 및 안전이 내장된 솔루션입니다.”
이브 에누몽, 기술 서비스, SNCB
작업 안전 및 인체공학 극대화
Alpha safety 덕분에 SNCB 유지 보수 홀의 건강과 안전이 눈에 띄게 개선되었습니다.대형 유지보수 플랫폼은 쉽게 이동할 수 있지만 직원이 잠금 손잡이를 풀고 플랫폼에 발을 디디면 절대 움직이지 않습니다.중장비로 작업하더라도 유지보수 플랫폼은 안정적이고 고정적이며 안전합니다.