메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

Skandiform

개별 요구 사항을 충족하고 조립 시간을 1/3로 단축하도록 설계된 사무용 의자 캐스터
skandiform_banner
스웨덴 가구 제조업체 Skandiform의 성공적인 조합은 디자인, 기능 및 최고의 품질입니다.
따라서 회사가 TENTE에서 개발한 정교한 모빌리티 솔루션에 의존하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. Anika 캐스터와 같은 솔루션을 Skandiform에 맞게 맞춤 제작하고 회사의 조립 시간을 1/3로 단축할 수 있었습니다.이 체어 캐스터는 품질 저하 없이 효율적으로 조립할 수 있도록 제작되었습니다.

스타트 포인트

Skandiform은 Kinnarps 그룹에 속해 있으며 사무실 및 공공 장소용 가구 공급업체의 선두 업체 중 하나입니다.고객으로는 볼보, 스카니아, NCC 등이 있습니다.이 회사는 1962년에 설립된 이래로 다수의 권위 있는 디자인 상을 수상했습니다.스칸디폼은 제품 개발을 위해 고급 디자이너들과 반복적으로 협력하고 있으며, 루드 엑스트랜드의 “논스톱 (Nonstop)” 소파와 조나스 린드발의 “마마 (Mama)” 안락 의자를 포함하여 현재 진정한 고전으로 여겨지는 수많은 가구를 생산했습니다.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

설계 및 효율성에 대한 최고 요구 사항

Skandiform의 고객 목록에 있는 이름을 보면 회사가 품질 측면에서 타협하지 않는다는 것을 한 눈에 알 수 있습니다.이것이 바로 TENTE의 가구 캐스터가 스웨덴 가구 제조업체가 선호하는 디자인 기능에 영구적으로 사용되는 이유이기도 합니다.새로운 Anika 캐스터의 디자인도 스칸디폼에게 깊은 인상을 남겼습니다.다양한 색상과 크기로 제공됩니다.하지만 “타임아웃 (Timeout)" 과 “펜도 (Fendo)” 의자에서 처음 테스트했을 때, 프로젝트 매니저는 캐스터와 의자 다리 사이의 거리가 너무 멀다는 것을 알아차리고 설계 개선의 여지를 확인했습니다.그들은 또한 고정 스템을 조이는 데 사용되는 너트에 지나치게 주의를 돌렸습니다.또한 Skandiform은 캐스터 조립에 필요한 시간을 더욱 단축하고자 했습니다.따라서 그들은 전문가들에게 연락하여 그들의 희망에 대해 논의했습니다.그들은 즉시 응답하여 시각적 조화와 실용적인 인체 공학을 모두 지원하는 의자 캐스터용 Anika 제품군을 제안했습니다.

당사의 스마트 모빌리티 솔루션

스웨덴 자회사 직원들이 취한 첫 번째 단계는 Anika 캐스터가 제조되는 프랑스의 직원에게 연락하는 것이었습니다.세부 분석 결과, 고정 스템을 Skandiform의 사양에 맞게 특별히 조정해야 한다는 것이 분명해짐에 따라 앞으로 나아갈 방법은 하나뿐이었습니다.오랫동안 TENTE의 유연성과 문제 해결 능력을 믿어온 이 유명한 가구 제조업체는 이 경우 개발 작업을 기꺼이 진행했습니다. 우리 엔지니어들은 모든 관련 설계 측면을 고려하여 일반적인 방식으로 과제에 접근했습니다.그들은 머리에 조일 수 있는 홈이 있는 스템과 이전 모델보다 훨씬 짧아진 실 잠금장치를 고안했습니다.이러한 변화는 캐스터와 의자 다리 사이의 거리를 개선할 수 있는 기반을 마련하여 고객이 예상한 바와 같이 전체적인 외관을 개선했습니다. 또한 스템뿐만 아니라 눈에 띄게 단축된 스웨덴 회사의 조립 시간도 단축되었습니다.실제로 사무용 의자용 캐스터의 최적화는 조립을 간소화하고 일관성을 향상시킵니다. 예전에는 가구 제조업체에 고용된 조립 직원이 스템의 실을 수동으로 윤활해야 했지만, 이제는 이 단계를 TENTE에서 완전히 처리하여 미리 수행합니다.그 결과 의자 캐스터도 더 단단히 부착됩니다.Skandiform에서 스레드에 더 이상 수동으로 그리스를 칠할 필요가 없기 때문에 잠재적인 조립 오류를 방지하고 가능한 위험을 피할 수 있기 때문입니다.
안키 홀거슨, 스칸디폼 구매 매니저

안키 홀거슨, 스칸디폼 구매 매니저

“TENTE가 구상한 모빌리티 솔루션 덕분에 의자당 조립 시간을 4분이라는 놀라운 수준으로 단축할 수 있었습니다.이를 통해 생산성이 향상되고 다양한 비용 절감 혜택을 누릴 수 있습니다.”

안키 홀거슨, 스칸디폼 구매 매니저

생산성, 안전 및 다양성

이 단계를 없앰으로써 Skandiform은 의자당 조립 시간을 4분이라는 놀라운 수준으로 단축할 수 있었습니다.따라서 회사는 생산성 향상과 주요 비용 절감의 혜택을 누릴 수 있습니다. 가구를 더 효율적으로 조립하고 고객에게 더 빨리 배송할 수 있습니다.이는 가능한 한 짧은 시간에 대량 주문을 관리해야 할 때 특히 유리합니다.