의료 기술 제조업체인 Siemens Healthineers의 이름은 의료, 엔지니어, 개척자라는 세 단어로 구성됩니다.
따라서 혁신적인 개발은 뮌헨에 본사를 둔 이 회사의 핵심입니다.여기에는 TENTE의 지능형 모빌리티 솔루션이 장착된 자기 공명 영상용 침대가 포함됩니다. TENTE는 MRI 캐스터가 장착된 종합 시스템으로, 전문 방사선 보조원의 작업량을 줄이고 환자 입원에 소요되는 시간을 최대 30% 까지 줄여줍니다.
초기 상황
지멘스 헬시니어스는 72,000명의 직원을 고용하고 있으며 약 22,40억 유로의 매출을 올리는 세계 10대 의료 기술 제조업체 중 하나입니다.진단 영상 분야의 명실상부한 글로벌 시장 리더인 Siemens Healthineers는 모든 측면에서 표준을 설정하는 X-레이, 컴퓨터 단층 촬영 및 자기 공명 영상 장치를 고객에게 제공합니다.
작업량을 줄이려는 노력
모든 선진국은 인구 통계학적 변화로 인해 큰 어려움에 직면하고 있습니다. 기대 수명이 늘어남에 따라 실시되는 건강 검진 횟수도 증가하고 있습니다.이러한 발전은 적절한 기술을 갖춘 인력의 부족으로 인해 더욱 악화되고 있습니다.병원과 의료 기관의 많은 부서는 인력이 부족하여 효율적인 해결책을 찾기 위해 필사적으로 노력하고 있습니다.지멘스 헬시니어스 (Siemens Healthineers) 는 이러한 상황을 처음 개발 단계부터 파악하고 이를 해결하기 위한 혁신 기술을 도입했습니다.이러한 혁신 중 하나는 바이오매트릭스 기술이 적용된 MAGNETOM 시리즈였습니다.개발 과정에서는 환자의 편안함, 검사 시간 절약, 직관적인 조작을 통한 의료진의 업무 부담 감소라는 세 가지 특성에 중점을 두었습니다.시리즈의 모든 구성 요소는 이 세 가지 요소에 관한 가장 높은 기준을 충족해야 했습니다.여기에는 환자용 침대도 포함되었습니다. Siemens Healthineers는 선구적인 모빌리티 솔루션을 찾기 위해 노력했고, TENTE와 당사의 침대용 캐스터와 함께 이를 찾았습니다.
당사의 지능형 모빌리티 솔루션
기존 침대는 페달이 여러 개 달리고 환자를 포함하여 총 무게가 최대 540kg에 달해 움직이기 어려운 경우가 많았습니다.힘들고 시간이 많이 걸리는 작업입니다.당사 엔지니어들은 BioMatrix 시리즈 개발자들에게 침대의 이동성을 한 단계 끌어올리는 종합적인 캐스터 시스템을 제공했습니다.주요 특징은 전동식 동력 장치 (E-Drive) 와 전기 잠금 시스템 (Linea e-lock) 의 정교한 조합입니다.
TENTE의 E-Drive를 사용하면 좁은 공간에서도 환자 및 시설을 쉽게 운반할 수 있습니다.e-lock 잠금 시스템을 사용하면 베드 캐스터를 디지털 방식으로 제어할 수 있습니다.여기에는 전자적으로 활성화할 수 있는 방향 및 전체 잠금 장치가 포함됩니다.이를 통해 안전성이 향상되고 기동성이 향상됩니다.간호사는 손이 닿기 어려운 페달을 조작할 필요 없이 센서가 장착된 손잡이에 손을 대기만 하면 환자가 있든 없든 쉽게 침대를 조작할 수 있습니다.
또 다른 장점: 페달이 달린 기존 잠금 시스템과 비교할 때 MRI 캐스터의 전자 잠금 시스템은 매우 조용하여 환자의 편안함이 향상됩니다.또한 침대를 진단 장치에 도킹하는 것이 더 쉽습니다.방사선 기술 보조원이 손잡이에서 손을 떼면 전기 잠금 시스템이 작동하여 자동으로 침대를 안전한 위치에 고정하고 낙상 방지 기능을 향상시킵니다.
앤 베커, 지멘스 헬시니어스 글로벌 마케팅 매니저
TENTE의 혁신적인 솔루션 덕분에 사용자 편의성을 크게 개선할 수 있었습니다.
앤 베커, 지멘스 헬시니어스 글로벌 마케팅 매니저
효율성 및 시간 절약
작동이 매우 간편한 이 장치 시리즈를 통해 자격을 갖춘 간호사는 단일 환자를 입원시킬 때 작업 시간을 최대 30% 까지 줄일 수 있습니다.그 결과 관련된 모든 사람의 스트레스가 줄어들고 의료진의 업무량이 줄어듭니다.이를 통해 더 많은 시간을 할애할 수 있고 환자를 더 빠르고 편안하게 이송할 수 있습니다. 직관적이고 간단한 침대 조작으로 간호 직원이 환자에게 전적으로 집중할 수 있습니다.이러한 수많은 혜택은 Siemens Healthineers 고객에게 전반적으로 깊은 인상을 남기고 있으며 그 결과 판매량이 증가하고 있습니다.현재 판매되는 침대 중 2/3 이상이 중앙에 MRI 캐스터를 장착한 TENTE E-Drive 구동 시스템을 갖추고 있습니다.