쇼핑 트롤리 한 대로 10년의 서비스 수명 동안 수천 킬로미터를 주행할 수 있습니다.따라서 상당한 마모에 견딜 수 있는 캐스터가 필요합니다.
필요한 유지보수를 수행할 때는 귀중한 자원을 보존하고 환경에 대한 부담을 줄이는 것이 목표여야 합니다.이러한 이유로 당사는 고객 ShopBox에 쇼핑 트롤리 캐스터를 제공하여 실제로 갱신이 필요한 부품만 교체할 수 있도록 합니다.그 결과 지속 가능성이 개선되고 비용이 절감됩니다.
스타트 포인트
독일 하일브론에 위치한 ShopBox Group GmbH는 쇼핑 카트의 청소, 소독 및 수리를 전문으로 합니다.이 회사는 유럽 10개국의 슈퍼마켓에 서비스를 제공합니다.ShopBox 직원들은 더러워진 그리드, 걸린 어린이용 시트, 물론 삐걱거리거나 막히거나 잘못된 방향으로 움직이는 쇼핑 카트 캐스터 등을 유지 관리하고 수리합니다.ShopBox는 필요한 구성 요소를 교체하여 쇼핑 경험을 다시 한 번 문제없이 이용할 수 있도록 합니다.
환경에 미치는 영향과 높은 비용
독일 시장에서만 2천만 대 이상의 쇼핑 카트가 사용되고 있으며, 모두 정기적인 유지보수가 필요합니다.따라서 설계는 자원과 환경의 사용에도 초점을 맞춰야 합니다.그러나 일반적으로 쇼핑 카트의 바퀴와 포크는 서로 리벳으로 고정되어 있습니다.따라서 장치의 일부에 결함이 있는 경우 손상되지 않은 부품을 계속 사용할 수 없습니다.즉, 전체 캐스터를 불필요하게 교체해야 합니다.전체 캐스터 교체는 유지 보수 사례의 약 30% 에서만 실제로 필요합니다.나머지 70% 에서는 휠 포크의 수명이 길어지기 때문에 휠을 교체하는 것만으로도 이동성을 회복할 수 있습니다.휠을 교체해야 하는데 포크가 휠에 리벳으로 고정된 경우 결함이 있는 휠과 함께 포크를 폐기하는 것 외에는 다른 대안이 없습니다.
그 결과 자재와 자원의 불필요한 낭비와 비용 증가가 초래됩니다.대안: TENTE에서 만든 쇼핑 트롤리 캐스터.
당사의 스마트 모빌리티 솔루션
ShopBox는 유지 보수 작업에 당사의 쇼핑 트롤리 캐스터를 사용합니다.특징: 포크와 휠이 함께 리벳으로 고정되어 있지 않고 볼트로 연결되어 있습니다.이를 통해 회사는 부품을 별도로 주문하고 교체할 수 있습니다.휠만 손상된 경우에도 포크를 사용할 수 있습니다.
볼트 연결은 예를 들어 캐스터를 쇼핑 카트에 부착할 때 추가적인 이점을 제공합니다.포크가 휠에 리벳으로 고정되어 있지 않기 때문에 쉽게 고정할 수 있습니다.트롤리 캐스터는 더 쉽고 빠르게 부착하고 제거할 수 있습니다.청소에도 동일하게 적용됩니다.휠과 포크를 분리하면 더러운 부분이 쉽게 닿을 수 있으므로 더 쉽게 청소할 수 있습니다.
유지보수가 완료되고 캐스터가 재조립되면 당사 솔루션의 이점이 명확해집니다. 즉, 볼트 연결이 리벳보다 유연하고 환경 친화적이라는 것입니다.
한스-피터 베트비카, 샵박스 그룹 GmbH 총괄 매니저
TENTE를 통해 비용의 2/3를 절약하고 환경을 보호할 수 있습니다.
한스-피터 베트비카, 샵박스 그룹 GmbH 총괄 매니저
리소스 절약 및 비용 절감
당사의 솔루션은 지속 가능성, 유지 보수 용이성 및 비용 효율성으로 ShopBox와 고객에게 높이 평가됩니다.자원이 보존되고 환경에 대한 부담이 눈에 띄게 줄어들 뿐만 아니라 비용의 2/3도 절감됩니다. 연간 40,000개의 쇼핑 트롤리 캐스터가 서비스되는 이는 ShopBox에 상당한 이점입니다.또한 이 솔루션은 휠과 포크를 개별적으로 제거할 수 있어 유지보수를 더 빠르고 쉽고 효율적으로 수행할 수 있기 때문에 유지보수 프로세스도 개선됩니다.