메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

Schuchmann

보육 중인 아동이 일상 활동에 참여할 수 있도록 지원하는 의료용 캐스터
schuchmann_banner
장애인을 위한 치료 의자의 기본 기능에는 안전이라는 한 가지 구성 요소가 있습니다.
사용자와 보호자 모두 움직일 때나 가만히 있을 때 이동 보조 장치를 사용할 수 있어야 합니다.그래서 고객 슈흐만 (Schuchmann) 이 만든 테라피 체어를 자세히 살펴보고 맞춤형 TENTE Linea 안전 잠금 의자 캐스터 덕분에 안전성을 더욱 향상시켰습니다.

스타트 포인트

슈흐만 GmbH & Co.KG는 장애가 있는 어린이와 청소년이 일상 생활에 더 쉽고 편안하게 참여할 수 있도록 돕는 보조기구를 개발합니다.안전과 손쉬운 취급은 Hasbergen에 기반을 둔 전문가에게 특히 중요합니다.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

완벽한 캐스터를 찾아서

Schuchmann의 이동 보조 도구는 포용에 중요한 기여를 합니다.회사의 워킹 트레이너, 세발자전거 및 테라피 의자를 통해 어린이와 청소년은 더 자유롭게 돌아다니고, 다른 사람들과 놀고, 편안하게 함께 배울 수 있습니다.이 분야의 성과 중 하나는 Madita-Fun 테라피 체어입니다.개별적으로 조절 가능한 시트 유닛이 있어 유아용 식사 의자로도 사용할 수 있으며 어린이의 이동성을 지원합니다.우리의 과제는 이동성과 인체 공학을 더욱 향상시키는 동시에 최고 수준의 안전성을 보장하는 스마트 의료용 캐스터 솔루션을 제공하는 것입니다.

당사의 스마트 모빌리티 솔루션

당사의 Linea safety 트윈 휠 캐스터는 슈흐만의 요구 사항에 정확히 맞는 솔루션을 제공하며 Madita-Fun 테라피 체어에 완벽하게 맞습니다.타협하지 않는 품질은 언제나 깊은 인상을 남깁니다.또한 다양한 크기로 제공되며 안정적인 캐스터 잠금 시스템을 갖추고 있습니다.사용자가 잠금 레버를 조작하면 의자 캐스터가 움직이도록 설정할 수 있습니다. 사용자가 레버를 놓으면 의료용 캐스터가 자동으로 즉시 정지합니다.하지만 Madita-Fun에 락킹 캐스터를 장착하기 전에 먼저 다른 것, 즉 큰 그림에 초점을 맞췄습니다.여기서 우리는 스스로에게 물었습니다. 우리의 트윈 휠 캐스터가 테라피 의자의 전반적인 사용자 편의성을 어떻게 향상시킬 수 있을까요?어떻게 하면 안전성과 유연성을 더욱 향상시킬 수 있을까요?마지막으로, 어떻게 하면 어린이와 청소년의 자립을 촉진하고 이동성을 개선할 수 있을까요? 우리는 Schuchmann과 긴밀히 협력하여 이러한 질문에 대한 답을 찾았고 Linea 세이프티 록킹 스위블 캐스터를 젊은 사용자의 요구에 정확히 맞게 조정했습니다.개발자들은 캐스터를 인체 공학적으로 잠그고 잠금 해제할 수 있는 레버를 특별히 설계하여 사용하기 쉽게 만들었습니다.또한 이 스마트 솔루션이 최고 수준의 안정성을 제공하도록 했습니다.예를 들어, Bowden 케이블이 끊어지면 의자는 최대 10% 의 경사도에서도 제자리에 안전하게 고정되어야 합니다.
토르스텐 슈흐만, 슈흐만 GmbH & Co. 디렉터KG

토르스텐 슈흐만, 슈흐만 GmbH & Co. 디렉터KG

“TENTE는 우리의 안전 요구 사항을 정확히 이해하고 이를 성공적으로 구현했습니다.”

토르스텐 슈흐만, 슈흐만 GmbH & Co. 디렉터KG

항상 안전합니다

당사의 Linea safety 의료용 캐스터는 젊은 사용자의 신뢰와 부모 및 보호자의 신뢰를 얻고 있습니다.이를 통해 장애 아동과 청소년이 안심하고 일상 생활에 참여할 수 있습니다.인체공학적으로 설계된 레버는 스위블 캐스터를 잠그는 데 사용되며 쉽게 접근할 수 있고 쉽게 조작할 수 있습니다. 수술 시 테라피 의자를 테이블이나 장난감 위로 끌어 올렸다가 다시 쉽게 밀어낼 수 있습니다.레버를 놓으면 의자가 즉시 멈춥니다.이것이 바로 Linea 안전 의자 캐스터가 언제 어디서나 향상된 이동성과 최고 수준의 안전성을 보장하는 방법입니다.