많은 병원들이 건축 및 인테리어 디자인의 초점을 젊은 환자들에게 점점 더 많이 돌리고 있습니다.
목표는 어린이와 부모에게 친근한 분위기를 조성하는 것입니다.이러한 이유로 저희 고객 프로비타는 컬러풀한 인퓨전 스탠드를 생산하고 그 이름에 걸맞은 Smiles 캐스터를 장착합니다.
스타트 포인트
프로비타 메디컬 GmbH & Co.독일 베르멜스키르헨의 KG는 해당 분야의 선도 기업 중 하나입니다.이 회사는 광범위한 응용 분야를 위한 혁신적인 제품과 솔루션을 생산하며 의료 부문에서 신뢰할 수 있는 OEM 제조업체로 전 세계적으로 인정받고 있습니다.이 회사의 다양한 제품 범위에는 주입 스탠드, 검사 및 독서 조명, 주입, 천장 및 벽 레일 시스템이 포함됩니다. Provita는 100명 이상의 직원을 고용하고 있으며 45년 이상 거슬러 올라가는 오랜 전통을 가지고 있습니다.
어린이를 위한 특수 맞춤 디자인
최근 몇 년 동안 선진국의 병원들은 환자의 치료 시간을 더 즐겁게 만들기 위해 많은 노력을 기울였습니다.밝고 넓은 입구와 대기 공간, 넓은 공간, 방음 시설, 그리고 마지막으로 중요한 것은 밝고 밝은 색상을 사용하여 쾌적한 분위기를 조성한다는 것입니다.이러한 발전은 어린이 병원 건설에도 영향을 미치고 있습니다.미국 애리조나에 있는 피닉스 어린이 병원, 오슬로의 아케후스 대학 병원, 함부르크 에펜도르프의 어린이 병원의 건축가들은 치유를 촉진하기 위해 건물을 설계했습니다.어린이 병동의 인테리어 디자인 또한 친근한 분위기를 조성하기 위해 어린 환자와 부모에게 초점을 맞출 필요가 있습니다. 프로비타는 다채로운 제품으로 이러한 요구 사항을 충족하며 이름 그대로 Smiles라는 캐스터 제품을 사용합니다.이 디자이너 캐스터는 젊은 환자의 요구에 맞게 조정되었습니다.
당사의 스마트 모빌리티 솔루션
주입 스탠드의 가장 중요한 임무 중 하나는 환자의 이동성을 촉진하는 것입니다.Smiles는 여기서 주도적인 역할을 합니다.주입하는 동안 아이들이 자유롭게 움직일 수 있게 해주어 건강에 긍정적인 영향을 미칩니다.캐스터의 장난기 넘치는 디자인 또한 중요한 요소입니다.
쥐, 소, 비행기, 곰 같은 사랑스러운 얼굴로 어린 환자들을 매료시키고 병상에서 나오도록 격려합니다.디자이너와의 협업을 통해 다채롭고 활기찬 어린이 방 세계에 맞게 캐스터를 특별히 제작했습니다.그러나 이 어린이 친화적 솔루션의 매력은 디자인에만 있는 것이 아닙니다.또한 캐스터는 병원의 엄격한 위생 및 안전 요구 사항을 충족한다는 이점이 있습니다. 고정식 주입 스탠드와 마찬가지로 Smiles는 청소가 매우 쉽습니다.부드러운 바닥이나 단단한 바닥용 트레드와 함께 사용할 수 있으며 다양한 장착 옵션이 있습니다.또한 고른 표면과 경사진 바닥에서도 안정성을 보장하며 도어 및 승강기 문턱을 쉽게 넘을 수 있습니다.이 병원용 캐스터는 어린이 친화적인 디자인과 의료용 성능을 결합합니다.
미샤 힐버쿠스, 프로비타 매니징 파트너
“The Smiles는 이름에서 알 수 있듯이 남녀노소를 불문하고 환자의 얼굴에 미소를 짓게 합니다.”
미샤 힐버쿠스, 프로비타 매니징 파트너
이동성을 촉진하는 디자인
우리는 Smiles 플라스틱 디자이너 캐스터를 단색 또는 다색으로 생산하고 필요에 따라 래커 또는 인쇄하여 공급합니다.캐스터는 매력적인 디자인으로 병원에서 친근한 분위기를 조성할 뿐만 아니라 젊은 환자의 이동성을 촉진합니다.아이들이 캐스터가 움직이는 모습을 좋아하게 만들고 움직이도록 동기를 부여하는 것은 외모입니다. 아이들이 퇴원할 때에도 저희 Smiles는 집에서도 아이들의 얼굴에 미소를 머금게 해드릴 수 있어 행복합니다.가구용 캐스터를 책상 의자, 장난감 용기, 서랍장 또는 침대에 추가하여 아이들의 미소를 지을 수 있습니다.