낮은 수면 자세는 일본 문화의 전형적인 측면입니다.
이 기능은 병원 침대에 영향을 미치며 특히 제동 시스템과 함께 사용할 때 설계 측면에서 특히 문제가 됩니다.따라서 일본 고객사인 PARAMOUNT BED (PARAMOUNT BED) 의 개별 시스템 요구 사항을 살펴보고 문제를 극복하는 동시에 작업 프로세스를 개선하는 병원용 침대 캐스터용 맞춤형 솔루션을 개발했습니다.
스타트 포인트
일본의 병원용 침대 제조업체인 PARAMOUNT BED Co., Ltd는 70년 이상의 오랜 전통을 되돌아보고 아시아 시장 리더로서의 입지를 구축했습니다.이 회사는 첨단 기술을 기반으로 최첨단 의료 제품을 개발하며 전 세계 90개국에 제품을 공급합니다.
병원 침대에 대한 특정 표준
전 세계 모든 병원마다 차이가 있습니다.유럽과 북미에서는 복도와 병동이 넓고 침대도 아시아에 비해 큰 편입니다.반면, 아시아의 병원 침대는 작고 높이가 낮기 때문에 좁은 바닥 공간 내에서 쉽고 안전하게 조작할 수 있어야 합니다.
우리는 항상 국제 시장의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 베드 캐스터에 적합한 솔루션을 찾기 위해 노력합니다.저희 고객인 PARAMOUNT BED는 특별히 개조된 스위칭 시스템이 필요했을 때도 예외는 아니었습니다.
당사의 스마트 모빌리티 솔루션
현대식 병원 침대에는 간호 직원을 위한 레버가 달린 중앙 제동 시스템이 장착되어 있어 캐스터 잠금 장치를 작동시킬 수 있습니다.기계식 스위칭 시스템은 잠금 장치가 활성화된 경우 베드가 제자리에 단단히 고정되도록 합니다.
기존 스위칭 시스템을 파라마운트 베드에 적용했습니다.일본 병원의 특정 조건과 제약 조건에 맞게 더욱 최적화되었으며 작동력의 완벽한 상호 작용을 자랑합니다.브레이크 페달은 베드 캐스터 높이에 있습니다.간호 직원은 가장 아래로 기울인 자세에서도 발로 쉽게 조작할 수 있습니다.
레버를 맞물리거나 놓을 경우 레버의 길이와 전환 각도에 따라 이동 거리가 결정됩니다.간호 직원은 레버를 사용하여 브레이크를 걸고 방향 잠금 장치를 작동시키고 병원용 침대 캐스터를 해제합니다.따라서 스위칭 위치는 세 가지이며, 각 위치에는 제동 시스템이 안전하게 작동하기 위해 충분한 공간이 필요합니다.당사의 PARAMOUNT BED 시스템은 방향 잠금 기능이 없으며 스위칭 위치가 두 개뿐이고 스위칭 각도가 30도 미만입니다.이를 통해 병원 침대 제조업체는 침대를 단 20cm 높이까지 낮출 수 있도록 1cm의 추가 공간을 확보할 수 있습니다.
긴밀한 협업을 통해 우리는 마찰 잠금 메커니즘에서 키 시스템으로 전환하여 훨씬 더 많은 개선을 이루고 전체 애플리케이션을 완성했습니다.톱니가 서로 맞물려 훨씬 적은 힘으로 제동 작용을 할 수 있습니다.
이 솔루션을 설계하는 것은 상당히 어려운 일이었습니다.한편으로는 엔지니어들이 스위칭 방향 양쪽에서 부드러운 작동력을 발휘해야 했습니다.반면에 장애물이 있는 경우에도 의도치 않게 스위칭 작동이 활성화되는 것을 방지하기 위해 레버가 해제된 위치에 고정되도록 해야 했습니다.
파라마운트 베드의 대표이사 겸 CEO 키무라 토모히코
TENTE가 개발한 솔루션은 우리의 기대를 뛰어넘는 최상급 정밀 스위칭 시스템입니다.
파라마운트 베드의 대표이사 겸 CEO 키무라 토모히코
주행 특성 개선 및 생산성 향상
개조된 제동 시스템에는 여러 가지 장점이 있습니다.파라마운트 베드 (PARAMOUNT BED) 는 스위칭 각도 감소 덕분에 더 큰 병원용 침대 캐스터도 사용할 수 있어 달리기 동작을 개선할 수 있습니다.또한 당사 솔루션의 정교한 설계 덕분에 침대를 이전처럼 낮출 수 있습니다. 이 회사는 안전성을 극대화하고 복잡성과 노력을 줄여 작업 프로세스를 최적화하는 완벽한 병원용 침대 캐스터 전체 시스템을 제공합니다. 아시아 시장의 선두주자인 TENTE Japan 자회사가 제공하는 직접 서비스를 통해 국제적 입지를 확보하고 있다는 것도 큰 장점입니다.