메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

Montana

최고 수준의 기준을 충족하는 가구용 디자이너 캐스터
montana_banner
깔끔한 선, 42가지 색상, 무한한 가능성 — 덴마크의 유명한 가구 제조업체인 Montana는 디자인 언어를 사용하며 독특한 모양과 윤곽의 세계를 열어줍니다.
가구용 캐스터에도 동일한 높은 기준이 적용되며, 이는 회사의 설계 컨셉에 완벽하게 부합하는 동시에 최대한의 유연성을 보장합니다.이 가구용 캐스터는 고객의 특정 요구 사항을 충족하도록 개별적으로 조정되었습니다.

스타트 포인트

Montana Møbler A/S는 전 세계 고객에게 다양한 모듈식 시스템을 제공하며 수상 경력에 빛나는 디자인으로 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.설립자이자 디자이너인 Peter J. Lassen은 뛰어난 디자이너 팀과 현재 120명이 넘는 직원을 보유하고 있어 회사를 세계적인 명성으로 만들었습니다.초기에는 가족이 운영하는 기업인 프리츠 한센 A/S에서 근무했으며 아르네 야콥센, 피에트 하인, 욘 우트존부터 베르너 판톤에 이르기까지 덴마크 최고의 디자이너들과 함께 작업했습니다.현재 몬태나는 설립자의 아들인 조아킴 라센이 경영하고 있습니다.이 가구 제조업체는 가구를 조합할 수 있는 다양한 방법뿐만 아니라 42가지 페인트 색상과 세 가지 베니어를 선택할 수 있는 독특한 표면 마감 제품으로도 유명합니다.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

캐스터에 대한 특정 요구 사항

몬태나주 사무용 가구의 약 4분의 1에는 가구용 캐스터가 장착되어 있으며 이러한 추세는 계속 증가하고 있습니다.이 회사는 제조업체의 디자인 언어에 완벽하게 맞으면서 가구를 쉽게 옮길 수 있는 솔루션을 필요로 합니다.Montana는 또한 42 Montana 색상의 의자, 사이드 테이블, 선반 및 찬장을 제공하기 때문에 디자이너 캐스터를 색상 측면에서 개별 브리프와 일치시키는 것도 필수적입니다.

당사의 스마트 모빌리티 솔루션

몬태나 사양을 정확히 충족하는 캐스터는 TENTE Linea입니다.덴마크 회사에서 만든 가구와 마찬가지로 그 디자인도 형태와 기능이 조화를 이루기 때문에 많은 주요 디자인 대회에서 인정을 받았습니다.트윈 휠 캐스터로서 비교적 무거운 용도에 완벽한 선택입니다.고품질 트레드 표면은 우수한 주행 특성과 최소한의 마모를 보장합니다. 그러나 Linea의 일부 세부 사항은 가구 제조업체의 설계 요구 사항을 충족하지 못했습니다.몬태나는 일반 캡의 곡선형 대신 좀 더 미니멀한 솔루션을 선호했습니다.높이 조절도 필요했습니다.맞춤형 솔루션으로 두 가지 요구 사항을 모두 충족할 수 있었습니다.덴마크 회사의 디자이너들과 긴밀한 협업을 통해 몬태나의 디자인 요약을 마지막 디테일까지 충족하는 플랫 캡을 개발했습니다. 가구용 소형 캐스터의 높이 조정도 몬태나주와의 집중적인 협의를 통해 달성되었습니다.몬태나주는 의자에 40mm, 선반, 찬장 및 테이블용으로 65 또는 75mm 등 다양한 크기의 Linea를 조달합니다.이 캐스터 제품군은 또한 다양한 색상의 독특한 아이템을 위한 견고한 기반을 제공합니다.
앤디 폴슨, 몬태나주 제품 개발자

앤디 폴슨, 몬태나주 제품 개발자

“맞춤형 디자인과 뛰어난 유연성은 TENTE Linea 가구용 캐스터의 많은 장점 중 두 가지에 불과합니다.”

앤디 폴슨, 몬태나주 제품 개발자

최적의 프로세스를 위한 맞춤 설계

당사의 맞춤형 Linea는 Montana의 정확한 디자인 아이디어를 반영하며 캡을 필요한 색상으로 마감할 수 있고 빠르고 쉽게 장착하거나 교체할 수 있기 때문에 해당 용도에 맞는 최적의 솔루션을 제공합니다.클립인 프로세스는 간단하며 캡은 제자리에 단단히 고정됩니다. 떨어지지 않으며 필요한 경우 쉽게 제거 할 수 있습니다.따라서 당사의 솔루션은 사실상 무한한 설계 범위를 제공하고 제조 공정의 효율성을 높이며 유연하고 고객 친화적인 애프터 서비스에 기여합니다.