매년 90,000개의 병원 침대를 생산하여 100개국에 납품하는 사람은 누구나 한 가지에 의존할 수 있어야 합니다. 바로 이러한 병상에 맞는 최고의 효율성과 프리미엄 캐스터입니다.
바로 이러한 이유로 당사는 고객 LINET에 체코 본사에 적시 납품을 통해 스토리지, 자본 투입 및 비용 측면에서 Less-is-More 솔루션을 3배 제공합니다.유연성, 수익성 및 생산성이 3배 향상되었습니다.
초기 상황
다국적 기업인 LINET Group SE는 병원과 요양원을 위한 혁신적인 침대를 만들고 병원 및 요양 시설의 치료 시스템 및 의료 가구를 위한 광범위한 제품도 공급합니다.LINET은 체코 공화국의 생산 공장에서 생산되는 다양한 제품에 TENTE 캐스터를 사용한다고 주장합니다.
조립 라인 작업 및 소규모 배치
LINET은 명확한 생산 전략을 가지고 있으며 잉여 및 긴 보관 시간을 방지하는 것을 목표로 합니다.따라서 회사는 Kanban 관리 시스템을 사용하여 프로세스를 제어합니다.이를 통해 어떤 상황에서든 고객이 주문한 번호를 유연하게 생성할 수 있습니다. 즉, 개별 단계가 지연 없이 원활한 흐름으로 조정되는 프로세스입니다.이 순서에 맞도록 LINET에는 실제로 필요한 캐스터만 공급되며 그 이상은 공급되지 않습니다.병원 침대, 소파, 사이드 테이블이 매우 다양하고 생산 배치 크기가 매우 다양하다는 점을 감안할 때 이는 상당히 어려운 일이지만 우리가 완전히 숙달할 수 있는 부분입니다.
당사의 스마트 모빌리티 솔루션
당사는 1992년부터 LINET과 긴밀하게 협력해 왔습니다.체코의 직원들은 LINET의 재고 관리 시스템과 연계되어 침대 제조업체의 생산 공정을 개선할 수 있습니다.따라서 현재 LINET 재고에서 어떤 병원용 캐스터가 제거되어 생산에 사용되고 있는지 정확히 추적할 수 있습니다.
우리 팀은 매일 어떤 특정 병원용 침대 캐스터가 LINET 창고에서 출고되어 보충이 필요한지 확인합니다. 이때 가장 세세한 부분까지 요구사항을 확인합니다. 어떤 종류의 병원용 캐스터가 필요할까요?설계 사양은 무엇입니까?어떤 크기, 색상 및 재질이 필요합니까?우리는 수요에 대응할 수 있는 유연성을 갖추고 있으며 대량의 경우에도 빠른 배송을 보장할 수 있습니다.
LINET은 특히 계획을 위한 신뢰할 수 있는 데이터의 형태로 긴밀한 협력 관계의 또 다른 이점을 누리고 있습니다.TENTE에서는 LINET이 매년 모든 부문에서 필요로 할 정확한 캐스터 수를 예측할 수 있습니다.그러면 생산, 조립 및 창고 운영을 적절히 관리할 수 있습니다.
당연히 침대 제조업체가 만드는 다양한 제품에 대한 우리의 약속은 물류에만 국한되지 않습니다.우리 제품의 다양성도 마찬가지로 인상적입니다.따라서 당사는 의료 시장의 모든 요구 사항에 적합한 솔루션, 특히 적절한 크기와 적절한 기능을 갖춘 솔루션을 제공할 수 있는 다양한 캐스터와 휠을 회사에 제공할 수 있습니다.
즈비넥 프롤릭, LINET SE 그룹의 CEO 겸 설립자
“TENTE는 적절한 병원용 침대 캐스터뿐만 아니라 매번 정시 배송도 제공합니다.”
즈비넥 프롤릭, LINET SE 그룹의 CEO 겸 설립자
생산성 향상, 비용 절감
적시 납품 덕분에 리드 타임과 자재 재고가 최소로 유지됩니다.또한 LINET은 공급 재고를 위한 인력을 배치할 필요가 없으며, 대신 입고 물품 수령에만 인력을 배치할 필요가 있습니다.이러한 접근 방식을 통해 프로세스 효율성이 크게 향상됩니다. 이 회사는 또한 기존 자본이 상당히 적기 때문에 재고 관리 및 인력 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 구매 주문 처리에 소요되는 시간도 최소화되었습니다.우리는 신뢰를 기반으로 한 비즈니스 관계를 누리고 있으며, 따라서 LINET은 매우 효율적인 제조 공정에 반영된 생산성 향상의 이점을 누리고 있습니다.