메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

Interpane

매우 무거운 하중에도 충분히 안전한 트롤리 캐스터
interpane_banner
유리 화물을 운반할 때는 각별한 주의가 필요합니다.특히 하중이 소형 버스의 크기를 차지하는 경우.
이러한 과제를 해결하려면 기동성이 뛰어나고 직원의 신체적 건강을 보장하는 초대형 캐스터가 장착된 운반용 트롤리가 필요합니다.따라서 당사는 유명한 유리 제조업체이자 가공업체인 INTERPANE을 위해 최고 수준의 작업 안전을 보장하는 동시에 유리창을 문제 없이 운반할 수 있는 발 보호 시스템을 개발했습니다.

스타트 포인트

뉴욕의 원 월드 트레이드 센터, 싱가포르의 더 마크, 호주 브리즈번 중심부의 원 원 이글 스트리트에는 한 가지 공통점이 있습니다. 외관은 INTERPANE Group의 유리로 만들어졌습니다.이 회사는 일본 유리 회사인 아사히 글래스 주식회사에 속한 AGC Glass Europe의 자회사입니다.Ltd. 이 회사는 전 세계적으로 50,000명의 직원을 고용하고 있습니다. INTERPANE의 제품 범위에는 플로트 유리, 저철분 유리, 고품질 코팅 단열 유리, 방음 및 일사 제어 단열 유리, 안전 유리, 건축 설계용 글레이징 및 태양열 응용 제품이 포함됩니다. 이 회사는 지역 및 국제 대규모 건설 프로젝트뿐만 아니라 현지 창문 건설 시장에 유리 부품을 공급합니다.또한 이 회사는 길이 18m, 높이 3.21m, 판넬 두께 최대 20mm라는 놀라운 크기의 코팅 글레이징을 생산하는 세계 몇 안 되는 제조업체 중 하나입니다.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

발 보호의 어려움

INTERPANE은 유리 제품을 제조하고 정제할 때 직장에서의 건강과 안전을 매우 중요하게 생각합니다.회사는 사고에 대한 사전 예방적이고 무관용 전략을 발표했습니다.유리 제조업체는 이 전략을 통해 작업 중 사고를 예방하고 직원의 건강을 보호할 뿐만 아니라 장기적으로 위험에 대한 인식을 높이고자 합니다.이에 따라 모든 프로세스가 계획되고 최적화되며, 정기적인 위험 평가가 수행되고, 모든 사고가 상세하게 분석됩니다. 물론 이는 크기가 최대 20제곱미터에 이르는 유리창의 운송에도 적용됩니다.생산 공정 중 안전한 운송을 보장하기 위해 원료 유리는 고객의 요구 사항에 따라 크기에 맞게 절단되어 운송 카트에 적재됩니다.순서에 따라 유리창의 길이는 최대 약 7.5m, 높이는 약 3m에 달할 수 있습니다.말할 것도없이, 총 중량은 최대 2.5 톤이 될 수 있습니다. 이는 운영 안전 측면에서 특히 어려운 과제입니다.무거운 짐을 실은 운반용 카트가 너무 빨리 움직이거나 장애물이나 울퉁불퉁한 표면에 걸리면 직원의 발목에 부딪히거나 발에 부딪힐 수 있습니다.부상을 방지하기 위해 INTERPANE은 지금까지 두 가지 다른 발 보호 시스템을 사용했는데, 둘 다 엄격한 안전 요구 사항을 충족하거나 실제 조건에 대처할 수 없었습니다. 견고한 시스템은 평평한 바닥에서의 운송에 적합한 것으로 밝혀졌지만 트롤리 캐스터가 불리한 지면 조건에 도달하자마자 발 보호 장치가 지면과 접촉하게 되었습니다.결과: 트롤리가 갑자기 멈추거나 심지어 넘어졌습니다. 유연한 보호 장치도 비슷한 위험을 초래했습니다.바퀴 아래로 당겨서 캐스터를 멈출 수 있습니다.따라서 두 모델 모두 직원과 운송되는 물품에 위험을 초래했습니다.따라서 이 유리 제조업체는 회사의 예방 전략에 따라 최대한의 안전을 보장하는 트롤리 캐스터용 발 보호 시스템이 필요했습니다.

당사의 스마트 모빌리티 솔루션

심각한 위험을 줄이기 위해 우리는 견고한 금속 풋 가드를 제공하여 신속하게 대응했으며, 이를 통해 트롤리의 핸들링도 크게 개선했습니다.이와 동시에 트롤리 캐스터용 발 보호 시스템을 완전히 새로 개발하여 유리 생산 및 조립을 위한 안전 및 이동성에 새로운 표준을 설정하기 시작했습니다. 특히 초대형 캐스터가 필요한 경우 더욱 그렇습니다. 우리의 목표는 발과 바퀴가 닿지 않도록 울퉁불퉁한 표면과 기타 장애물을 주행할 때 유연성을 극대화하는 동시에 안정성을 극대화하는 것이었습니다.이를 염두에 두고 우리는 단단한 강철 요소와 유연한 천연 고무의 완벽한 조합을 개발했습니다.작업자를 최적으로 보호하기 위해 쇼어 경도 80의 고무로 만든 유연한 에이프런이 운송 트롤리 앞쪽과 뒤쪽에 장착됩니다.에이프런은 바퀴가 발에 닿는 즉시 바퀴 쪽으로 눌러지는 형태로 되어 있습니다.이렇게 하면 트롤리 캐스터가 위로 움직여 발이 부딪히는 것을 방지할 수 있습니다. 두 번째 안전 기능은 발이 휠 주위를 안전하게 안내할 수 있도록 휠 측면에 부착된 견고한 가드 레일을 기반으로 합니다.이 두 요소 덕분에 트롤리 캐스터와 상상할 수 있는 모든 접촉 각도에서 발이 잘 보호됩니다.동시에 모든 바닥 조건을 어려움 없이 극복할 수 있으며 귀중한 유리 부품을 안전하게 운반할 수 있습니다.이 솔루션은 회사의 기대를 최대한 충족시켰으며 INTERPANE Group의 안전 코디네이터가 모든 공장에서 사용하도록 권장했습니다.
토비아스 루더, 인터판 그룹의 기업 안전 코디네이터

토비아스 루더, 인터판 그룹의 기업 안전 코디네이터

“TENTE의 솔루션을 통해 우리는 산업 안전과 제품 보호를 모두 개선했습니다.”

토비아스 루더, 인터판 그룹의 기업 안전 코디네이터

완벽하게 조정된 안전

새로운 풋 가드는 125 ~ 250mm의 네 가지 크기의 휠에 사용할 수 있으며, 매우 무거운 하중을 위해 트롤리를 빠르고 간단하게 개조할 수 있습니다. 개발 과정에서 우리는 유리 부품의 생산과 조립, 그리고 거의 모든 산업 생산 영역에서 중요한 역할을 하는 열 조건도 자연스럽게 고려했습니다. 따라서 당사의 모빌리티 솔루션은 섭씨 영하 40도에서 최대 섭씨 80도까지 사용하기에 적합합니다.