Integral Plus는 세척이 가능하며 다양한 화학 세정제에도 강한 캐스터입니다. *
청결이 중요한 환경, 캐스터도 달라야 합니다.
병원과 요양시설에서는 위생 관리가 무엇보다 중요합니다.
침대 아래까지 깨끗하게
매일 청소와 소독이 이루어지는 환경에서는 작은 부분까지 꼼꼼하게 관리되어야 합니다. Integral Plus는 매끄러운 표면과 내화학성 소재를 적용해 청소를 더욱 쉽고 효율적으로 만들어 줍니다.
AI generated
청소는 더 쉽게, 위생 관리는 더 확실하게
병원과 요양시설처럼 매일 세척과 소독이 이루어지는 공간에서는 청소 편의성이 중요합니다. Integral Plus는 매끄러운 디자인과 내화학성 소재를 적용해 더욱 쉽고 효율적인 위생 관리를 지원합니다.
주요 특징:
- 매끄러운 표면으로 빠르고 간편한 청소
- AK-BWA 기준을 충족하는 세척 가능 모델 제공
- 밀폐형 정밀 볼 베어링** 적용으로 물과 이물질 유입 최소화
* 세척 가능 여부는 사양에 따라 다릅니다. 세척 가능 모델은 장착 부위 밀봉이 필요합니다.
**세척 가능 모델에 한해 적용됩니다.