메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

Greiner

독특한 디자인의 의료용 의자 캐스터
greiner_banner
일반 의자도 있고 그라이너 의자도 있습니다.
디자인, 기능성, 그리고 무엇보다도 다양한 제품을 대표하는 회사입니다.Greiner의 경우 크기와 기능이 다양하면서도 회사의 디자인 컨셉에 맞는 의자 캐스터를 선택하는 것이 필수적입니다.예를 들어, TENTE Linea와 같은 크고 균일한 제품군의 디자이너 캐스터를 들 수 있습니다.

스타트 포인트

가족 기업인 Greiner GmbH는 의료 시설, 병원, 미용사, 차량 등 다양한 용도로 사용할 수 있는 소파, 의자 및 좌석을 개발합니다.90년이 넘는 세월 동안 뛰어난 디자인, 기능성, 인체공학이라는 세 가지 측면이 중심을 차지해 왔습니다.여기서 목표는 가장 까다로운 요구 사항을 충족하는 것입니다.그러나 무엇보다도 모든 제품이 Greiner에서 생산되었다는 것을 한 눈에 알아볼 수 있어야 합니다.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

다양한 캐스터 — 일관된 이미지

디자인, 기능성 및 인체공학 측면에서 높은 기대치는 회사에서 만든 의자와 소파의 모든 부품에 적용되며 여기에는 캐스터도 포함됩니다.제품 범위가 매우 다양하기 때문에 제조업체는 다양한 크기로 제공되고 애플리케이션 유형에 따라 다양한 기능을 수행하는 동시에 전체 이미지를 균일하게 구축할 수 있는 솔루션이 필요합니다.Greiner가 의료용 소파에 적합한 캐스터를 찾고 있을 때 회사는 이러한 과제를 안고 우리에게 연락했습니다.

당사의 스마트 모빌리티 솔루션

Greiner의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 진정한 의미의 차별화된 솔루션을 제공합니다. Linea 트윈 휠 캐스터의 디자인은 Red Dot Award를 수상했으며 의료 응용 분야에서 명성을 얻었습니다.제품군의 다양한 모델이 여기서 결정적인 요소입니다.캐스터는 다양한 인체 공학적 잠금 시스템과 의료 부문에 대한 다양한 추가 이점을 갖춘 다양한 크기로 제공됩니다.간단히 말해서, 이러한 수많은 요구 사항을 충족하는 것이 사실상 예정되어 있습니다.Linea 제품군은 청소가 간편한 캐스터, 전체 높이가 매우 낮은 버전, 심지어 전기 전도성 모델까지 제공합니다. 다양한 유형의 브레이크는 향상된 인체 공학, 더 나은 안전성 또는 뛰어난 방향 안정성을 제공합니다.또한 직경이 100, 125, 150mm인 대부분의 Linea 캐스터에는 총 4개의 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 시장에서 독보적인 판매 포인트입니다.더 작은 직경의 캐스터도 옵션으로 두 개의 볼 베어링과 함께 사용할 수 있습니다.그러나 어떤 버전을 선택하든 모든 Linea는 뛰어난 주행 특성과 손쉬운 조작을 보장합니다. 디자인 측면에서도 더할 나위 없이 부족함이 없습니다. 제품군은 통일된 이미지를 제공하며 다양한 특수 색상으로 공급될 수 있습니다.허브 캡을 인쇄하는 것도 큰 장점입니다.제조업체와 사용자는 캡에 로고를 표시하거나 다양한 코딩 목적으로 사용할 수 있습니다.이러한 방식으로 Linea는 모든 설계 사양에 맞게 조정할 수 있으며 색상 코딩도 가능하므로 병원의 여러 영역에 간단하고 명확하게 할당할 수 있습니다.
지그프리드 그라이너, 크리스티나 그라이너, 그라이너 GmbH 이사

지그프리드 그라이너, 크리스티나 그라이너, 그라이너 GmbH 이사

“TENTE 제품군의 통일된 디자인 덕분에 독보적인 시장 입지를 구축할 수 있습니다.”

지그프리드 그라이너, 크리스티나 그라이너, 그라이너 GmbH 이사

설계로 인한 뛰어난 시장 지위

Linea 제품군은 Greiner의 다양한 의료용 의자에 사용됩니다. 어떤 병원용 캐스터가 필요하든, 각 솔루션은 각 제품의 정확한 색상과 일치하며 회사의 디자인 언어에 완벽하게 맞습니다.Greiner의 고객에 맞게 색 구성표를 디자인할 수도 있습니다.디자인 측면에서 Linea는 전반적으로 최고의 점수를 받았습니다.TENTE가 제공하는 다양한 구성 및 조정 옵션 덕분에 Greiner는 제품을 더욱 차별화하고 제품의 인지도 가치를 강화하며 시장에서 탁월한 입지를 확보할 수 있습니다. 하지만 인텔리전트 솔루션을 통해 회사 내에서 의사 결정을 내릴 수 있다는 자신감도 개선할 수 있다는 점도 기쁘게 생각합니다.앞으로 어떤 개발이 이루어지든 Greiner는 이제 항상 올바른 캐스터를 찾을 수 있다고 확신할 수 있습니다.의료용 의자에 적합한 사이드 테이블이 설계되어 있거나 바닥이 고르지 않아 문제가 발생하든, 자동 제동 시스템이 필요한 경우에도 귀하와 귀하의 요구에 가장 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다.Linea 제품군은 항상 올바른 솔루션을 보장하고 균일한 이미지를 보장합니다.