100톤이라는 무게는 일반 대형 휠에는 너무 무겁지만 맞춤형 폴리아미드 휠에는 그렇지 않습니다.
이러한 하중으로 인해 대부분의 바퀴의 트레드는 잠시 후에 마모됩니다.이것이 바로 우리의 솔루션이 평범하지 않은 이유입니다.고객인 Georg Kramp를 위해 당사는 오랜 사용 후에도 최대한의 내구성을 보장하는 특수 디자인의 맞춤형 트롤리 휠을 개발했습니다.
스타트 포인트
게오르그 크램프 GmbH & Co.KG는 GKS-Perfekt라는 브랜드로 잭, 트롤리 및 원격 작동 운송 시스템 제조를 전문으로 합니다.이러한 애플리케이션은 기계, 열차 구성품 또는 금고 등 최대 100톤의 하중에 사용할 수 있도록 설계되었습니다.잭은 무거운 하중을 약간 들어 올리는 데 사용됩니다.그런 다음 트롤리를 사용하여 적재물을 사용 장소로 운반할 수 있습니다.Kramp는 전 세계에 제품을 판매합니다.이 회사의 최대 해외 사무소는 미국 사무소에서 불과 90마일 떨어진 미국 오하이오에 있습니다.
휠 손상 및 생산 중단
운송 작업 중에 이전 트롤리 휠은 종종 심각한 손상을 입었습니다.불과 몇 달 만에 트레드가 휠 코어에서 분리되어 휠을 교체해야 했습니다.그러나 손상이 순전히 하중의 엄청난 무게로 인한 것은 아닙니다.창고, 도장 공장, 조립 공장 등 다양한 장소의 다양한 조건으로 인해 휠이 반복적으로 테스트됩니다.휠이 갑자기 고장나면 생산 공정이 중단되고 작업 중 사고 위험이 높아지는 등 심각한 결과를 초래했습니다.이러한 이유로 Kramp는 무거운 하중을 견딜 수 있고 어려운 바닥에서도 약점이 보이지 않는 솔루션을 찾고 있었습니다.우리 팀의 지원으로 회사는 원하는 것을 찾았습니다.
당사의 스마트 모빌리티 솔루션
특수 요구 사항으로 인해 GKS 트롤리를 위한 완전히 새로운 초대형 휠을 개발해야 한다는 것이 분명했습니다.코어, 베어링 및 무엇보다도 트레드 재질과 같은 모든 구성 요소를 면밀히 검사했습니다.우리는 개발과 협력에 많은 시간을 투자했습니다.Kramp와 긴밀히 협력하여 맞춤형 트롤리 휠을 테스트하고 실제 조건에서 완성했습니다.
그 결과 모든 요구 사항을 충족하고 악조건에서도 뛰어난 내구성을 인정받는 폴리아미드 휠을 만들었습니다.새로 개발된 트롤리 휠에는 4개의 볼 베어링이 있으며 폴리아미드로 캡슐화된 톱니 모양의 알루미늄 코어로 구성되어 있습니다.코어와 트레드의 연동이 중요합니다.더 큰 연결 표면을 제공하는 동시에 두 구성 요소가 서로 맞물리도록 합니다.그 결과, 특히 강력한 연결을 위해 최대한의 홀드를 유지할 수 있습니다.트레드에 사용되는 섬유 강화 폴리아미드 또한 뛰어난 내구성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.
이 초고강도 휠은 높은 강도, 응력 저항 및 뛰어난 충격 강도가 특징입니다. 또한 이 소재는 마찰 방지 특성이 우수하여 트레드 내마모성이 뛰어나고 고르지 않은 바닥에서도 추가적인 보호 기능을 제공합니다.정밀한 동심도와 최대한 큰 접촉면을 확보하기 위해 폴리아미드 휠의 주행 표면은 평면으로 마감되었습니다.바닥의 특성에 따라 트롤리 휠에 검정색 또는 흰색 트레드가 제공됩니다.정전기로 보호되는 작업 영역의 경우 전도성 모델도 제공할 수 있습니다.
도리스 크램프, 게오르그 크램프 GmbH & Co. 의 매니징 파트너KG
“TENTE의 맞춤형 제품은 오랜 세월이 지난 후에도 뛰어난 내구성을 입증합니다.”
도리스 크램프, 게오르그 크램프 GmbH & Co. 의 매니징 파트너KG
뛰어난 내구성과 강력한 시장 지위
새로운 엑스트라 헤비 듀티 휠은 특히 높은 하중과 어려운 바닥에서도 탁월한 안정성과 내구성을 보여줍니다.사려 깊은 디자인과 변형에 강한 소재 덕분에 트레드는 수년간의 사용 후에도 알루미늄 코어에서 분리되지 않습니다.Kramp 고객들도 이 점을 높이 평가합니다. 당사 솔루션으로 전환한 이후 불만 사항이 접수되지 않았습니다. 최종 사용자의 생산 중단과 다운타임 비용은 과거의 일입니다.게오르그 크램프 (Georg Kramp) 는 회사의 시장 지위를 크게 향상시킬 수 있었습니다.이 회사는 이제 글로벌 기업으로서 우리의 이점을 최대한 활용하고 향후 미국 등 국제적으로 당사와 협력하기를 열망하고 있습니다.