메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

GEBHARDT

소음 배출을 절반으로 줄인 롤 케이지 캐스터
gebhardt_banner
롤 케이지를 사용하여 슈퍼마켓에 재고를 쌓으면 곧 소음이 심해질 수 있지만 적절한 캐스터를 사용하면 그렇지 않습니다.
결국 심한 소음은 불쾌한 장애 일뿐만 아니라 일정 수준 이상은 건강에도 영향을 미칩니다.따라서 물류 전문가인 GEBHARDT는 당사의 신테크 휠을 사용합니다.이 휠은 높은 적재 용량과 함께 일반 휠보다 훨씬 조용합니다. 정확히 말하면 10데시벨 더 조용합니다.

스타트 포인트

무역 및 산업을 위한 효율적인 물류 솔루션을 개발하고 생산하는 것은 GEBHARDT 로지스틱 솔루션 GmbH의 특징입니다.이 회사는 6대째 가족 기업으로서 성공적으로 경영되고 있으며 185년 이상의 전통을 이어온 역사를 되돌아볼 수 있습니다.GEBHARDT는 전 세계 5개 생산 현장에서 약 500명의 직원을 고용하고 있으며 창고 및 운송 솔루션 분야의 시장 리더로 자리매김했습니다.

개인 맞춤 상담을 받아보시겠습니까?

문의를 기다리겠습니다

당사의 스마트 모빌리티 솔루션

종합적인 분석을 거쳐 검증된 강판 캐스터와 GEBHARDT용 최신 Syntech 휠을 결합했습니다. 이러한 롤 케이지 캐스터 덕분에 적재된 롤 컨테이너의 소음 수준을 10데시벨까지 크게 줄일 수 있으며, 이는 부피를 절반으로 줄이는 것으로 인식됩니다. 기존 휠과 동일한 하중 전달 능력은 전혀 영향을 받지 않습니다.그 비결은 Syntech가 하이브리드 휠이라는 것입니다.휠 바디와 베이스는 폴리아미드로 만들어졌으며 코어는 탄성이 있는 단단한 고무로 만들어졌습니다. 이를 통해 하드 트레드의 장점과 소프트 휠의 강도를 결합할 수 있습니다.두 플라스틱을 함께 사용하면 최적의 댐핑 특성을 얻을 수 있으므로 소음 방출을 크게 줄일 수 있습니다. 이는 물류 전문가의 고객에게도 흥미로웠습니다.예를 들어, 전체 판매 회사인 Transgourmet은 지속 가능성 브로셔에서 제품의 저소음 배송을 언급하며 이를 특별한 품질로 강조합니다.그러나 GEBHARDT와의 협력은 주행 소음에만 초점을 맞춘 것이 아닙니다. 물류 문제와 Syntech 휠에 대한 총체적인 관점 덕분에 안정성 측면에서도 높은 점수를 받았습니다.결국 물류 솔루션 전문가는 제품을 테스트하고 광범위한 시험을 통해 실제 조건을 시뮬레이션합니다.예를 들어, 적재량이 많은 롤 팔레트는 지게차가 부딪힐 때와 같이 임계값과 장애물을 극복하기 위해 테스트됩니다.롤 케이지 캐스터는 또한 추위와 더위, 먼지 및 빗물을 견뎌야 하며 눈 속에서도 약한 흔적이 보이지 않아야 합니다.Syntech 휠은 이러한 모든 테스트를 통과했습니다.
노버트 괴츠, GEBHARDT 로지스틱 솔루션 GmbH의 구매 관리자

노버트 괴츠, GEBHARDT 로지스틱 솔루션 GmbH의 구매 관리자

30년 이상 동안 우리는 TENTE의 전문 지식을 사용해 왔습니다.

노버트 괴츠, GEBHARDT 로지스틱 솔루션 GmbH의 구매 관리자

내구성 향상 및 비용 절감

Syntech 휠의 수명은 하드 필링 캐스터보다 두 배 이상 길며 평균 2년에 불과합니다.반대로 Syntech 휠은 최대 5년 동안 사용되는 경우가 많습니다. 이는 구매 및 유지 보수 비용을 모두 절감하며 GEBHARDT가 TENTE와의 장기적인 협력에 의존하는 또 다른 결정적인 이유입니다.