메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

Esselte Leitz

전동식 트롤리 캐스터가 새로운 길을 열어줍니다
esselte_leitz_banner
고객 Esselte Leitz가 산업용 트럭을 거의 대부분 창고에 처분하겠다는 아이디어를 내놓은 것은 언뜻 보기에 상당히 대담한 작업처럼 보였습니다.
언뜻 보면 상황이 조금 다르게 보였습니다.제품을 픽업하는 데 사용되는 멀티 쉘프 트롤리에 TENTE E-Drive flex 전기 구동 시스템이 장착되어 있기 때문입니다.지능형 솔루션을 통해 직원들은 더 많은 물품을 손쉽게 운송할 수 있어 생산성이 향상될 뿐만 아니라 도보 거리도 최대 80% 까지 단축됩니다.

스타트 포인트

Esselte Leitz GmbH & Co KG는 아코 브랜드 코퍼레이션에 속해 있으며 파일 폴더와 혁신적인 사무용품으로 유명합니다.이 회사는 고객에게 24시간 배송 서비스를 제공합니다. 오후 1시 이전에 접수된 주문은 당일 배송됩니다.이를 위해서는 인력과 장비 배치 측면에서 가능한 최고의 유연성이 필요합니다.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

시간이 많이 걸리는 프로세스와 수많은 경로

Esselte Leitz는 매년 170만 개의 주문 품목을 배송하고 연간 600만 건의 상품 인출을 기록합니다.이는 직원들이 총 중량이 40,000톤에 달하는 물품을 취급한다는 것을 의미합니다.따라서 회사는 작업 조건을 최적화하고 오더 피킹의 효율성을 높이기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.이 개선 과정에서 팀은 오더 피킹에 대한 기존 개념을 현대화하고 소위 Takt Time 시스템을 도입했습니다.이를 통해 가능한 한 적은 노력으로 발송물을 정리할 수 있습니다. 이러한 전환이 진행되는 동안 산업용 전기 트럭을 통한 상품 운송에도 의문이 제기되었습니다.Esselte Leitz는 기술 리소스의 활용도를 크게 개선하고 오더 피킹에 필요한 시간을 단축하고자 했습니다.목표는 1분에서 다음 분까지 용량을 유연하게 늘리는 것이었습니다.이를 위해 회사는 자체 증기로 움직이는 오더 피킹 트롤리를 사용하기로 결정했습니다.또한 적재 시 무게가 최대 400kg에 달하기 때문에 무거운 트롤리를 쉽게 옮기고 조종할 수 있는 솔루션이 필요했습니다. 바로 TENTE의 전동식 트롤리 캐스터가 그 역할을 합니다.

당사의 스마트 모빌리티 솔루션

대량 주문 피킹 트롤리는 직원에게 부담을 주지 않으면서 신속하게 이동해야 합니다.동시에 트롤리는 작동하기 쉽고 완벽한 기동성을 가져야 합니다.우리는 상황을 여러 각도에서 바라보고 구동 특성, 작업 과정에서의 다양한 요구 사항, 심지어 인체공학적 측면 등 다양한 요소를 고려했습니다.해결책은 Esselte Leitz와의 긴밀한 협력을 통해 특별히 개조된 E-Drive flex 전자 드라이브 시스템입니다.이 시스템에는 강력한 전기 모터와 전동식 캐스터가 장착되어 있어 버튼 하나만 누르면 오더 피킹 트롤리가 움직이도록 설정할 수 있습니다. 속도는 앞쪽과 뒤쪽 모두 무한히 가변적입니다.직원들은 무거운 짐을 쉽고 빠르고 편안하게 옮길 수 있습니다.도움이 필요하지 않을 경우 E-Drive flex의 드라이브 캐스터가 자동으로 수축됩니다.제어 모듈의 매개 변수와 배터리 수명은 고객의 특정 요구 사항을 충족하도록 당사 팀에서 조정했습니다.동시에 전체 시스템을 살펴보고 기존 캐스터의 최적화 가능성을 조사했습니다.특히 소음이 적은 캐스터를 선택함으로써 천연 고무로 만든 정밀 볼 베어링과 트레드 덕분에 오더 피킹 트롤리의 구동 특성을 크게 향상시킬 수 있었습니다. 인체공학도 결정적인 역할을 했습니다.E-Drive의 배터리 충전 플러그를 완벽한 작동 높이에 장착했습니다.또한 전자 구동 시스템의 제어 요소도 인체공학적으로 설계되어 최적의 작동 위치에 설치되었습니다.따라서 Esselte Leitz는 모든 구성 요소가 서로 완벽하게 일치하는 완벽한 시스템 솔루션을 받았습니다.
악셀 줄케, 에셀테 라이츠의 물류 디렉터

악셀 줄케, 에셀테 라이츠의 물류 디렉터

“사용자의 관점에서 볼 때 TENTE에서 제공하는 유연하고 쉽게 제어할 수 있는 E-Drive 솔루션은 Kaizen 접근 방식에 매우 적합합니다.”

악셀 줄케, 에셀테 라이츠의 물류 디렉터

프로세스 최적화, 비용 절감, 생산성 향상

새로운 오더 피킹 컨셉으로 Esselte Leitz의 직원들은 이제 업무 중 이동해야 하는 이동 거리가 훨씬 짧아졌습니다. 정확히 말하면 80% 더 짧아졌습니다.산업용 트럭의 사용 감소는 회사가 수리, 유지보수 및 교육 비용을 절감한다는 의미이기도 합니다. 또한 E-Drive flex 시스템의 고효율 배터리는 전력 소비를 크게 줄입니다.트롤리 캐스터 솔루션과 오더 피킹 트롤리의 완벽한 조합 덕분에 이동성을 개선할 수 있었을 뿐만 아니라 전체 작업 프로세스를 최적화하고 운영 비용을 절감하며 생산성을 크게 높일 수 있었습니다.