메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CHEP

혁신적인 팔레트 캐스터가 자체적으로 물류를 크게 개선하는 방법
chep_banner (2)
작은 상점에서는 모든 인치가 중요합니다.당사의 스위블 캐스터가 도움이 될 수 있습니다.
매장 주인들은 항상 공간을 절약하고 작업 공간을 절약할 수 있는 솔루션을 찾고 있습니다. 예를 들어 고객 CHEP의 휠형 디스플레이 플랫폼을 위해 개발한 특수 캐스터도 있습니다.이 시스템은 셀프 얼라이닝 캐스터와 함께 작동하여 플랫폼을 더 쉽게 쌓을 수 있을 뿐만 아니라 무엇보다도 일상적인 판매의 유연성과 효율성을 높입니다.

스타트 포인트

CHEP은 60개 이상의 국가에서 소비재, 신선 식품, 음료, 제조 및 소매 부문에 서비스를 제공하는 공급망 솔루션을 제공하는 글로벌 공급업체입니다.CHEP은 광범위한 물류 및 운영 플랫폼뿐만 아니라 성능을 높이고 위험을 낮추는 동시에 환경 지속 가능성을 개선하도록 설계된 지원 서비스를 제공합니다. CHEP의 12,500명의 직원과 약 3억 개의 재사용 가능한 플랫폼 (팔레트 및 컨테이너) 은 포괄적인 적용 범위와 탁월한 가치를 제공하며, 그 대가로 프록터 앤 갬블, 시스코, 켈로그 및 네슬레와 같은 글로벌 브랜드에 대한 50만 개 이상의 고객 접점을 지원합니다.CHEP은 전 세계 신선 식품 공급망에 재사용 가능한 플라스틱 용기 (RPC) 를 제공하는 선두 공급업체인 IFCO와 자동차 부문에 서비스를 제공하는 전문 컨테이너 물류 비즈니스를 포함하는 포트폴리오를 운영하는 Brambles Group의 일부입니다.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

소매업을 위한 프로세스 최적화

점점 더 많은 소비자들이 도시 외곽에 있는 슈퍼마켓을 찾는 대신 자신이 사는 곳의 작은 편의점에서 쇼핑하는 것을 선호합니다.그러나 이러한 상점의 판매 및 보관 구역은 공간이 거의 없기 때문에 대형 팔레트 트럭이나 유로 팔레트를 사용하는 것이 사실상 불가능합니다.이러한 이유로 CHEP은 편의점의 제한된 공간에 완벽하게 적응하고 내부 물류 프로세스를 최적화하는 이동식 쿼터 팔레트를 개발했습니다. 이른바 돌리 (dolly) 라고 합니다. 지능적인 설계로 좁은 통로에서도 물품을 매우 쉽게 이동할 수 있으며 판매 시 유연한 프레젠테이션과 빠른 리필이 가능합니다.이러한 보충 및 머천다이징 솔루션을 위해 CHEP는 조용하고 안전하고 쉬운 취급을 보장하며 사용 후 플랫폼을 빠르고 안정적으로 적재할 수 있는 잠금 캐스터를 찾고 있었습니다.이는 글로벌 마켓 리더에게 매우 중요했습니다.전 세계 수백만 개의 팔레트를 보관, 배송 및 수거하는 것은 물류상의 큰 과제이며, 이를 원활하게 처리해야 합니다. 당사의 지원 덕분에 이제 이러한 문제가 해결되었습니다.

당사의 스마트 모빌리티 솔루션

첫 번째 생각은 다음과 같습니다. 쿼터 팔레트에는 두 개의 스위블 캐스터와 두 개의 고정식 캐스터로 구성된 전체 시스템이 필요합니다.두 번째: 기존의 스위블 캐스터는 들어 올리면 비틀려서 바퀴가 달린 디스플레이 플랫폼을 쌓기가 더 어려워집니다.매장 직원은 매번 손으로 캐스터를 곧게 펴야 하는 작업에 직면하게 되었습니다.또한 바퀴가 달린 디스플레이 플랫폼이 비스듬히 쌓여 사고 위험이 높아질 수 있습니다.따라서 우리 엔지니어들은 특별한 디자인을 개발했습니다.여기에는 캐스터가 움직일 때마다 자동으로 직선 위치로 돌아갈 수 있도록 하는 스프링이 포함되어 있습니다. 다음 단계로 CHEP와 협력하여 팔레트 캐스터 고정 장치를 플랫폼에 맞게 조정하여 원활한 적재를 보장했습니다.또한 두 개의 스위블 캐스터 중 하나를 잠그면 고객이 실수로 팔레트를 옮기는 것을 방지하여 사고 위험을 줄일 수 있습니다.또한 다른 중요한 질문을 살펴보는 것도 중요했습니다. 최적의 사용자 편의성을 보장하려면 어떻게 해야 할까요?그리고 어떻게 하면 정렬을 개선하여 작업을 더 쉽게 할 수 있을까요?답은 팔레트 캐스터의 색상 구성표에 있습니다.고정식 캐스터에는 회색 휠이, 스위블 캐스터에는 파란색 바퀴가 장착되어 있습니다. 이는 혼동을 방지하고 신속한 정렬을 보장하는 사용하기 쉬운 시스템입니다. 하지만 이러한 캐스터를 개발하면서 매장 내부뿐만 아니라 외부에서도 사용할 수 있는 측면을 살펴보았습니다.결국 승강장은 트럭을 타고 도착해 이른 아침에 포장 도로를 따라 상점 부지로 이동합니다.따라서 우수한 방음이 필수적입니다.경험이 풍부한 무소음 캐스터 제조업체로서 우리는 이 문제를 쉽게 극복할 수 있었습니다.
다니엘 로페즈 우란, CHEP 유럽의 제품 관리 및 혁신 책임자

다니엘 로페즈 우란, CHEP 유럽의 제품 관리 및 혁신 책임자

TENTE와의 긴밀한 협력으로 CHEP 모바일 디스플레이 플랫폼의 혁신 수준이 크게 향상되었습니다.고객은 특히 공간이 제한된 편의점에서 처분 비용을 줄이고 POS (Point of Sale) 시 보안과 매출을 크게 높이는 단순하고 효율적인 솔루션을 통해 혜택을 누릴 수 있습니다.”

다니엘 로페즈 우란, CHEP 유럽의 제품 관리 및 혁신 책임자

상당한 시간 절약 및 매우 효율적인 공급망

자동 정렬 기능이 있는 고정식 및 잠금식 스위블 캐스터의 조합 덕분에 판매 시 바퀴가 달린 디스플레이 플랫폼을 모든 상황에서 매우 간단하게 사용할 수 있습니다. 브레이크는 핵심 요소이며 운송 및 판매 구역으로의 배송 시 안전성을 향상시킵니다.직원들이 끊임없이 팔레트를 옮기는 소규모 작업장에서 이 특수 설계는 엄청난 시간을 절약해 주므로 정밀한 취급부터 안정적인 프레젠테이션, 신속한 리필에 이르기까지 완전히 새로운 차원의 효율성을 정의합니다.이 솔루션은 일상적인 판매에서 즉각적인 이점을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 CHEP에도 결정적인 영향을 미칩니다. 바로 전 세계 물류 프로세스의 개선입니다.간단히 말해, 소형 팔레트 캐스터는 엄청난 최적화를 가능하게 합니다.셀프 얼라인먼트 덕분에 휠형 디스플레이 플랫폼을 더 빠르게 적재하고 더 안전하게 보관하고 더 빠르게 배송할 수 있습니다. 따라서 당사의 솔루션은 전 세계 공급망의 모든 영역을 개선합니다. 우리가 글로벌 수준에 있는 동안: 우리는 또한 국제 수준에서 그렇게 할 수 있는 우리의 능력을 CHEP에 확신시킬 수 있었습니다.5개 대륙에 직원을 두고 있는 당사는 모든 요구 사항에 신속하고 유연하게 대응할 수 있도록 전 세계에 서비스를 제공합니다.