메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

Barco

함께 움직임: E-Drive를 통해 전동 캐스터에 혁신을 가져온 Barco와 TENTE
barco_banner (2)
수십 년 동안 Barco는 혁신적인 접근 방식과 포괄적인 제품 범위로 잘 알려진 업계 선두 주자였습니다.
미디어 및 엔터테인먼트, 디지털 시네마, 보안 및 모니터링, 의료 영상, 가상 현실 및 시뮬레이션을 위한 디스플레이 기술을 전문으로 하는 Barco는 혁신의 한계를 지속적으로 넓혀 왔습니다.Kortrijk에 본사를 둔 이 회사는 운영 효율성을 개선하기 위해 TENTE에서 트롤리 캐스터의 이상적인 파트너를 찾았습니다.우리는 함께 무거운 화물의 이동 편의성을 크게 향상시키는 선구적인 솔루션을 개발했습니다.

초기 상황

Barco는 주로 통로가 좁은 지역에서 자주 이동해야 하는 중량물의 상당한 재고를 관리합니다.이러한 작업에 사용되는 기존 트롤리는 조작이 어렵고 유연성이 부족하여 허리 통증과 관절 경직 등 직원에게 신체적 부담을 안겨줍니다.더 효율적이고 인체공학적으로 친숙한 솔루션을 찾고 있던 Barco는 TENTE와 파트너십을 맺었습니다.캐스터 개발과 혁신적인 모빌리티 솔루션 개발에 대한 우리의 전문 지식은 이러한 문제를 극복하는 데 중추적인 역할을 했습니다.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

더 챌린지

Barco의 트롤리는 무게가 최대 150kg에 달할 수 있어 조작이 어려워 직원들 사이에서 신체적 불만이 심해집니다.인체공학적 개선이 절실히 필요했습니다.그러나 트롤리당 최대 3,000유로의 비용이 드는 기존 트롤리 제조업체의 솔루션은 비용 효율적이지도 확장성도 없었습니다.보다 혁신적이고 실용적인 접근이 필요하다는 것이 분명해졌습니다. TENTE는 다양한 트롤리에 쉽게 장착할 수 있는 전기 구동 시스템인 E-Drive를 솔루션으로 제안했습니다.Barco는 E-Drive 시스템에 전동 캐스터가 장착된 프로토타입 트롤리를 개발하여 기본 설계에 관계없이 다른 트롤리에 부착할 수 있게 했습니다.이 조정 가능한 솔루션은 Barco와 TENTE 간의 협업의 성공을 의미하며, 운영 효율성과 작업장 인체공학을 개선하기 위한 우리의 공동 노력을 보여줍니다.

당사의 지능형 모빌리티 솔루션

TENTE의 E-Drive는 한 번 충전으로 최대 8시간의 연속 작동을 제공하는 혁신적인 전기 구동 시스템입니다.무거운 하중을 쉽게 처리할 수 있도록 설계된 견고한 다섯 번째 바퀴가 특징입니다. 트롤리 핸들의 컨트롤 레버는 원활한 다방향 이동을 가능하게 하여 기동성을 크게 향상시킵니다.또한 접이식 휠 메커니즘은 인체 공학적 특성을 향상시켜 직원이 더 이상 허리 또는 관절 통증에 시달리지 않도록 합니다. Barco와 TENTE 간의 이러한 파트너십은 협업과 혁신의 힘을 증명합니다.이는 협력이 어떻게 가장 효과적인 솔루션을 조성하는지, 그리고 더 중요하게는 더 스마트하고 효율적인 세상을 만드는 데 어떻게 기여하는지를 잘 보여줍니다.
조 보엣, 엔지니어링 기술자 Barco

조 보엣, 엔지니어링 기술자 Barco

“TENTE의 프로토타입과 전동식 트롤리 캐스터가 없었다면 우리는 분명 오늘날의 위치에 있지 못했을 것입니다.TENTE의 E-Drive는 Barco의 전반적인 운영은 물론 직원들의 전반적인 웰빙에도 중요한 연결 고리가 되었습니다.”

조 보엣, 엔지니어링 기술자 Barco

자체 모빌리티 연구 요청하기

TENTE의 E-Drive 덕분에 무거운 물자를 옮기는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.Barco의 운영 요구 사항을 철저히 분석하여 이상적인 모빌리티 솔루션을 제공할 수 있었습니다.우리는 당신을 위해 똑같이 할 수 있습니다! 맞춤형 모빌리티 연구를 요청하면 사람과 물품을 운송할 때 회사가 어떻게 더 빠르고 효율적이며 건강한 방식으로 운영될 수 있는지 계산할 수 있도록 도와드리겠습니다.TENTE의 모빌리티 솔루션이 어떻게 비즈니스 운영을 혁신하여 모든 것이 원활하게 운영되도록 할 수 있는지 알아보세요.