メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

SPIRIANT

運航と環境に役立つ機内用トロリーキャスター
spiriant_banner
11,000,000 — これは、ドイツの大手航空会社がAviana ライトキャスターを利用して毎年削減している灯油の量です。
このサービストロリーキャスターは、機内トロリーの重量を軽減し、燃料消費量を削減します。さて、別の数値があります。28,000トンです。これは、灯油消費量の減少による二酸化炭素排出量の削減であり、スマートソリューションが本当に気候保護に役立つことを示しています。

スタートポイント

航空業界では、特に環境に対する責任ある態度という点では、軽量構造が旅客輸送とロジスティクスの両方において決定的な役割を果たします。大手航空会社が保有する機材を1キログラム削減するごとに、年間31,000リットルの灯油が節約され、約78,000キログラムのCO2排出量を削減できます。そのため、企業は新たなコスト削減の可能性を常に探しているだけでなく、それを達成する方法を知っているパートナーも探しています。

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

サービストロリー — 大きな挑戦

サービストロリーは飛行機に欠かせない機能となっています。スナック、飲み物、消費財を収納したり、通路を移動したりするのに使われます。 SPIRIANT GmbHはそのようなソリューションを製造し、自社のトロリーをテストすることにしました。目標は、軽量化による航空機の燃料消費量とCO2排出量の削減に役立つ軽量モデルです。このことを念頭に置いて、同社はTENTEに連絡し、新しいサービストロリーに適切なキャスターを取り付けることができるかどうか尋ねました。私たちの答えは?喜んで!

当社のスマートモビリティソリューション

ミレニアムの変わり目には、すでに驚くほど軽量なキャスター、TENTE Avianaを開発していました。 そこで、SPIRIANT GmbHおよびドイツの大手航空会社と緊密に協力して、機内トロリーキャスターをさらに航空機での使用に適したものにすることに着手しました。ホイール、フォーク、ベアリングは超軽量合成素材を使用して改造され、固定具にはアルミニウムが採用されました。結果:テンテAviana 軽量で、重量はわずか350グラムです。しかし、重量を最小限に抑えることは、私たちの焦点の1つにすぎませんでした。当社のエンジニアは、総合的な観点から課題に取り組むことが不可欠だと考えました。高い衛生基準、安定性、安全性、設計基準も満たす必要がありました。たとえば、キャスターフォークの製造に使用される合成素材は特に安定していますが、それでも高い柔軟性を保証します。フォークの輪郭は、サービスキッチンや航空機の狭い通路でも簡単に操作できるように設計されています。 また、当社のエンジニアは、サービストロリーキャスターのロックシステムを飛行操作を念頭に置いて設計しました。これにより、乱気流や上り下りでもトロリーがしっかりと固定されます。もちろん、コーポレートデザインに関しても、私たちが望むことは何も残していません。また、ドイツの大手航空会社の典型的なコーポレートカラーのTENTE Avianaライトも提供しました。
ヨアヒム・フレーシュル、SPIRIANT GmbHのエンジニアリングマネージャー、LSGグループのメンバー

ヨアヒム・フレーシュル、SPIRIANT GmbHのエンジニアリングマネージャー、LSGグループのメンバー

「TENTEはあらゆる可能性を最大限に活用して軽量化を実現しました。」

ヨアヒム・フレーシュル、SPIRIANT GmbHのエンジニアリングマネージャー、LSGグループのメンバー

灯油消費量の削減とCO2排出量の大幅な削減

当社のスマートソリューションにより、サービストロリーの機動性を向上させることができました。TENTE Avianaライトは、優れた安定性と簡単な操作性を実現し、驚くほど軽量です。 ドイツの航空会社は、キャスターとサービストロリー1セットあたり1.3 kgの節約というメリットがあります。注目すべきは、小さなキャスターが世界最大級の航空グループのサステナビリティレポートの全体的な結果にプラスの影響を与える可能性があることです。 それまでの間、ドイツの航空会社はTENTE Avianaライトを搭載した新しい超軽量サービストロリーを30,000台使用しています。キャスターにより、同社は年間1,100万リットルの灯油を節約し、2800万キログラムのCO2削減により環境を保護しています。