メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

Schuchmann

介護中の子どもたちが日常の活動に参加できるようサポートする医療用キャスター
schuchmann_banner
障害者用セラピーチェアの基本的な特徴である要素が1つあります。それは安全性です。
移動中もじっと立っているときも、使用者と介護者の両方が、移動補助器具に頼ることができなければなりません。だからこそ、お客様のSchuchmannが製造したセラピーチェアを詳しく調べ、カスタマイズされたTENTE Linea安全ロックチェアキャスターのおかげで安全性をさらに向上させました。

スタートポイント

シューチマンGmbH & Co.KGは、障害のある子供や若者がより簡単かつ快適に日常生活に参加できるように支援する支援を開発しています。ハスベルゲンを拠点とするスペシャリストにとって、安全性簡単な取り扱いは特に重要です。

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

完璧なキャスターを探して

Schuchmannの移動支援は、インクルージョンに大きく貢献しています。同社のウォーキングトレーナー、三輪車、セラピーチェアの助けを借りて、子供や青少年はより自由に動き回ったり、他の人と遊んだり、快適に一緒に学んだりすることができます。この分野での成果の1つは、Madita-Funセラピーチェアです。座席ユニットは個別に調節可能で、ハイチェアとしても使用でき、お子様の移動をサポートします。私たちの仕事は、最高レベルの安全性を確保しながら、機動性と人間工学をさらに向上させるスマートな医療用キャスターソリューションを提供することです。

当社のスマートモビリティソリューション

当社のLinea safety ツインホイールキャスターは、Schuchmannの要望に的確に応え、Madita-Funセラピーチェアに完璧にフィットするソリューションを提供します。その妥協のない品質は感動すること間違いなしです。また、さまざまなサイズがあり、信頼性の高いキャスターロックシステムを備えています。ユーザーがロックレバーを操作すると、チェアキャスターを動かすことができます。 ユーザーがレバーを離すと、医療用キャスターは自動的に停止します。しかし、Madita-Funにロッキングキャスターを取り付ける前に、まずは他の何か、つまり全体像に注目しました。そこで、私たちは自分自身に問いかけました。このツインホイールキャスターによって、セラピーチェアの全体的な使いやすさをどのように改善できるでしょうか?安全性と柔軟性をさらに高めるにはどうすればよいでしょうか。最後に、どうすれば子どもや若者の自立を促進し、モビリティを向上させることができるのでしょうか。 私たちはシューチマンと緊密に協力してこれらの質問に対する答えを考え、リネアの安全ロック式スイベルキャスターを若いユーザーのニーズに合わせて正確に調整しました。開発者は、キャスターを人間工学的にロックおよびロック解除するレバーを特別に設計し、使いやすくしました。さらに、このスマートソリューションが最高レベルの信頼性を提供することを確認しました。たとえば、ボーデンケーブルが壊れた場合、最大10パーセントの傾斜があっても、椅子は所定の位置に安全に留まる必要があります。
シューチマンGmbH & Co. 取締役、トルステン・シューフマンKG

シューチマンGmbH & Co. 取締役、トルステン・シューフマンKG

「TENTEは当社の安全要件を正確に理解し、実装して大成功を収めました。」

シューチマンGmbH & Co. 取締役、トルステン・シューフマンKG

常に安全

当社のLinea safety 医療用キャスターは、若いユーザーの信頼と保護者や介護者の信頼を得ています。これにより、障害のある子どもや青少年が自信を持って日常生活に参加できるようになります。回転キャスターのロックに使用される人間工学に基づいて設計されたレバーは、手が届きやすく、操作も簡単です。 セラピーチェアを操作すると、テーブルやおもちゃまで引き上げることができ、また簡単に取り外すことができます。レバーを離すと、椅子はすぐに停止します。これが、Linea safety チェアキャスターが最高レベルの安全性だけでなく、いつでもどこでも機動性の向上を保証する方法です。