デンマークの家具メーカーであるWehlers ApSは、世界中のお客様に環境に優しい製品を提供しており、TENTEの家具用キャスターを使用しています。
製品を購入、返品、再販、レンタルすることで、家具の寿命を延ばし、無駄を省き、資源の使用量を減らし、循環経済を促進することを目指しています。TENTEは、環境にやさしい方法でキャスターを製造するという課題にも取り組んでいます。持続可能性への私たちの貢献の1つは、Anika evo 家具キャスターです。
スタートポイント
Wehlers APsは、廃棄物やリサイクル素材を使って、受賞歴のあるデザインと環境への信頼に応えた椅子を作っています。家具メーカーは、漁網、コンピューター廃棄物、製薬業界のプラスチック廃棄物をリサイクルし、これらすべてを椅子に変えています。緑のプラスチックは漁網に、黒いプラスチックはコンピューター廃棄物に、青いプラスチックは医薬品廃棄物に使用されます。ヘンリック・ホルム・ヴェーラー(Henrik Holm Wehler)氏は次のように述べています。「当社の椅子はリサイクル素材を使用しており、景気循環に何か新しいものをもたらしています。「この家具は不要になったら持ち帰り、他のお客様に提供しています。これが新しい廃棄物を避ける方法です。」TENTEがWehlers APにアプローチし、バイオマテリアルから作られたAnika evoキャスターを発表したとき、Henrik Holm Wehlerはそれが自分の製品にぴったりだとすぐに気付きました。
家具メーカーは最近、TENTEのAnika evoチェアキャスター付きのR.U.M.車輪フィッシャーマンズチェアを発売しました。この椅子は、カールスバーググループの醸造所、リバプールフットボールクラブ、そしておもちゃメーカーのレゴの子供たちの町ですでに成功裏に使用されています。キャスター付きのバージョンは、家具をすばやく並べ替える必要がある教室やイベントスペースに特に適しています。
追跡可能なサステナビリティ
持続可能性の概念は、さまざまな方法で定義されています。Wehlers APにとって、それはエコシステムを尊重して扱うこと、製品の修理や再利用の機会を提供すること、そして製品の歴史を認めることを表しています。これが、Wehler APの椅子にチップのラベルが付いている理由です。顧客はアプリを使用して、そのチェアをすでに使用したユーザーに関する情報を追跡できます。さらに、再生可能な材料の使用も重要な要素です。
私たちの仕事は、耐久性とデザイン性を兼ね備えた、環境に優しいキャスターをお客様のために製造することでした。
当社のインテリジェント・モビリティ・ソリューション
有名なAnikaオフィスチェアキャスターと同じように、Anika evo家具キャスターも抜群の安定性、クリアなデザイン、さまざまな色が特徴です。多くの家具メーカーがこのデザイン賞を受賞したキャスターをうまく使用しています。さまざまなサイズとさまざまなフィッティングオプションが用意されています。TENTEは、環境に優しい素材を使用した互換性のあるキャスターを製造するという課題を自ら設定しました。これは特に課題でした。耐荷重部品が必要であり、安定性とユーザーへの安全性が完全に保証されなければならないからです。
製品開発段階を通じて、TENTEの従業員は家具業界の顧客とアイデアを交換しました。TENTEは資源の保全に熱心で、食品に分類される材料は使用しないため、ヒマシ油を使用することにしました。ヒマシ油は製薬目的には使用できますが、トウモロコシやサトウキビのように食用には使用できません。
一方、TENTEはトウゴマの種子から抽出されたトウゴマ粒の加工をテストしました。これには、ツールと作業プロセスの開発と適応が必要でした。その結果、TENTEは、80〜98%のバイオマテリアルをベースにしただけでなく、標準的な合成素材で作られた家具用Anika キャスターに匹敵する家具用キャスターであるAnika evoを発売しました。これは、Anika キャスターのさまざまなバージョンとそのサイズ、フィッティング、および印刷によるカスタマイズの可能性に当てはまります。テンテがAnika evo キャスターに使用している素材は、通常のAnika 家具キャスターと比較してCO2排出量を 28% 削減しています。これはISO 14040規格に準拠しています。
Wehlers APsのマネージングディレクター、ヘンリック・ホルム・ウェラー
新製品を設計するときは、それぞれの顧客が必要としなくなったらどうなるかを常に考えています。環境保護に関しては、サプライヤーのTENTEと完全に合意しています。
Wehlers APsのマネージングディレクター、ヘンリック・ホルム・ウェラー
その他の材料と製造技術のテスト
家具用のAnika キャスターをAnika evo キャスターに置き換えることができるため、この環境に優しいキャスターの使用は特に顧客に優しいものになります。しかし、TENTEはすでに、家具用キャスターだけでなく、他の分野で使用されるキャスターについても代替材料やリサイクル部品のテストを行っています。