メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

WeAssist™ - Breaking the laws of motion

WeAssist™は、重い病院用ベッドをより少ない力で押せるようにする、スマートで直感的な車輪技術です。

ベッド搬送をもっと簡単に

WeAssist™ - Breaking the laws of motion

WeAssist™は、重い病院用ベッドをより少ない力で押せるようにする、スマートで直感的な車輪技術です。肩の痛みに別れを告げ、より快適な職場環境へ。WeAssistで、仕事の喜びを取り戻しましょう。

課題:患者数は増加、スタッフは減少――高まる負担

医療現場は大きなプレッシャーにさらされています。患者数の増加、人手不足、そして高まるコスト圧力により、病院にはケアの質を損なうことなく、より効率的な運営が求められています。同時に、患者搬送は病院の日常業務の中でも特に身体的負担の大きい作業です。病院用ベッドを押すには大きな力が必要で、不自然な姿勢になりやすく、背中、筋肉、関節に負担がかかります。特に坂道、方向転換、急な動きの際には、その負担がさらに大きくなります。 

その結果: 

  • 身体的・精神的負担の増大 
  • 病欠の増加 
  • 限られた人員の非効率な活用

解決策:もう一人のスタッフのように支えるインテリジェントなモビリティ

WeAssist™は、患者搬送を根本から変える革新的なモビリティソリューションです。インテリジェントなアルゴリズムが医療スタッフの動作意図を検知し、ほぼあらゆる走行操作を自動でアシストします。仕組みはシンプル。電動アシスト自転車と同じように、人が方向を決め、システムが必要な力を提供します。 

その結果: 

  • 一人でも安全に搬送 
  • 身体的負担を明らかに軽減 
  • トレーニング不要の直感的な操作

Sylke Förster - 手術室看護師

Sylke Förster - 手術室看護師

一人で動かしているのではないと感じさせてくれるシステムです。実質的に、もう一人のスタッフの役割を果たしてくれます。

Sylke Förster - 手術室看護師

決定的な違い:主張ではなく、科学的に実証

WeAssistの特長はテクノロジーだけではありません。その効果が科学的に実証されている点にもあります。 FH Münster University of Applied Sciencesによる独立研究では、WeAssistを使用した場合と使用しない場合の実際の使用シナリオを比較しました。手にかかる力、筋活動、脊椎への負荷、姿勢などが測定されています。 

結果は明確です:

  • 調査対象の筋群で筋活動を最大67パーセント低減 
  • L5/S1レベルの脊椎圧縮力を最大36パーセント低減 
  • 押す際の体幹前傾を最大36パーセント低減 
  • 手の操作力を最大45パーセント低減

さらに大きな価値を…

画像ギャラリーをスキップ
医療スタッフ:実感できる負担軽減

WeAssist™の最大の特長は、医療スタッフが日々の業務の中で実感できる負担軽減です。身体的な負荷を大幅に減らし、人間工学に基づいた快適な作業をサポート。さらに、搬送業務に伴う負担やストレスの軽減にも貢献します。その結果、スタッフは機器の操作ではなく、患者ケアにより集中できるようになります。WeAssist™は目立たない存在でありながら、まるでもう一人のスタッフがそばで支えているかのようにサポートします。

病院:測定可能な効率向上

医療スタッフの負担軽減は、病院の業務効率向上にもつながります。WeAssist™により病院用ベッドを一人で移動できるため、人員をより効率的に配置でき、日常業務の生産性向上が期待できます。試算では、病院の規模や運用体制によっては年間で数百万円規模のコスト削減効果が見込まれています。WeAssist™は、日常の搬送業務をより効率的でスムーズなものにします。

看護管理者:欠勤を減らし、満足度を高める

WeAssist™による身体的負担の軽減は、スタッフの健康維持にも貢献します。腰や筋肉への負担を減らし、体調不良や欠勤の抑制につながるほか、従業員の満足度やモチベーションの向上も期待できます。人材確保が課題となる医療現場において、WeAssist™はスタッフの負担軽減と人材定着を支える有効なソリューションです。

WeAssistはLINAK®とTENTE®の強力なパートナーシップから生まれました

LINAK – 現代の働き方と暮らしに動きを

LINAKは、人々の生活の質と職場環境を向上させる革新的な作動ソリューションを提供しています。高品質で技術的に先進的、かつ革新的な製品により、世界中で高い評価を得ています。

LINAKには2,400人を超える専任スタッフが在籍し、世界各国の子会社や販売代理店を通じてグローバルに展開しています。デンマーク、米国、中国、スロバキア、タイに生産拠点を構え、継続的に市場を拡大しています。

LINAKグループは、独立した事業部門として運営される4つのセグメント、MEDLINE & CARELINE、DESKLINE、TECHLINE、HOMELINEで構成されています。

お問い合わせください!

以下のお問い合わせフォームから、当社のエキスパートにお問い合わせください。お客様のニーズに最適なモビリティソリューションを見つけられるよう、チームがサポートいたします。今すぐエキスパートにご相談ください。