慢性疾患を患っている人や障害のある人にとっては、ロックキャスターがほんのわずかな違いであっても、可能な限り生活の質を高めることが特に重要です。
VELAチェアは、人々が自立して生活し、家で移動できるようにするのに役立ちます。当社のLevina ケアキャスターは、このチェアを可動式にします。
スタートポイント
Vermund Larsenによって設立されたデンマークのVELAは、50年以上にわたって慢性疾患や障害を持つ人々のための椅子を製造しており、ほぼ90年間デザイナー家具を製造してきました。家族経営の会社はエルゴノミクスチェアの開発と製造のパイオニアであり、TENTEと同様に世界中で活躍しています。TENTEの長年のパートナーは、新しいVELAチェアシリーズのキャスターをそのコンセプトに適合させたいと考えていました。チェアと同じように、デザインとエルゴノミクス、つまり形状と機能は両立すべきだということです。移動可能でなければなりません。ロック機能は、安全で、操作が簡単で、静かでありながら、最新のものでなければなりません。
そこで、私たちの仕事は、デザイン、形状、機能を組み合わせたモビリティソリューションを開発することでした。この場合は、ロック機能付きのチェアキャスターです。
キャスター付きモバイル
50年前に主婦チェアと呼ばれていたVELAチェアは、使用者が他人の助けに頼るのを少なくします。住宅、アパート、職場だけでなく、木製または合成床、平織りのカーペットやタイルにも適しています。
キッチンで調理鍋が見えにくい場合は、電気的に高さ調節可能なVELAチェアを使用すると、より直立した位置に移動でき、視界が良くなります。ベッドから起き上がるのが難しい場合は、アームレストを折りたたんで椅子に滑り込ませることができます。再び折りたたむと、ユーザーは適切なシートの高さを設定できます。この椅子があれば、掃除機を持ち上げて家事の一部を自分で引き継ぐことができます。または、セントラルロックキャスターでキッチンに入り、コーヒーを淹れることもできます。これらはすべて、慢性疾患や障害を持つ人々が他の人の助けに頼ることが多い活動です。椅子は300キログラムまでのさまざまなサイズとデザインがあり、子供向けのモデルもあります。
当社のインテリジェント・モビリティ・ソリューション
TENTEとVELAの製品開発者とマネージャーは、1年以上にわたって協力して、VELAチェアの要件に合わせてLevina ケアを正確にカスタマイズしました。営業およびサービス担当の従業員は定期的にユーザーと話し、その経験を生かしてVELA Chairをユーザーのニーズにより良く適合させました。
椅子には4つのキャスターと中央ロック機能があり、TENTEのLevina careは以前使用していたキャスターと比較して大きな利点があります。以前のキャスターほど重くないため、椅子の軽量化と可動性が向上しました。ロックスイベルキャスターLevina careは見た目が小さく見え、スイベル干渉が少ないため、キャスターが椅子から突き出にくくなります。
Levina ケアにより、ユーザーがチェアをロックするために使用するチェンジレバー用のスペースが広がります。これにより、簡単にアクセスできるようになります。さらに、キャスターはより静かで安全に切り替わります。ただし、TENTEは、ユーザーが安全に立っていることに気付くように、わずかなスイッチングノイズがまだ残っていることを確認しています。
マティアス・ハスランド・ユンガーセン VELA 製品開発マネージャー、サンニ・ヨルゲンセン VELA マーケティングマネージャー
「サプライヤーであるTENTEと私たちの間の信頼できる協力関係は、明らかにより良い製品の開発に貢献しました。」
マティアス・ハスランド・ユンガーセン VELA 製品開発マネージャー、サンニ・ヨルゲンセン VELA マーケティングマネージャー
チェアは個別に調整できますが、チェアキャスターもカスタマイズできます
椅子の高さを個別に調整できます。シート、背もたれ、室内装飾品はさまざまです。顧客は自分の希望を色で表現したり、自分の生地を送ったりすることもできます。結局のところ、ユーザーは一日の大部分をVELAチェアで過ごしています。電気駆動バージョンも市場に出回ったばかりです。 TENTEのロック付きLevina ケアキャスターには、100mmと125mmがあり、導電性のバージョンもあり、新しい用途が可能になります。これらすべてにおいて、キャスターはモダンでシンプルなデザインで、デザイン、フォルム、機能を融合させるというVELAの哲学に沿って、さまざまなフィッティング要素と複数の色を取り揃えています。