病院のベッドキャスターを見ているところを想像してみてください。
一定の大きさと高さがあります。ただし、後者の測定は、インテリジェントな全体設計に依存します。特に病院では、安全上の理由から、キャスターフィッティングの高さはキャスターの直径を超えないようにする必要があるため、これは特に重要です。理想的なホイールサイズを維持しながら、同時に高さを下げることは、少なくとも理論的には不可能です。しかし、実際には、私たちはなんとかそれを成し遂げ、その過程で、お客様のスティーゲルマイヤーにTENTE Lineaを供給してきました。
スタートポイント
スティーゲルマイヤーグループは病院用ベッドの製造を専門としています。そのポートフォリオには、病院用家具も含まれています。病院では、患者の安全性を高めるために、マットレスのベース位置を低くすることが重要です。転倒は、特に高齢者にとって深刻な結果をもたらす可能性があります。ケガのリスクを減らすため、病院ではマットレスの底面を非常に低いレベルまで大幅に下げることができるベッドを採用しています。
重要なのは全体の高さです
病院の全患者の半数は65歳以上です。人口動態の変化を考慮すると、この傾向はさらに強まることが予想されます。そのため、転倒防止が重要な要素になります。Stiegelmeyerは、看護スタッフがマットレスベースの高さを特に低く設定できるPuro病院用ベッドを開発しました。このレベルをどれだけ低く抑えるかは、病院のベッドキャスターが決定的に影響します。
当社のスマートモビリティソリューション
私たちは60年以上にわたり、Stiegelmeyerの信頼できるパートナーとなっています。また、Puro病院用ベッドの場合の理想的なソリューションであるLinea病院用ベッドキャスターも提供できました。その優れた特徴は、ホイールサイズよりわずかに高いフィッティングです。キャスターの全高は直径125ミリで、キャスターの全高はわずか130 mmです。
Lineaを開発するにあたり、安全性決定的な要素の1つに過ぎませんでした。また、エンジニアが病院全体の環境を考慮し、影響するすべての要因に焦点を当てることも重要でした。これには、設計、衛生面、騒音発生、走行特性などが含まれます。その結果、病院用ベッドキャスターを非常に簡単に回転させることができるように、2つの精密ボールベアリングを使用しました。中央ロック機構もメンテナンスフリーです。
外観に関しては、ロープロファイルキャスターの配色は、隣接するコンポーネントやベッドフレームに合わせることができます。ホイール中央のカバーには、キャスターをカスタマイズするためのさまざまなオプションがあります。さらに、滑らかな表面は汚れが付きにくく、お手入れも簡単です。また、病院は主に休息とリラクゼーションの場であるため、キャスターのロックおよびリリース機構は従来の製品よりもはるかに静かです。
マネージング・ディレクターのゲオルギオス・カンピシウリス・ケムラーとスティーゲルマイヤー・グループの株主のアンヤ・ケムラー
「当社の 2 つの家族経営の会社は、50 年近くにわたって緊密に協力してきました。それ自体が物語っています。」
マネージング・ディレクターのゲオルギオス・カンピシウリス・ケムラーとスティーゲルマイヤー・グループの株主のアンヤ・ケムラー
安全性の向上
薄型のリLinea キャスターにより、病院での患者の安全性を大幅に向上させることができます。全体の高さが最小限に抑えられているため、看護スタッフはマットレスベースを地面からわずか28cm離れるように調整できます。そのため、Linea ツインホイールキャスターは、病院での怪我のリスクを大幅に減らすのに大きく貢献します。
このスマートなソリューションにより、Lineaの全製品ラインで満足のいく走行特性が保証されます。病院用ベッドキャスターは、全体の高さが大きいモデルと同じ耐荷重性を備え、敷居や凹凸のある部分も簡単に乗り越えることができます。また、最高の衛生基準を満たし、特に簡単な操作で優れた性能を発揮します。また、全体の高さが低いことでもその真の素晴らしさが証明されています。