メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

Sorol

ディズニー搭載のカートキャスターのお手入れ
sorol_banner
ディズニークルーズラインのクルーズ船に乗っている家族は、ミッキーと仲間たちと一緒に公海を航海し、魅惑的なファンタジーの世界に浸りましょう。また、TENTEのトロリーキャスターも体験できます。
当社では、車両の一部のサービストロリーにTENTE Lineaキャスターを装備しています。このデザイナーキャスターは、100% ディズニー中心のカスタムデザインで、ディズニークルーズラインがコースから少しでも逸脱しないようにしています。

スタートポイント

ディズニークルーズラインのあらゆる年齢層の旅行者は、おもにおとぎ話のようなユニークな世界から、エンターテイメントグループのクルーズ客がクルーズを選びます。同社にとって、保有するすべての機器が優れた企業デザインに適合し、魔法のようなディズニーの環境が放つ魔法を壊さないことが不可欠です。

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

ディズニーワールドの一部としてのサービストロリー

船内の清掃には、お客様であるSOROL Hospitality Equipts GmbHのサービストロリーが使用されています。また、これらのトロリーはディズニーのコーポレートデザインにシームレスに組み込まれ、ハンドルからキャスターまでファンタジーの世界に完璧にマッチしていなければなりません。SOROL GmbHは、トロリーモデルでこれらすべてを可能にします。想像力豊かなテーマの世界とトロリーを融合させるために、ディズニークルーズラインのアイデアに従ってトロリーを個別にデザインしています。クルーズ船が出航する前に、デモンストレーションルームですべての機器の外観を確認します。サービストロリーに青信号が出るのは、すべて問題ない場合のみです。SOROL GmbHは、トロリーキャスターがクルーズ客船の全体的なコンセプトに合っていることを確認するために私たちにアプローチしました。これがTENTE Lineaが搭載されるようになった経緯です。当社のインテリジェント・モビリティ・ソリューション。

当社のスマートモビリティソリューション

この目的に最適なキャスターをお客様に提供するために、私たちはまず、関連するあらゆる観点から課題を検討しました。つまり、設計オプションだけでなく、クルーズ船で考慮すべき他のすべての側面も検討する必要がありました。 安全性、安定性、柔軟性、操作性などの基準がすべて考慮されました。これを考慮して、Linea ツインホイールキャスターのTENTEが選ばれました。このデザイナーキャスターは、すでに厳しい設計仕様を満たすように考案されているので、SOROS GmbHが素晴らしい創造力を発揮できることを保証します。お客様独自のコーポレートカラーに合わせて色付けしたり、ロゴや写真のモチーフを付けることもできます。 ツインホイールキャスターは、幅の広いホイールベースにより、ステアリングの柔軟性を最大限に高め、優れた安定性を実現します。進行方向にロックすることもできます。方向ロックを有効にすると、目的の方向にのみ移動します。
リッチー・オコリー、SOROL GmbH マネージング・ディレクター

リッチー・オコリー、SOROL GmbH マネージング・ディレクター

「個性的なカラーデザインに関しては、TENTEは申し分のないところを残しています。」

リッチー・オコリー、SOROL GmbH マネージング・ディレクター

企業デザインに完璧に適合

SOROL GmbHは、Lineaデザイナーキャスターで、これだけの品質を備えたデザインコンセプトがTENTEでしか実現できないことを実現しました。ディズニーのテーマの世界がどのようなものであっても、当社のソリューションは最高のデザイン仕様を満たしています。色のニュアンスには限りがありません。 たとえば、1920年代と1930年代を代表する典型的なシルバールックのデザイナーキャスターを紹介しました。また、あるブランドの特定のゴールドでもお届けしました。さらに、当社のエンジニアは最大限の使いやすさを提供できます。TENTE Lineaをトロリーキャスターとして使用することで、クルーズ客船の狭い廊下でもサービストロリーを快適に操縦でき、荒海でもその高い安定性に感動することでしょう。