電球を交換するために椅子に立ったことのある人なら誰でも、安全な足場がいかに重要かを正確に知っています。
同じことが産業用作業プラットフォームにも当てはまります。動きやすいものでなければなりませんが、誰かが作業しているときはいつでもしっかりと立っていなければなりません。これがまさに当社のAlpha safety ロックキャスターの目的です。ベルギーのお客様であるSNCBは、職場での最高レベルの安全性を保証する作業プラットフォームにこれらを使用しています。
スタートポイント
ベルギーの鉄道会社SNCBは、車両用のさまざまなメンテナンスハンガーを運営しています。アーロンの施設では、約125人の鉄道従業員が鉄道車両の清掃、整備、修理を行っています。これには、メンテナンスラインに沿って移動する大型の移動式鉄道誘導作業プラットフォームの使用が含まれます。作業プラットフォームは、個々の車両エリアへの最適なアクセスを可能にし、絶対的な安定性を保証する必要があります。
身体的緊張、健康と幸福
SNCBの最優先事項の1つは、メンテナンスハンガーの安全性を継続的に改善することです。人間工学的最適化と従業員の労働条件の改善も同様に重要です。同社は、たとえば猫背などによって引き起こされる筋骨格系障害を予防したいと考えています。メンテナンスプラットフォームは、このコンセプトにできるだけ正確に統合する必要があります。操作が簡単で、従業員が窓、外壁、その他すべての車両表面に便利で快適にアクセスできるようにする必要があります。たとえ従業員が高圧クリーナーやその他の重い物を扱っていても、プラットフォームに誰かが足を踏み入れたらすぐにプラットフォームを移動することはできません。そのため、ベルギーの鉄道会社は、これらの厳しい要件を完全に満たすソリューションを探していました。彼らはAlpha safety ロック式回転キャスターで正解を見つけました。
当社のスマートモビリティソリューション
Alpha safety ロックキャスターにはロックシステムが組み込まれており、作業中の安全性を最大限に高めます。空港のラゲッジトロリーと同様に、キャスターはユーザーがホイールロックの操作ハンドルを押したままにしたときにのみ移動できます。ハンドルを離すと、キャスターが自動的にロックされ、プラットフォームはすぐに静止します。岩のように安定しています。このように、Alpha safety 安全な基盤を保証します。ロッキングキャスターの優れた走行特性により、大型メンテナンスプラットフォームをそれぞれの作業エリアにまっすぐに簡単に押し込むことができます。
オペレーターがハンドルを離してメンテナンスプラットフォームに入るとすぐに、キャスターがロックされ、プラットフォームが1インチも動かなくなります。また、人間工学的な観点からも課題を検討しました。ホイールロックを解除するためのハンドルは肩の高さにあり、簡単に手が届くため、操作も快適です。
当社のエンジニアは、身近な環境にも注意を向けました。たとえば、重い物を持った従業員が作業台にぶつかったり、誤って操作ハンドルに触れたりした場合に、回転キャスターが意図せず離れないようにしました。操作要素とブレーキは、スチールチューブで損傷から保護されているボーデンケーブルで接続されています。ハンドルを操作するのに必要な力は非常に正確に設定されているため、誤ってロックを解除することはできません。
イヴ・エヌモン、SNCB テクニカルサービス
「TENTE Alpha safety、健康と安全が組み込まれたソリューションです。」
イヴ・エヌモン、SNCB テクニカルサービス
最大限の作業安全性とエルゴノミクス
Alpha safety のおかげで、SNCBのメンテナンスホールの健康と安全は著しく改善されました。大規模なメンテナンスプラットフォームは簡単に移動できますが、従業員がロックハンドルを離してプラットフォームに足を踏み入れるとすぐに動かなくなります。重機を扱っている場合でも、メンテナンスプラットフォームは安定しており、静止していて安全なままです。