医療技術メーカーのシーメンスヘルシニアーズの名前は、ヘルスケア、エンジニア、パイオニアという3つの言葉を組み合わせたものです。
そのため、ミュンヘンを拠点とするこの会社では、革新的な開発が不可欠です。その中には、TENTEのインテリジェントモビリティソリューションを搭載した磁気共鳴画像処理用ベッドが含まれます。TENTEのインテリジェントモビリティソリューションは当社のMRI キャスターを備えた総合的なシステムで、放射線技師の作業負荷を軽減し、患者の入院に費やす時間を最大30%削減します。
初期の状況
シーメンスヘルシニアーズは72,000人の従業員を雇用しており、約224億ユーロの収益を上げている世界の医療技術メーカーのトップ10に入っています。シーメンスヘルシニアーズは、画像診断の分野で誰もが認めるグローバルマーケットリーダーとして、あらゆる点で標準となるX線、コンピューター断層撮影、および磁気共鳴画像装置をお客様に提供しています。
作業負荷を軽減しようとしています
すべての先進国は、人口動態の変化により大きな課題に直面しています。平均寿命が延びるにつれて、実施される健康診断の数も増加しています。この状況は、適切な技能を持つ労働者の不足によってさらに悪化しています。病院や医療現場の多くの部門は人員不足で、効率的な解決策を必死に探しています。シーメンスヘルシニアーズは、この状況を最初に開発していたときにこの状況を認識し、それに対処するためのイノベーションを導入しました。これらのイノベーションの1つは、バイオマトリックステクノロジーを搭載したMAGNETOMシリーズでした。開発中の主な焦点は、患者の快適さ、検査時間の節約、直感的な操作による医療スタッフの作業負荷の軽減という3つの要素でした。これら3つの要素に関しては、シリーズのすべてのコンポーネントが最高の基準を満たす必要がありました。これには患者用ベッドも含まれていました。シーメンスヘルシニアーズは、先駆的なモビリティソリューションを模索し、TENTEとベッド用のキャスターを備えたソリューションを見つけました。
当社のインテリジェント・モビリティ・ソリューション
従来のベッドは、ペダルが複数あり、患者さんを含めて総重量が540kgにもなるため、移動が難しいことが多かったです。面倒で時間のかかる作業。当社のエンジニアは、ベッドの可動性を次のレベルに引き上げる総合的なキャスターシステムを、BioMatrixシリーズの開発者に提供しました。主な特徴は、電動パワーユニット(E-Drive)と電気式ロックシステム(Linea e-lock)の洗練された組み合わせです。
TENTEのE-Driveは、狭いスペースでも患者や施設を簡単に移動できます。Eロックロックシステムにより、ベッドキャスターをデジタルで制御できます。これには、電子的に作動させることができる指向性ロック装置とトータルロック装置が含まれます。これにより、安全性が向上し、操縦性が向上します。看護スタッフは、手の届きにくいペダルを操作する必要がなく、センサーが取り付けられたハンドルに手を置くだけで、患者の有無にかかわらずベッドを簡単に操作できます。
もう1つの利点:ペダル付きの従来のロックシステムと比較して、MRI キャスターの電子ロックシステムは非常に静かで、患者の快適性が向上します。また、ベッドを診断ユニットにドッキングするのも簡単です。放射線技師がハンドルから手を離すとすぐに、電気ロックシステムが作動し、ベッドが自動的に安全な位置に保持され、転倒防止が向上します。
シーメンス・ヘルシニアーズのグローバル・マーケティング・マネージャー、アン・ベッカー
TENTEの革新的なソリューションのおかげで、使いやすさを大幅に向上させることができました。
シーメンス・ヘルシニアーズのグローバル・マーケティング・マネージャー、アン・ベッカー
効率と時間の節約
この非常に操作しやすいデバイスシリーズにより、資格のある看護スタッフは、1人の患者を入院させる場合の作業時間を最大30%短縮できます。その結果、関係者全員のストレスが軽減され、医療スタッフの作業負荷が軽減されます。これにより、より多くの時間が与えられ、患者をより速く、より快適に搬送できます。 ベッドの操作は直感的で簡単なので、看護スタッフは患者の治療に完全に集中できます。これらの数多くのメリットは、シーメンスヘルシニアーズのお客様に全面的に感銘を与え、売上高の増加につながっています。現在販売されているベッドの3分の2以上に、中央にMRI キャスターが付いたTENTE E-Drive駆動システムが採用されています。