メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

Shopbox

重要な資産を備えたショッピングトロリーキャスター:持続可能性
shopbox_banner
1台のショッピングトロリーが10年の耐用年数で数千キロメートルを走行します。したがって、著しい摩耗に耐えるキャスターが必要です。
必要なメンテナンスを実施する際には、貴重な資源を節約し、環境への負担を軽減することが目的でなければなりません。このため、お客様のShopBoxには、本当に更新が必要な部品のみを交換できるショッピングトロリーキャスターを提供しています。その結果、持続可能性が向上し、コストが削減されました。

スタートポイント

ドイツのハイルブロンに拠点を置くShopBox Group GmbHは、ショッピングトロリーの洗浄、消毒、修理を専門としています。同社はヨーロッパ10カ国のスーパーマーケットにサービスを提供しています。ShopBoxの従業員は、汚れたグリッド、詰まったチャイルドシート、そしてもちろん、きしんだり、詰まったり、間違った方向に走ったりするショッピングカートのキャスターのメンテナンスと修理を行っています。ShopBoxは、ショッピング体験が再びトラブルフリーになるように、必要なコンポーネントを交換します。

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

環境への影響と高コスト

ドイツ市場だけでも、2,000万台を超えるショッピングカートが使用されており、すべて定期的なメンテナンスが必要です。したがって、設計では資源と環境の使用にも焦点を当てる必要があります。ただし、通常、ショッピングトロリーのホイールとフォークはリベットで留められています。これにより、ユニットの一部に欠陥がある場合でも、損傷のないコンポーネントを引き続き使用することができなくなります。つまり、キャスター全体を不必要に交換する必要があります。キャスター全体の交換が本当に必要なのは、メンテナンスケースの約30%だけです。残りの70%では、ホイールフォークのライフサイクルが長いため、ホイールを交換するだけで機動性が回復します。ホイールの交換が必要で、フォークがホイールにリベットで留められている場合は、欠陥のあるホイールと一緒にフォークを廃棄するしかありません。 その結果、材料や資源が不必要に浪費され、コストが増加します。代替品:TENTE製のショッピングトロリーキャスター。

当社のスマートモビリティソリューション

ShopBoxは、メンテナンス作業にショッピングトロリーキャスターを使用しています。特別な機能:フォークとホイールはリベットで留められておらず、ボルトで接続されています。これにより、会社はコンポーネントを個別に注文して交換することができます。ホイールだけが損傷している場合でも、フォークは使用できます。 ボルト接続は、キャスターをショッピングカートに取り付ける場合などに、さらに利点があります。フォークはホイールにリベットで留められていないため、簡単に固定できます。トロリーキャスターは、より簡単かつ迅速に取り付けおよび取り外しできます。同じことがクリーニングにも当てはまります。ホイールとフォークを分離すると、汚れた部分に手が届きやすくなるため、より簡単に清掃できます。 メンテナンスが完了し、キャスターを再組み立てすると、当社のソリューションの利点が明らかになります。ボルトで接続する方が、リベット留めよりも柔軟で環境に優しいということです。
ShopBox Group GmbHのゼネラルマネージャー、ハンス・ピーター・ベトヴィッカ

ShopBox Group GmbHのゼネラルマネージャー、ハンス・ピーター・ベトヴィッカ

TENTEを使用することで、コストの3分の2を節約し、環境を保護できます。

ShopBox Group GmbHのゼネラルマネージャー、ハンス・ピーター・ベトヴィッカ

資源の節約とコストの節約

当社のソリューションは、その持続可能性、メンテナンスのしやすさ、コスト効率の点で、ShopBoxとそのお客様から高く評価されています。資源が節約され、環境への負担が著しく軽減されるだけでなく、コストの3分の2が節約されます。 年間40,000台のサービス付きショッピングトロリーキャスターがあるため、これはShopBoxにとって大きな利点です。さらに、このソリューションでは、ホイールとフォークを個別に取り外すことができるため、メンテナンスプロセスも改善され、メンテナンスがより迅速、簡単、効率的になります。