すでにコインに磁石を握ったことのある人なら誰でも、どのような力を解き放つことができるかを知っています。
病院のMRI 画像も同様です。体の診断画像を得るために、この装置は強い磁場を発生させます。したがって、特定のMRI エリアでは、磁気コンポーネントを含まないデバイスと家具のみが許可されます。このため、お客様のRCNは特別なMRI 製品を製造しており、高い安全基準を満たす完全金属フリーのキャスター、TENTE Levina scan プラスチックキャスターを使用しています。
スタートポイント
RCN MEDIZIN-UND REHATECHNIK GMBHは、日常のお手入れに役立つ幅広い製品を開発しています。これらには、シャワースツール、車椅子、歩行器が含まれます。同社はまた、非磁性の椅子、点滴スタンド、ソファ、シェルフユニットも提供しています。これらは、磁気共鳴画像法、つまりMRI の分野での使用に特に推奨されます。同社は30年以上にわたって介護用具を製造しており、米国とドイツの工場で約100人の従業員を雇用しています。
特別な要件
MRI 装置は高解像度の画像を生成し、放射線への暴露を伴いません。トモグラフィー中に、強度がテスラで測定される電磁場が発生します。病院では最大3台のテスラを搭載したMRI 装置が標準装備されています。ディテールの精度を高めるために、テスラ値が高いデバイスを使用する医師が増えています。テスラ値も高く、磁場も強くなります。つまり、磁気物体をMRI 装置の近くに置くことは禁止されています。巨大な誘引力が関わっているため、スタッフや患者に脅威をもたらします。そのため、RCNは、この分野の厳しい要件を妥協なく満たす医療用家具を開発しています。この家具は標準化された白いプラスチックチューブでできており、独特の特徴があります。
RCNは、最大3テスラまでのMRI用にプラスチックと真鍮製の製品を製造しています。この金属を含むキャスターは、このテスラシリーズでも使用されています。ボールベアリングや取付金具には真鍮が使用されています。ただし、7テスラ以上の試験では、家具や機器の承認要件が大きな課題となります。非磁性真鍮であっても許可されません。一部の国では、残留磁気を検出すると警報を鳴らす特別なセキュリティゲートがあり、MRI ゾーンに入る前に使用することもあります。そのため、RCNは金属部品を一切含まないオールプラスチック製品も製造しています。これらの点滴スタンド、ソファ、椅子が安全な移動を保証するためには、RCNではこの用途に適した高い仕様を満たすキャスターが必要です。
当社のスマートモビリティソリューション
7テスラ以上からの特に強力なMRI用に、トータルロック機能付きのRCN用MRI キャスターLevina scan 特別なバリエーションを開発しました。このソリューションの注目すべき点は、取り付け金具、特にこのMRI キャスターのボールベアリングに至るまで、真ちゅうを使用する必要がなくなったことです。
すべて100%プラスチックのコンポーネントで構成されています。そのため、レビナスキャンのトータルロッキングキャスターは残留磁性を示さず、MRI 画像撮影における最高レベルの安全性を保証します。真鍮を含む溶液と比較して、耐荷重性が高く、最大80キログラムの重量を運ぶことができます。安全性と安定性をさらに高めるために、個別の調整も行っています。
キャスターステムは、RCNの標準プラスチックチューブのサイズに適合しています。さらに、Levina scan MRI キャスターは、ステムがねじれないように、フレームにプラスチックのネジで固定しています。キャスターのサイズは100mmと125mmで、シンプルなスイベルキャスターまたはトータルロック付きのスイベルキャスターがあります。
RCNのマネージングディレクター、フォルクマーとマイケル・ユング。
「Levina scan は100パーセント、100パーセントは合成素材で、100パーセントの安全性を表しています。」
RCNのマネージングディレクター、フォルクマーとマイケル・ユング。
国際的な利点とさまざまな用途
Levina scan では、RCNはMRI での使用に最適なキャスターを備えています。全体がプラスチック製ですが、優れた耐荷重性を備え、最大限の安全性を発揮します。その特性により、金属探知機のロックが使用されるMRI 室にも適しています。 このソリューションは、RCNの国際ビジネスにも貴重なメリットをもたらします。各国には、MRI 環境での製品の使用に関する独自の規制があります。Levina scan MRI キャスターは完全に金属を使用していない製品であり、制限なく世界中で使用できます。つまり、国固有の規制に関する広範な調査はもはや必要ありません。RCNは、MRI エリアだけでなく、研究施設や空港のセキュリティゲートでもプラスチックキャスターを使用できます。