ガラス製の荷物の輸送には細心の注意が必要です。特に負荷が小型バスのサイズになる場合。
このような課題には、優れた操縦性を発揮し、従業員の身体的健康を保証する、非常に頑丈なキャスター付きの輸送用トロリーが必要です。そこで、有名なガラスメーカーであり加工業者であるINTERPANEのために、最高レベルの作業安全性を実現すると同時に、ガラス板をトラブルなく輸送できる足保護システムを開発しました。
スタートポイント
ニューヨークのワン・ワールド・トレード・センター、シンガポールのザ・マルク、オーストラリアのブリスベンの中心にあるワン・ワン・ワン・イーグル・ストリートには共通点が1つあります。ファサードはインターパネ・グループのガラスでできているということです。同社は、日本のガラス会社旭硝子株式会社に所属するAGCグラスヨーロッパの子会社です。株式会社同社は世界中で5万人の従業員を雇用しています。
INTERPANEの製品には、フロートガラス、低鉄ガラス、高品質のコーティング断熱ガラス、防音およびソーラーコントロール断熱ガラス、安全ガラス、建築設計用グレージング、ソーラー用途の製品が含まれます。
同社は、地域および国際的な大規模建設プロジェクトだけでなく、地元の窓建設市場にもガラスエレメントを供給しています。また、長さ18メートル、高さ3.21メートル、板厚20ミリという驚異的なサイズのコーティングガラスを製造している世界でも数少ないメーカーの1つです。
足を保護するという課題
INTERPANEは、ガラス製品の製造と精製において、職場の健康と安全を非常に重視しています。同社は、事故に対する積極的なゼロトレランス戦略を発表しました。この戦略により、ガラスメーカーは職場での事故を防ぎ、従業員の健康を守るだけでなく、長期的にリスク意識を高めたいと考えています。すべてのプロセスはそれに応じて計画および最適化され、定期的なリスク評価が実施され、すべての事故が詳細に分析されます。
もちろん、これはガラス板の輸送にも当てはまります。ガラス板の中には最大20平方メートルの大きさのものもあります。製造工程中の安全な輸送を確保するために、生のガラスはお客様の要件に合わせてサイズにカットされ、輸送用トロリーに積み込まれます。順番にもよりますが、窓ガラスの長さは最大約7メートル半、高さは約3メートルです。言うまでもなく、その総重量は最大2.5トンです。
これは、操作上の安全性という点で特に課題となります。重い荷物を積んだ輸送用トロリーの動きが速すぎたり、障害物や凹凸のある表面に引っかかったりすると、従業員の足首にぶつかったり、足にぶつかったりする可能性があります。怪我を防ぐために、インターパンエはこれまで2つの異なる足保護システムを使用してきましたが、どちらも厳しい安全要件を満たすことはできず、実際の状況にも対応できませんでした。頑丈なシステムは平地での輸送に適していることが判明しましたが、トロリーキャスターが不利な地面条件にぶつかるとすぐに、足保護具が地面に接触するようになりました。その結果、トロリーが突然停止したり、ひっくり返ったりしました。
フレキシブル保護装置も同様のリスクをもたらしました。車輪の下に引っ張ってキャスターを止めることができます。そのため、どちらのモデルも従業員と輸送中の商品に危険をもたらしました。そこで、このガラスメーカーは、自社の予防戦略に従って最大限の安全性を確保できるよう、トロリーキャスターに足を保護するシステムを必要としていました。
当社のスマートモビリティソリューション
急性の危険を軽減するために、頑丈な金属製のフットガードを用意して迅速に対応しました。これにより、トロリーのハンドリングも大幅に改善されました。同時に、特に非常に頑丈なキャスターが必要な場合に、ガラスの製造と組み立ての安全性と移動性に新しい基準を設定するために、トロリーキャスター用のまったく新しい足保護システムの開発を開始しました。
私たちの目標は、足と車輪が接触しないように、最大限の安定性を確保しながら、凹凸のある路面やその他の障害物を乗り越える際に最大限の柔軟性を実現することでした。このことを念頭に置いて、硬質スチールエレメントと柔軟な天然ゴムの完璧な組み合わせを開発しました。従業員を最大限に保護するために、輸送用トロリーのホイールの前と後ろには、ショア硬度80のゴム製のフレキシブルエプロンが取り付けられています。エプロンは、ホイールが足に触れるとすぐにホイールに向かって押し込まれるような形をしています。これにより、トロリーキャスターが動いて足がつぶれるのを防ぎます。
2つ目の安全機能は、ホイールの側面に取り付けられた頑丈なガードレールで、足が安全に車輪の周りをガイドできるようになっています。これら2つの要素のおかげで、トロリーキャスターとの接触角度が考えられるあらゆる角度で足がしっかりと保護されます。同時に、床のあらゆる条件を難なく克服でき、貴重なガラス部品を安全に輸送できます。このソリューションは会社の期待を最大限に満たし、INTERPANE Groupの安全コーディネーターからすべての工場での使用が推奨されました。
インターパングループの企業安全性コーディネーター、トビアス・ルーサー
「TENTEのソリューションにより、労働安全と製品の保護の両方が向上しました。」
インターパングループの企業安全性コーディネーター、トビアス・ルーサー
完璧に適合した安全性
新しいフットガードは、125mmから250mmまでの4つのサイズのホイールに対応しており、非常に重い荷物の場合でもトロリーを素早く簡単に改造できます。 開発プロセスでは、当然のことながら、ガラスエレメントの製造と組み立て、そして実際には工業生産の他のほとんどすべての分野で役割を果たす熱条件についても考慮しました。 そのため、当社のモビリティソリューションは、摂氏マイナス40度から摂氏80度までの使用に適しています。