メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

Greiner

ユニークなデザインの医療用チェアキャスター
greiner_banner
従来の椅子もありますが、グライナーチェアもあります
デザイン、機能性、そして何よりも幅広い製品を代表する会社。グライナーにとって、サイズも機能も異なるが、すべてが会社の設計コンセプトに適合するチェアキャスターを選択することが不可欠です。たとえば、TENTE Lineaのような大規模で統一された製品ファミリーのデザイナーキャスターなどです。

スタートポイント

家族経営のGreiner GmbHは、医療機関、病院、美容院、さらには車両など、さまざまな用途向けのソファ、椅子、座席を開発しています。90年以上にわたり、優れたデザイン、機能性、人間工学という3つの側面が中心となってきました。ここでの目的は、最も厳しい要求を満たすことです。ただし、何よりも、すべての製品がGreiner製であることが一目でわかるはずです。

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

さまざまなキャスター — 一貫した画像

デザイン、機能性、人間工学に関する高い期待は、同社が製造する椅子とソファのすべての部品に当てはまります。これにはキャスターも含まれます。製品範囲は非常に多様であるため、メーカーは、サイズが異なり、アプリケーションの種類に応じてさまざまな機能を実行し、統一された全体像を確立できるソリューションを必要としています。Greiner社が医療用ソファに適したキャスターを探していたとき、同社はこの課題について私たちにアプローチしました。

当社のスマートモビリティソリューション

Greinerの多くの要件を満たすために、私たちは真の意味での優れたソリューションを提供します。 Linea ツインホイールキャスターのデザインはレッドドット賞を受賞し、医療用途の分野で名を馳せています。その決め手は、製品ファミリーのさまざまなモデルです。キャスターにはさまざまなサイズがあり、人間工学に基づいたさまざまなロックシステムがあり、医療分野でもさまざまな利点があります。要するに、これらの多数の要件を満たすことが事実上運命付けられているということです。Linea ファミリーには、清掃が簡単なキャスター、全高が非常に低いバージョン、さらには導電性のモデルもあります。 さまざまなタイプのブレーキにより、エルゴノミクスの向上、安全性の向上、または優れた方向安定性が得られます。さらに、直径100、125、150ミリメートルのLinea キャスターのほとんどには、合計4つの精密ボールベアリングが装備されています。これは市場におけるユニークなセールスポイントです。オプションとしてボールベアリングが2つ付いた小径キャスターもご用意しています。しかし、どのバージョンを選択しても、すべてのLineaは優れた走行特性と楽な操作を保証します。 言うまでもなく、デザイン面でも期待できることは何もありません。製品群は統一されたイメージを示し、さまざまな特別な色で提供できます。ホイールキャップの印刷も大きな利点です。メーカーやユーザーは、キャップにロゴを表示したり、さまざまなコーディング目的で使用したりできます。このように、Lineaはどのような設計仕様にも対応でき、カラーコーディングも可能なため、病院内のさまざまなエリアに簡単かつ明確に割り当てることができます。
ジークフリート・グライナー、クリスティーナ・グライナー、Greiner GmbHの取締役

ジークフリート・グライナー、クリスティーナ・グライナー、Greiner GmbHの取締役

「TENTE製品ファミリーの統一された設計により、独自の市場での地位を確立することができます。」

ジークフリート・グライナー、クリスティーナ・グライナー、Greiner GmbHの取締役

デザインによる優れた市場ポジション

Linea 製品ファミリーは、Greinerのさまざまな医療用チェアに使用されています。 どの病院用キャスターが必要な場合でも、各ソリューションはそれぞれの製品の正確な色と一致し、会社の設計言語にシームレスに適合します。配色は、Greinerの顧客に合わせてデザインすることもできます。デザインに関しては、Lineaは全面的にトップマークを獲得しています。TENTEが提供する多様な構成と適応オプションのおかげで、Greinerは自社をさらに際立たせ、製品の認知度を高め、市場で優れた地位を確立することができます。 しかし、当社のインテリジェントなソリューションが、社内で自信を持って意思決定を下せるという別の点も改善できたことを嬉しく思います。どんな開発が間近に迫っていても、グライナーはいつでも確実に適切なキャスターを手に入れることができます。医療用チェアに適したサイドテーブルが計画段階にあっても、床の凹凸が原因で問題が発生している場合でも、自動ブレーキシステムが必要な場合でも、お客様のニーズに最適なソリューションを見つけます。Linea製品ファミリーは、常に適切なソリューションを保証し、均一なイメージを保証します。