スーパーマーケットにロールケージを使用して在庫を保管すると、すぐに非常に騒がしくなることがありますが、適切なキャスターを使用するとそうではありません。
結局のところ、激しい騒音は不快な障害であるだけでなく、一定レベルを超えると健康にも影響します。そのため、ロジスティクスのスペシャリストであるGEBHARDTは、当社のシンテックホイールに頼っています。これらのホイールは、その高い負荷容量と相まって、通常のホイールよりもはるかに静かです。正確には10デシベル静かです。
スタートポイント
貿易と産業のための効率的な物流ソリューションの開発と生産は、GEBHARDT Logistic Solutions GmbHの特徴です。現在では6代目となるファミリービジネスとして順調に経営されており、伝統に染み込んだ185年以上の歴史を振り返ることができます。GEBHARDTは、世界中の5つの生産拠点で約500人の従業員を雇用し、倉庫保管および輸送ソリューションのマーケットリーダーとしての地位を確立しています。
当社のスマートモビリティソリューション
包括的な分析の結果、実績のある鋼板キャスターと最新のシンテックホイールをGEBHARDT用に組み合わせました。
これらのロールケージキャスターのおかげで、積載されたロールコンテナの騒音レベルを10デシベルも低減でき、音量が半分になったと認識されています。
従来のホイールと同じ負荷容量は、まったく影響を受けません。その裏にある秘訣は、当社のシンテックがハイブリッドホイールだということです。ホイールボディとベースはポリアミド製で、コアは伸縮性のあるソリッドラバー製です。
これにより、ハードトレッドの利点とソフトホイールの強度を組み合わせることができます。2つのプラスチックを組み合わせることで最適な減衰特性が得られ、ノイズの放出が大幅に減少します。
これは、ロジスティクスの専門家の顧客にとっても興味深いものでした。たとえば、卸売会社のTransgourmetは、サステナビリティのパンフレットで商品の低騒音配送について言及し、それを特別な品質として強調しています。しかし、GEBHARDTとの協力は、ランニングノイズだけに焦点を当てたわけではありません。
ロジスティクスの課題とシンテックのホイールを総合的に捉えたおかげで、安定性の面でも高いスコアを獲得しました。結局のところ、ロジスティックソリューションのスペシャリストは自社製品をテストし、広範な試験を通じて実際の状態をシミュレートします。たとえば、積載量の多いロールパレットは、フォークリフトトラックが衝突したときなど、敷居や障害物を乗り越えるためのテストが行われます。ロールケージキャスターは、寒さや熱、汚れや雨水にも耐えなければならず、雪の中でも衰弱の兆候が見られないようにする必要があります。当社のSyntechホイールは、これらすべてのテストに合格しています。
ノーバート・ゴッツ、GEBHARDT ロジスティック・ソリューションズGmbHの購買マネージャー
30年以上にわたり、私たちはTENTEの専門的専門知識を活用してきました。
ノーバート・ゴッツ、GEBHARDT ロジスティック・ソリューションズGmbHの購買マネージャー
耐久性の延長とコスト削減
シンテックホイールの耐用年数は、ハードフィルドキャスターの2倍以上で、平均使用年数はわずか2年間です。これとは対照的に、Syntechホイールは最長5年間使用されることがよくあります。 これにより、購入とメンテナンスの両方のコストを節約でき、GEBHARDTがTENTEとの長期的な協力関係に依存しているもう1つの決定的な理由です。